열전소재의 중요성

작성자: Ryan Smoot, 기술 지원 엔지니어, Same Sky

열 관리 영역에서는 팬, 방열판, 펠티에 장치에 많은 관심을 기울이기 때문에, 이러한 부품이 조립되는 방식에 신경을 쓰지 못하게 될 수 있습니다. 열전소재(TIM)는 위와 같은 열 관리 기술이 최적 성능을 발휘하도록 하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. TIM의 역할은 균일하지 않은 두 표면 사이에 존재하는 작고 미세한 공극을 공기보다 열 전도율이 뛰어난 물질로 채우는 것입니다. TIM은 열 전도율을 향상시키는 데 사용되는 다양한 재료로 구성되며, 전력 트랜지스터와 같은 열 발생 소자에서 방열판으로, 열전 냉각기로, 또는 동시에 방열판과 열전 냉각기로의 효율적인 열전달을 보장합니다. 이 기사에서는 열전도율과 임피던스를 보다 자세히 정의하는 동시에 설계 엔지니어가 사용할 수 있는 다양한 유형의 TIM에 대한 개괄적인 입문 자료를 제공합니다.

'에어 갭을 채우는 TIM의 기본 구성' 이미지그림 1: 균일하지 않은 두 표면 사이에 에어 갭을 채우는 TIM의 기본 구성. (이미지 출처: Same Sky)

열 전도율 개요

이러한 미세한 공극을 채우는 것이 열 전달을 어떻게 향상시킬 수 있는지 충분히 이해하려면, 열 전도율에 대한 명확한 이해가 필수적입니다. 열전도율은 재료가 열을 전달하는 능력을 측정하는 척도이며, 특정 부품의 크기에 따라 달라지지 않습니다. 이 파라미터는 일반적으로 W/m°C 또는 W/m*K와 같이 전력 단위를 면적×온도로 나눈 값으로 수량화됩니다. 켈빈 단위의 1단위는 섭씨 1도에 해당하므로 계산을 실행할 때 절대값이 아닌 상대적인 온도 변화만 고려된다는 점에 유의해야 합니다.

열 방출을 처리하는 경우, 열전도율이 높은 쪽이 항상 더 바람직합니다. 열전도율이 낮은 소재는 열 전달 속도가 느린 반면, 열전도율이 높은 소재는 열을 더 빠르게 전달할 수 있습니다. 참고로, 공기의 열전도율은 0.0263W/m*K에 불과하여 열전소재의 열전도율보다 약 100배 정도 낮습니다. 부품과 방열판 사이에 공기 틈이 있으면 열 방출이 방해됩니다. 이러한 빈 공극을 공기보다 훨씬 더 높은 열전도율을 갖추고 있는 TIM으로 채우면 보다 효율적인 열 전달이 가능합니다.

열 저항 개요

반면 열 임피던스 또는 저항은 특정 부품의 모양에 따라 크게 달라지며 온도를 전력으로 나눈 단위(예: 와트당 섭씨)로 표시됩니다. 열 저항에 대한 자세한 내용은 Same Sky의 Overview of Thermal Management(영문) 및 How to Select a Heatsink(영문) 블로그에서 확인할 수 있으며, 여기에서는 이를 간략하게 요약해 보겠습니다. C/W 단위로 표시되는 열 저항은 소비되는 전력 와트당 접합부가 섭씨로 몇 도 더 상승될지 결정합니다. 예를 들어, 4W의 전력을 방출하는 접합부의 저항이 10C/W인 경우 주변 온도에 비해 섭씨 40도만큼 온도가 상승합니다. 열 저항값은 방열판 없이 공기에 노출되는 TO-220 패키지의 예처럼, 특정 매체 및 영역에 대해 수치가 제시되는 경우가 많습니다.

여러 장치가 함께 통합되면, 새로운 열 저항값이 정해집니다. 그러나 이 열 저항값은 두 표면 사이에 완벽한 연결이 존재한다는 가정하에 계산된 값이며, 이러한 완벽한 연결이 항상 존재하는 것은 아닙니다. 이러한 상황에서, 가능한 한 이상적인 조건에 가까운 조건을 만들기 위해 열전소재가 사용됩니다. 이렇게 하면 열전달이 개선되기는 하지만, TIM의 열 저항도 계산에 포함해야 하므로 복잡성이 증가합니다. 열전소재는 두 물체 사이의 열 저항을 줄여주기도 하지만, 자체적으로 고유한 열 저항을 가지고 있다는 점이 역설적으로 보일 수 있습니다. TIM 고유의 열 저항값은 미미하지 않지만, 이를 추가하는 것이 추가하지 않는 것보다 훨씬 더 많이 두 물체 사이의 열 저항을 감소시킵니다. 사용된 TIM 유형에 따라 고유의 열 저항값이 그대로 적용될 수도 있고, TIM이 적용되는 표면적과 TIM의 두께를 기준으로 계산해야 할 수도 있습니다.

통상적인 열 임피던스 경로의 예그림 2: 응용 제품에서 고려할 수 있는 통상적인 열 임피던스 경로의 예입니다. (이미지 출처: Same Sky)

열전소재의 일반적 유형

젤, 그리스, 페이스트, 패드 등의 형태로 제공되는 열전소재는 열 관리 과제를 해결하기 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 이 중 젤과 그리스를 포함한 열전 페이스트는 높은 열 전도율, 유연성 및 더 큰 간격을 메울 수 있는 성능으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 고르지 않은 표면에 페이스트를 도포하는 작업은 복잡할 수 있으며, 항상 일관된 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 과도하게 도포하면 전반적인 효율성이 감소할 수 있으며, 불충분하게 도포하면 열 인터페이스의 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 열 전도성이 월등한 금속 재질의 페이스트는 PCB에 흘러내릴 경우 전기적 위험을 초래할 수 있습니다. 세라믹 또는 탄소 재질의 페이스트는 더 안전한 대안이 될 수 있지만, 열 효율 면에서는 금속 재질의 페이스트만큼 좋지 않을 수 있습니다.

반면, 열 패드는 실리콘 또는 비 실리콘 탄성 중합체로 만든 견고한 TIM이며, 다른 많은 소재도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Same Sky의 열 패드는 자연적으로 점착성이 있고 전기적으로 절연되어 있으며 1.0W/m*K ~ 6.0W/m*K 범위의 다양한 열 전도율 등급을 가집니다. 페이스트 대신 열전 패드를 사용할 때 얻을 수 있는 주요 이점 중 하나는 적용이 용이하다는 것입니다. Same Sky의 열 패드는 펠티에 장치의 프로파일에 맞게 미리 절단되어 있어 큰 패드 재료 시트를 구입하여 크기에 맞게 자르는 것보다 시간을 절약하고 조립 시 더 많은 편의성을 제공합니다. 또한 열 패드는 열전도 페이스트보다 일관성이 뛰어나고 깔끔하며 재사용이 가능합니다.

그러나 사용자가 다양한 장치와 크기를 사용하는 상황에서는 다용도로 사용할 수 있는 열전도 페이스트가 여전히 선호됩니다. 열전도 페이스트는 저렴하고 작은 튜브로 쉽게 구할 수 있어 정확한 측정과 크기 조정이 필요 없으므로 취미로 사용하는 애호가들에게도 인기가 있습니다. 따라서 소규모 프로젝트와 맞춤형 응용 제품에 편리한 옵션입니다. 다음은 다양한 TIM 옵션에 대한 간략한 요약입니다.

열 패드 페이스트/그리스 열 접착제 위상 변화 재료
제품 요약 특정 응용 제품 크기에 맞는 모양의 패드 다양한 점도의 액체 페이스트와 유사하지만 접착 특성이 있음 상온에서는 단단하지만 고온에서는 부드러워짐
가격(일반) 적절한 가격 저렴한 가격 저렴한 가격 더 높은 가격
적용시 일관성 높음 중간 중간 낮음
접착성 여부 있음 없음 있음 없음
전기 전도성 없음 가끔 있음 없음 없음
장점 동일한 장치로 작업할 때 적용하기 쉽고 일관된 결과 제공 유연한 사용 시나리오 유연한 사용 시나리오, 기술적 지원의 필요성 감소 상온에서 작업하기 쉬움, 따뜻할 때 잘 흘러 틈새를 메움
단점 맞춤형 응용 제품에 사용하기 어려움 지저분하고, 잠재적인 단락 가능성 지저분하고 끈적임 열 패드에 비해 비싸고 지저분함

표 1: 열전소재 옵션 요약 (이미지 출처: Same Sky)

결론

효율적인 열 관리는 다양한 전략과 솔루션이 필요한 복합적인 문제입니다. 전체 시스템의 핵심 부품으로서 열전소재의 중요성을 간과해서는 안 됩니다. 시제품 단계이든, 생산 단계로 전환 중이든, 또는 DIY 프로젝트에 열전소재를 사용하든, 그 필요성과 기능의 기반이 되는 메커니즘을 이해하면 설계의 열 성능에서 큰 차이를 만들 수 있습니다.

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Ryan Smoot

Ryan Smoot, 기술 지원 엔지니어, Same Sky

Ryan Smoot는 Same Sky 제품에 대한 광범위한 지식을 바탕으로 현장에 필요한 다양한 기술 및 응용 제품 관련 지원을 고객에게 제공합니다. 또한 관리 중인 방대한 Same Sky CAD 모델 라이브러리를 통해 엔지니어의 제품 설계 간소화 작업에 필요한 유용한 자료를 제공하고 있습니다.