전원 공급 장치의 EMI 및 EMC 측정값 소개 - 1부: 전도성 EMI

전자 장치는 생활의 거의 모든 측면에서 사용되며, 이러한 장치의 확산으로 장치 상호 간의 전파 방해가 문제가 되고 있습니다. 전자파 적합성(EMC)과 전자파 장해(EMI)는 전자 장치와 시스템이 얼마나 잘 연동되는지를 확인하는 데 사용되는 지표입니다.

EMI 측정은 한 장치가 다른 장치 또는 시스템과의 전파 방해를 얼마나 잘 제한하는지를 정량화합니다. 이와 반대로 EMC 측정은 외부 시스템이 테스트 대상 전자 장치의 작동에 미치는 영향을 정량화합니다.

전파 방해를 최소화하고 모든 전자 장치와 시스템의 호환성을 보장하기 위해 제정된 많은 국가 표준과 국제 표준이 있습니다. 이러한 표준 기구에는 CISPR(Comité International Spécial des Perturbations Radio), 국제 전자기술 위원회(IEC), 국제표준화기구(ISO), 미국자동차공학회(SAE), 연방통신위원회(FCC) 등이 있습니다.

전자 장치의 승인 테스트는 모든 제조업체의 통과 의례이므로 설계자는 설계를 시작하기 전에 테스트 종류와 사양 제한을 잘 알고 있어야 합니다. 마찬가지로 개발 엔지니어와 기술자는 제품 승인 및 도입 과정에서 예기치 못한 지연을 최소화하기 위해 사전 준수 테스트를 수행할 수 있어야 합니다.

EIM의 관점에서 전원 공급 장치 설계는 설계 엔지니어에게 많은 과제를 제기합니다. 전파 방해는 공기중 복사를 통해 전자 장치에서 전파되거나(복사성 전파 방해) 장치 배선을 통해 전도될 수 있습니다(전도성 전파 방해). 테스트 표준에서는 두 전파 방해 유형을 모두 측정합니다. 본 글의 나머지 부분에서는 전도성 EMI에 대해 살펴보겠습니다.

전도성 EMI 테스트

전원 공급 장치의 전도성 전파 방해는 스위치 모드 전력 소자 내 불연속 전류 흐름으로 인해 발생합니다. 전도성 전파 방해는 공통 모드 신호와 차동 신호의 두 가지 요소로 분류됩니다(그림 1). 공통 모드 신호는 전원과 테스트 중인 장치(DUT, 이 경우 전원 공급 장치) 사이를 연결하는 라인에서 동일한 방향으로 이동합니다. 접지선은 필요한 귀로를 제공하며 차동 신호는 반대 방향으로 이동합니다.

그림 1: 전도성 EMI는 DUT와 전원 사이의 신호 흐름 방향에 따라 공통 모드 요소와 차동 요소로 구성됩니다. (이미지 출처: Art Pini)

전도성 방출을 테스트하려면 전원과 DUT 사이에 설치된 LISN(Line Impedance Stabilization Network)을 사용해야 합니다(그림 2).

그림 2: 전원(라인 L 및 중립 N)과 테스트 중인 전원 공급 장치 사이에 배치된 LISN의 예 (이미지 출처: Texas Instruments)

LISN은 기본적으로 전원과 직렬로 삽입되는 저역 통과 필터입니다. LISN의 목적은 테스트 중인 주파수 범위에 대해 안정적인 것으로 알려진 소스 임피던스를 보장하기 위한 것입니다. 또한 LISN은 전원과 DUT 및 측정 장비 사이에서 입력 전원과 분리합니다. 또한 안전한 진폭 수준에서 측정 기기(일반적으로 스펙트럼 분석기 또는 EMI 수신기)를 연결합니다.

Analog Devices DC2130A 스펙트럼 분석기 전력 관리 기판은 이중 LISN입니다. 평가 기판의 한 섹션에서는 측정 포트에 대해 최대 800MHz 주파수 범위에서 10dB의 감쇠를 제공하고, 다른 섹션에서는 10MHz ~ 2.5GHz 주파수 범위에서 작은 EMI 신호를 증폭하기 위해 30dB의 이득을 제공합니다. 각 섹션을 독립적으로 사용하거나 결합할 수 있습니다(그림 3).

그림 3: 공통 모드 분리를 위해 -10dB 및 +30dB LISN을 사용하여 DC2130A를 설정하고, 전원 공급 장치/배터리로 +30dB 증폭기에 전원을 공급합니다. (이미지 출처: Analog Devices)

기존 설계에서 전도성 EMI를 완화하기 위해 일반적으로 전원과 DUT에 대한 전원 입력부 사이에 EMI 필터를 추가합니다. DC-DC 컨버터를 위한 최신 설계에는 이산 소자 부품 필터보다 적은 물리적 영역에서 더 우수한 EMI 감소 성능을 제공하는 기판 실장 능동형 EMI 필터가 포함되어 있습니다.

일례로 이러한 능동형 필터가 Texas Instruments LM25149-Q1EVM-2100 평가 기판에 통합되어 있습니다(그림 4). 이 기판에서는 능동형 EMI 필터가 장착된 LM25149-QI 동기식 벅 컨버터를 사용합니다. 또한 이 컨버터는 주파수가 스위칭 클록을 변조하여 주파수 범위에서 EMI를 분산시킴으로써 피크 진폭을 줄이는 확산 스펙트럼 변조를 지원합니다.

그림 4: LM25149-Q1EVM-2100 평가 기판은 능동형 EMI 필터와 확산 스펙트럼 변조를 사용합니다. 확산 스펙트럼 변조는 전체 주파수 범위에서 EMI를 분산시켜서 피크 진폭을 줄입니다. (이미지 출처: Texas Instruments)

이 평가 기판의 경우 이러한 기술의 효율성은 완화 기능을 활성화하지 않은 경우와 능동형 EMI 필터와 확산 스펙트럼 스위칭을 모두 작동한 경우의 전도성 EMI를 비교하는 CISPR 25 Class 5 전도성 방출 테스트에서 확인할 수 있습니다(그림 5). 이 테스트에서는 dB과 주파수를 비교하여 보여주는 EMI 진폭 스펙트럼 플롯을 사용합니다.

그림 5: EMI 완화 기능을 작동한 상태의 EMI 수준(a)과 능동형 EMI 필터와 확산 스펙트럼을 모두 활성화한 상태의 EMI 수준(b)을 비교하는 CISPR 25 Class 5 전도성 방출 플롯 (이미지 출처: Texas Instruments)

빨간색 가로줄은 CISPR 25 Class 5 인증의 피크 및 평균 전도성 EMI 테스트 수준을 표시합니다. 완화 기능을 활성화하지 않고 측정한 피크 스펙트럼(노란색)은 2.1MHz 스위칭 주파수에서 피크 테스트 제한과 거의 동일하며 평균 테스트 제한을 초과합니다. EMI 필터링과 확산 스펙트럼 스위칭을 적용한 상태의 두 피크값은 테스트 제한보다 작습니다.

결론

생활 전반에서 전자 장치가 사용됨에 따라 EMI 및 EMC 테스트와 완화가 점점 더 중요해지고 있지만 이는 복잡하고 기술적인 작업입니다. 하지만 몇 가지 기본 원칙이 있습니다. 위에서 살펴본 바와 같이 전도성 EMI를 테스트하려면 전원 및 LISN과 스펙트럼 분석기 또는 EMI 수신기 중 하나가 필요합니다. 이 시리즈의 2부에서는 복사성 EMI 테스트에 대해 살펴보겠습니다.

작성자 정보

Image of Art Pini

Arthur(Art) Pini는 DigiKey의 기고 작가입니다. Art는 뉴욕시립대에서 전기공학 학사 학위를 취득하고 뉴욕시립대학교에서 석사 학위를 취득했습니다. 그는 전자 분야에서 50년 이상의 경력을 쌓았으며 Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, Nicolet Scientific에서 주요 엔지니어링 및 마케팅 역할을 담당했습니다. Art는 오실로스코프, 스펙트럼 분석기, 임의 파형 생성기, 디지타이저, 전력계와 관련된 측정 기술과 폭넓은 경험에 관심을 갖고 있습니다.

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum