DigiKey Marketplace와 함께한 공급업체 성공 사례: Harvatek Corporation
1995년에 설립된 Harvatek Corporation은 SMD LED 기술 세계에서 잘 알려진 선도업체입니다. 이 회사는 백라이트, 식별, 모바일 기술 등을 위한 솔루션을 생성하는 다양한 제품을 제공합니다.

최근 저희는 Harvatek의 Shawn Chou에 연락을 취해 DigiKey 및 DigiKey Marketplace와의 관계를 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보았습니다.
본인과 회사에 대해 소개해 주시겠습니까?
저는 Harvatek Corporation의 Shawn Chou이며 LED, 적외선, 센서를 판매하기 위해 DigiKey와 같은 유통업체들과의 협업을 담당하고 있습니다. Harvatek은 LED 표시기, 7세그먼트 디스플레이, RGB, COB, 적외선, 센서 및 미니 LED와 같은 다양한 LED 제품을 제공합니다. 이러한 제품은 가전, 사물 인터넷, 자동차와 같은 다양한 응용 분야에 적용될 수 있습니다.
DigiKey의 조달 프로그램이 비즈니스 확장에 어떻게 도움이 되었습니까?
DigiKey는 브랜드 인지도를 제공하여 신규 고객을 확보했으며 DigiKey 웹 사이트에 Harvatek 제품을 소개하는 데 도움을 주었습니다.
DigiKey를 통한 판매로 제공되는 혜택은 무엇입니까?
DigiKey에서의 판매로 제공되는 세 가지 이점이 있습니다. 먼저, DigiKey는 뛰어난 공급업체 온보드 팀을 보유하고 있어 공급업체가 DigiKey 웹 사이트에서의 판매에 관해 가질 수 있는 모든 질문에 답변을 제공합니다. 다음으로, DigiKey는 합리적인 비용으로 공급업체에 창고 보관소를 제공하므로 고객이 제품을 받기 위해 기다리지 않아도 됩니다. 마지막으로, DigiKey에 대한 Harvatek의 기여가 의미 있다고 생각하며 DigiKey와의 관계를 계속적으로 확장할 수 있기를 기대합니다.
더욱이 고객들은 Harvatek의 제품에 매우 익숙하며 DigiKey 웹 사이트를 활용하여 필요한 사양에 맞는 LED 부품을 소싱했습니다. 많은 고객들이 수량에 대한 제한 없이 즉시 배송이 가능한 제품을 보유한다는 것이 매우 유용하다고 말했습니다.
Marketplace에 참여한 이후로 어떤 성장을 이루었나요?
2021년 5월부터 Harvatek은 엄청난 월간 성장을 보였습니다. 이러한 성공은 DigiKey가 주문 규모에 관계없이 즉시 주문을 처리할 수 있는 능력에 기인한 것입니다.
DigiKey가 이전에 존재하지 않았던 전 세계적 판매 기회를 제공했습니까?
예.
DigiKey 팀과 함께 일한 경험은 어떠했습니까?
DigiKey 팀과 함께 하면서 멋진 경험을 했습니다. DigiKey 팀은 문의 및 이메일에 매우 신속하게 대응하며 언제든지 기꺼이 도움 및 지원을 제공합니다.
DigiKey 공급업체 중 하나로서 거래상의 편리함을 인지하셨습니까?
LED 제조업체로서 Harvatek은 고객이 MOQ(최소 주문 수량)를 충족하는지 끊임없이 걱정해야 했습니다. DigiKey는 컷 테이프 서비스를 제공하기 때문에, 고객이 MOQ 요구 사항에 따른 주문을 수행하는지 걱정할 필요가 없습니다. 즉, 고객은 DigiKey에서 얼마든지 원하는 수량을(단일 LED도 가능) 주문할 수 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum