서버용 SmartNIC 스토리지 및 네트워크 가속기 카드

데이터의 급증으로 인해 데이터 센터는 호스트 서버의 CPU에서 작업을 오프로드해야 할 필요성이 강조되면서 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 과부하를 방지하고 데이터 및 신호 처리 기능을 향상시키기 위해 까다로운 워크로드를 가속화할 수 있는 디바이스의 확보가 매우 중요합니다.

컴퓨터와 네트워크 간의 연결 및 통신을 개선하기 위해 스마트NIC 카드는 컴퓨터의 네트워킹 및 처리 기능을 강화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 상호 연결되고 적응 가능한 구성 요소의 배열로 구성된 이 카드는 데이터 센터를 통과하는 데이터의 처리 및 라우팅을 관리하며, iWave에서 세심하게 설계한 SmartNIC 스토리지 및 네트워크 가속기 카드는 고속 네트워킹 확장을 제공하도록 설계되었습니다. 이 카드는 200GbE 또는 100Gbe 이더넷을 위한 유연한 옵션이 있는 듀얼 전면 패널 QSFP DD 케이지를 갖추고 있으며, 트리플 NVMe 슬롯을 지원하는 고성능 스토리지 확장을 제공합니다.

iWave SmartNIC 스토리지 가속기 카드 Zynq Ultrascale+. (이미지 출처: iWave)

네트워크 인터페이스 카드의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

고속 네트워킹: SmartNIC 카드는 200GbE 및 100GbE를 모두 지원하는 듀얼 전면 패널 QSFP-DD 케이지와 40GbE 및 10GbE를 지원하는 단일 전면 패널 QSFP-DD 케이지를 제공합니다. 이러한 구성으로 무손실 이더넷이 지원되므로 강력한 고성능 I/O 연결이 보장됩니다.

높은 처리량의 스토리지: 처리 시스템을 위한 오류 수정 코드가 포함된 온보드 8GB 72비트 DDR4 RAM과 프로그래밍 가능 로직 전용 16GB 128비트 RAM이 추가로 장착된 SmartNIC 카드는 탁월한 스토리지 기능을 제공합니다. 또한 SmartNIC 캐리어 기판에 2개의 M.2 NVMe 슬롯을 수용하여 스토리지 옵션을 확장할 수 있습니다.

고급 ARM 및 FPGA 통합: 1143K의 프로그래밍 가능 로직 셀을 자랑하는 강력한 ZU19/ZU17/ZU11 Zynq UltraScale+ MPSoC 시스템 온 모듈이 SmartNIC 카드를 구동합니다. 그 핵심에 1.5GHz에서 실행되는 쿼드 코어 ARM Cortex A53 CPU, 600MHz에서 실행되는 듀얼 코어텍스 R5 실시간 프로세서, ARM Mali 400MP2 그래픽 처리 장치가 탑재되어 있어 뛰어난 성능을 갖춘 적응형 플랫폼을 제공합니다.

원활한 연결: 손쉬운 연결을 보장하기 위해 SmartNIC 카드는 보드에 3/4 길이 PCIe Gen3 x16 호스트 인터페이스를 통합하여 SmartNIC와 컴퓨터 또는 서버 간에 탄력적인 링크를 설정합니다.

(이미지 출처: iWave)

FPGA 기반 네트워크 인터페이스 카드 활용의 이점

  • 재프로그래밍이 가능한 FPGA는 통신 서비스 제공업체에 탁월한 확장성을 제공하여 지연 시간이나 전력 소비 증가 없이 상당한 규모의 가입자와 장치를 관리할 수 있도록 지원합니다.
  • 이러한 ARM과 FPGA 컴퓨팅 리소스 간의 시너지 효과는 SmartNIC 환경 내에서 에너지 효율적인 성능을 크게 향상시킵니다.
  • FPGA 기반 SmartNIC는 네트워킹 애플리케이션에 이상적인 균형을 이루며 높은 성능과 전력 효율성을 모두 제공합니다. 또한 지연 시간을 줄이는 데 탁월하여 약 1밀리초(ms)의 지연 시간을 달성합니다.
  • 또한 FPGA는 암호화, ACL, 방화벽과 같은 보안 기능을 관리하여 잠재적인 악의적 공격으로부터 CPU를 보호하는 역할을 수행할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad는 iWave Systems Technologies Pvt. Ltd에서 제품 마케팅 부서를 이끌고 있습니다. 전자 부품에 대한 열정과 마케팅 및 영업에 대한 관심을 품고 있는 Tawfeeq는 iWave의 다양한 내장 전문 지식을 통해 전 세계 조직이 제품 개발에서 개발 주기와 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 전자 및 통신 분야에서 학사 학위를 받고 마케팅 분야에서 MBA를 취득한 Tawfeeq는 iWave Systems가 제품 엔지니어링 조직으로서 글로벌 리더 반열에 오르는 것을 목표로 합니다.

More posts by Tawfeeq Ahmad
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum