기사 및 블로그

Image of Harnessing AI at the Edge with iWave’s Agilex™ 5 System on Module iWave의 Agilex™ 5 시스템 온 모듈로 에지 AI 구현

데이터 처리가 점점 더 에지로 이동함에 따라 낮은 지연 시간과 높은 맞춤화를 갖춘 효율적인 AI 성능을 제공하는 플랫폼이 요구되고 있습니다.

Image of Building Quantum-Resilient Embedded Systems with iWave’s Agilex™ 5 System on Module iWave의 Agilex™ 5 시스템 온 모듈을 통해 양자 공격 내성 임베디드 시스템 구축

iWave Global은 Xiphera와의 파트너십을 통해 Altera 기반의 iWave Agilex™ 5 시스템 온 모듈(SoM)에 양자 안전 암호 기능을 제공합니다.

Image of Automotive Ethernet: The Backbone of Modern In-Vehicle Communication 차량용 이더넷: 최신 차량 내 통신의 핵심 기술

차량이 점점 더 자율화되고 데이터 중심화되면서, 고속, 확장성, 안정성을 갖춘 차량 내 통신 근간에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다.

Image of Accelerating Edge AI Inference with Vitis AI NPU on iWave’s Versal AI Edge Boards iWave의 Versal AI Edge 기판에서 Vitis AI NPU를 활용하여 더욱 빠른 에지 AI 추론 가능

iWave의 에지 AI 플랫폼은 복잡한 AI 워크로드를 가속화합니다.

Image of EDR Compliance for UNECE R169 with iWave Telematics Solutions iWave 텔레매틱스 솔루션을 통해 UNECE R169의 EDR 규정 준수

상업용 차량의 연결성과 자동화 수준이 점점 높아짐에 따라 주행 데이터를 기록, 저장, 분석하는 능력이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

Image of Building Next-Generation Software-Defined Radios with RFSoC System-on-Modules RFSoC 시스템 온 모듈을 통해 차세대 소프트웨어 정의 무선 통신 장치 구축 게시 날짜: 2025-10-14

소프트웨어 정의 무선 통신 장치는 무선 통신 분야에서 중요한 변혁을 제시하며 처리의 상당 부분을 디지털 영역으로 이전합니다.

Image of iWave Telematics Solutions Aligned with International & EU Cybersecurity Standards 국제 및 EU 사이버 보안 표준을 따르는 iWave 텔레매틱스 솔루션

커넥티드 자동차 및 텔레매틱스 시스템이 급성장함에 따라 사이버 보안은 협상이 불가능하게 되었습니다. 즉, 텔레매틱스 장치는 설계 시부터 보안을 고려해야 합니다.

Image of Ultra-Low Latency Streamer in Surgery and Medical Imaging Applications 수술 및 의료 영상 응용 분야에서의 초저 대기 스트리머 게시 날짜: 2025-01-21

ULL(초저 대기) 스트리머 및 레코더는 최소한의 지연으로 실시간 통신과 데이터 전달을 통합하는 최첨단 솔루션입니다.

Image of Start of Harmonized FPGA Module (HFM) Working Group for FPGA System on Modules FPGA 시스템 온 모듈을 위한 HFM(Harmonized FPGA Module) 워킹 그룹 출범 게시 날짜: 2025-01-16

SGeT(임베디드 기술 e.V.를 위한 표준 그룹)는 HFM(Harmonized FPGA Module™) 표준 개발을 위한 워킹 그룹을 구성했습니다.

Image of Human-Machine Interfaces (HMIs) and Gateways in the Connected World 커넥티드 세계의 HMI(인간 기계 간 인터페이스) 및 게이트웨이 게시 날짜: 2025-01-15

HMI(인간 기계 간 인터페이스) 및 게이트웨이는 인간과 복잡한 시스템 간 원활한 상호 작용을 활성화하는 중요한 요소로 자리 잡았습니다.

Image of Accelerating Network Performance: The Impact of RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 네트워크 성능 가속화: 컨버지드 이더넷을 통한 RDMA(RoCE)의 영향 게시 날짜: 2024-12-27

RoCE는 CPU의 개입 없이 시스템 간 직접적인 데이터 전송을 가능하게 하여 대기 시간을 크게 줄이고 전반적인 시스템 성능을 향상시킵니다.

Image of Customized i.MX-Based Solutions and Boards 맞춤형 i.MX 기반 솔루션 및 기판

기업들은 고유한 처리 요구 사항, 폼 팩터와 관련된 제약 등의 문제에 종종 직면합니다. iWave는 이러한 문제에 대한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

Image of The i.MX 8M Plus System on Module DVFS Support for CPU Frequencies i.MX 8M Plus 시스템 온 모듈 DVFS의 CPU 주파수 지원

동적 전압 및 주파수 비율 조정(DVFS)은 임베디드 시스템에서 성능 및 에너지 효율을 최적화하기 위한 정교한 전력 관리 기술입니다.

Image of RFSoC Technology Redefines Radio Telescope Digital Backend Receivers 전파 망원경 디지털 백엔드 수신기 부문의 판도를 바꾸는 RFSoC 기술

전파 천문학자들은 망원경을 조정하여 수백만 광년 떨어진 광원에서 무선 전파를 포착함으로써 우주 현상에 대한 다양한 데이터를 수집할 수 있습니다.

Image of Embedded Board Thermal Management Solutions 임베디드 기판의 열 관리 솔루션 게시 날짜: 2024-09-05

열 관리 기술은 장치를 최적의 작동 상태로 유지하는 데 매우 중요합니다. 전자 업계의 발전은 혁신적인 기술을 주도해 왔습니다.

Image of AI Development Potential with the Agilex™ 5 System on Module Agilex™ 5 시스템 온 모듈을 통한 AI 개발 잠재력 게시 날짜: 2024-09-04

iWave는 AI 기능이 통합된 최초의 FPGA인 Intel Agilex™ 5 FPGA에 의해 구동되는 iW-RainboW-G58M 시스템 온 모듈(SoM)을 도입했습니다.

Image of Lawn Mower Fleet Management with iWave Telematics Solutions iWave 텔레매틱스 솔루션을 통한 잔디깎이 조경 차량 관리 게시 날짜: 2024-08-22

잔디깎이는 텔레매틱스를 통해 차량, 운전자, 자산을 포함한 전체 차량을 모니터링하고 관리할 수 있는 솔루션을 조경 차량 관리자에게 제공할 수 있습니다.

Image of Why Use an FPGA SoM for FPGA System Designs? FPGA 시스템 설계에 FPGA SoM을 사용하는 이유 게시 날짜: 2024-08-21

FPGA SoM은 더 큰 시스템에 통합되는 콤팩트 컴퓨팅 모듈이며, 몇 가지 필수 부품이 포함되어 있습니다.

Image of Industrial IoT Gateways 산업 IoT 게이트웨이

iWave Systems의 산업 IoT 게이트웨이가 산업 프로세스를 간소화하고 보다 쉽게 에지 컴퓨팅을 관리할 수 있는 방법을 살펴보세요.

Image of Exploring the Significance of Automotive Ethernet (100BASE-T1 / 1000BASE-T1) and Its Growing Demand in Telematics Gateways 자동차용 이더넷(100BASE-T1/1000BASE-T1)의 중요성 및 텔레매틱스 게이트웨이의 수요 증가에 대해 살펴보기

iWave Systems SmartNIC 스토리지 및 네트워크 가속기 카드로 네트워크 내 연결성과 커뮤니케이션을 강화하세요.