iWave 텔레매틱스 솔루션을 통해 UNECE R169의 EDR 규정 준수

글로벌 차량 안전 규정 충족

상업용 차량의 연결성과 자동화 수준이 점점 높아짐에 따라 중요 주행 데이터를 기록, 저장, 분석하는 능력이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 책임과 안전을 강화하기 위해 UNECE(United Nations Economic Commission for Europe)는 트럭 및 버스 같은 중대형 차량에 EDR(이벤트 데이터 기록 장치)을 통합하도록 하는 규정 169(R169)를 도입했습니다.

EDR은 차량의 '블랙 박스' 역할을 수행하며 충돌 발생 전/도중/이후의 필수 작동 파라미터를 캡처합니다. 이러한 인사이트는 사고의 재구성, 운전자의 책임, 국제 안전 표준 준수에 필수적입니다.

UNECE R169의 핵심 요구 사항

규정을 준수하기 위해 EDR 장치는 까다로운 작동 조건에서 다양한 정보를 안정적으로 캡처하고 보호해야 합니다.

  • 데이터 파라미터: 차량 속도, 가속도, 제동력, 핸들 각도, 엔진 메트릭, 에어백/안전 벨트 상태, 회전 표시기, ABS/ESC 활성화, 충돌 전/충돌 중/충돌 후 단계에 걸친 정밀한 타임 스탬프.
  • 데이터 저장소 및 무결성: 비휘발성 메모리는 기계적 충격 또는 시스템 리셋 시에도 기록된 데이터의 보존을 보장해야 합니다.
  • 전력 연속성: 장치는 전력 차단 중에도 백업 전력 솔루션을 사용하여 데이터를 계속적으로 기록해야 합니다.
  • 환경 탄력성: 견고성은 매우 중요합니다. EDR은 충격, 진동, 극한의 온도, 습도를 견딜 수 있어야 합니다.
  • 인터페이스 및 연결성: 다중 CAN 지원, 이더넷, USB, 무선 연결성은 차량 네트워크로의 통합을 간소화합니다.
  • 소프트웨어 및 보안: 보안 부트, 암호화, 훼손 방지 로깅은 기록된 데이터의 진위를 보장합니다.

iWave가 R169 요구 사항을 해결하는 방법

iWave텔레매트릭 플랫폼은 UNECE R169 규정 준수를 고려하여 설계되었으며 견고한 하드웨어와 보안 소프트웨어 기능을 모두 통합하여 까다로운 환경에서 신뢰성을 보장합니다.

  • 처리 및 메모리: 신뢰할 수 있는 메모리와 결합된 고성능 프로세서는 이벤트 데이터가 중단 없이 기록되도록 보장합니다.
  • 다중 CAN 및 인터페이스: 다중 CAN-FD 채널에 대한 지원은 제동, 파워트레인, ADAS와 같은 중요 서브시스템의 동시 로깅을 가능하게 합니다. 이더넷 및 USB와 같은 추가 인터페이스는 실시간 데이터 교환을 지원합니다.
  • 견고한 인클로저: IP67 인증을 획득한 케이스는 먼지, 습도, 침수로부터 보호하여 모든 기상 조건에서의 작동을 보장합니다.
  • 기계적 충격 및 진동에 대한 저항: 데이터 무결성에 대한 손상 없이 중대형 차량 환경을 견디도록 설계 및 검증되었습니다(예: 50g 충격 테스트).
  • 전력 관리: 통합된 백업 전력 모듈은 갑작스러운 전력 손실 또는 점화 차단 시에도 연속적인 로깅을 보장합니다.
  • 보안 소프트웨어 스택: 보안 부트, 인증, 암호화 로깅을 통해 데이터가 훼손되지 않도록 보호합니다.

EDR 솔루션을 위한 iWave 텔레매트릭 제품 라인

iWave는 UNECE R169 요구 사항을 해결하면서 OEM이 배치를 가속화할 수 있도록 지원하는 포괄적인 텔레매트릭 플랫폼을 제공합니다.

텔레매틱스 커넥트 허브
콤팩트하지만 강력한 이 허브는 이중 CAN-FD 인터페이스, 하드웨어 기반의 보안, LTE Cat-1 bis 셀룰러 연결, Bluetooth를 통합합니다. 이 장치는 작은 실장 면적 덕분에 오토바이, 경형 EV, 커넥티드 플릿 솔루션에 특히 적합합니다.

일반적인 iWave 텔레매틱스 연결 허브(이미지 출처: iWave)

견고한 텔레매틱스 장치
까다로운 자동차 환경을 위해 설계된 이 플랫폼은 여러 CAN-FD 포트, 셀룰러, GNSS 연결을 지원하며 확장된 온도 허용 오차 범위를 제공합니다. IP67 하우징 및 내진동성으로 대형 트럭, 버스, 오프하이웨이 차량에 이상적입니다.

일반적인 iWave 강화형 텔레매틱스 장치(이미지 출처: iWave)

두 플랫폼 모두 고객별 배치 환경에 맞게 구성할 수 있으므로 UNECE R169 규정 준수를 유지하면서 유연성을 보장합니다.

OEM 및 통합업체를 위한 이점

iWave의 R169 호환 플랫폼을 활용함으로써 제조업체와 텔레매틱스 통합업체는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 규정 준수 노력 간소화 – 사전 검증된 하드웨어로 인증 복잡성이 감소됩니다.
  • 시장 출시 가속화 – 생산에 즉시 투입 가능한 솔루션으로 개발 주기가 단축됩니다.
  • 강화된 성능 보장 – 충격, 진동, 극한 환경에 대한 테스트를 거쳤습니다.
  • 중요 데이터 보안 – 내장된 보안 기능으로 이벤트 로그의 진위성을 보장합니다.

요약

세계적으로 규정이 엄격해짐에 따라 데이터 기록 장치는 차량 안전 에코시스템의 의무 요소가 되고 있습니다. iWave는 생산에 투입 가능한 폼 팩터에 견고한 하드웨어, 보안 소프트웨어, 안전한 연결성을 통합하는 EDR 지원 텔레매틱스 솔루션을 제공합니다.

iWave와의 협업을 통해 OEM은 UNECE R169 규정을 준수할 뿐만 아니라 현장에서 긴 신뢰성을 보장하는 시스템을 배치할 수 있습니다.

iWave의 텔레매틱스 포트폴리오와 이러한 제품이 어떻게 EDR 규정 준수를 지원하는지에 대해 자세히 알아보려면 mktg@iwave-global.com을 방문하세요.

작성자 정보

Image of Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad는 iWave Systems Technologies Pvt. Ltd에서 제품 마케팅 부서를 이끌고 있습니다. 전자 부품에 대한 열정과 마케팅 및 영업에 대한 관심을 품고 있는 Tawfeeq는 iWave의 다양한 내장 전문 지식을 통해 전 세계 조직이 제품 개발에서 개발 주기와 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 전자 및 통신 분야에서 학사 학위를 받고 마케팅 분야에서 MBA를 취득한 Tawfeeq는 iWave Systems가 제품 엔지니어링 조직으로서 글로벌 리더 반열에 오르는 것을 목표로 합니다.

More posts by Tawfeeq Ahmad
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum