맞춤형 i.MX 기반 솔루션 및 기판

맞춤형 기판 설계는 특정 기능을 통합하거나, 성능을 개선하거나, 시장에서 차별화된 우위를 확보하려는 기업의 경우 필수적인 사항입니다. 많은 기업들은 폼 팩터와 관련된 제약, 특수 인터페이스 커넥터, 복잡한 연결 요구 사항 또는 고유한 처리 요구 사항과 같은 문제에 자주 직면하게 됩니다. 이러한 경우 기성 솔루션으로는 한계가 있으므로, 성공을 위해서는 맞춤형 하드웨어와 솔루션이 매우 중요합니다. 수십 년간의 경험과 기술 전문성, 숙련된 인력을 갖춘 iWave는 맞춤형 i.MX 기반 하드웨어 솔루션을 제공합니다. 프로젝트의 복잡성에 따라 다르지만, 기판 지원 패키지(BSP)가 활성화된 완전한 기능의 프로토타입을 불과 8 ~ 10주 이내에 제공할 수 있습니다.

그림 1: iWave는 빠르면 8주 만에 맞춤형 i.MX 기반 하드웨어 솔루션을 제공합니다. (이미지 출처: iWave)

20여 년 동안 iWave는 i.MX 기반 기판 및 솔루션의 설계 및 개발 분야에서 풍부한 전문성을 축적해 왔습니다. iWave는 초기 i.MX 27 프로세서부터 고급 i.MX 6 및 i.MX 9 계열에 이르기까지, 광범위한 SoM(시스템 온 모듈) 및 SBC(단일 기판 컴퓨터)를 아우르는 제품 포트폴리오를 제공합니다. 또한, 표준 제품 외에도 고객의 고유한 요구 사항에 따라 완전히 맞춤화된 SoM, 캐리어 카드 및 솔루션을 제공합니다.

안정적이고 확장 가능하며 맞춤형 솔루션을 제공하는 입증된 실적을 보유한 iWave는 기업이 경쟁에서 앞서 나가도록 지원합니다. 혁신적인 차세대 제품을 빠르고 효율적으로 제작할 수 있는 기능을 제공함으로써, iWave는 고객이 컨셉부터 완성까지 원활하고 성공적인 여정을 경험할 수 있도록 지원합니다.

산업 전반에 걸친 전문성

iWave의 엔지니어링 팀은 다양한 산업 및 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하도록 i.MX SoM을 맞춤화하는 데 탁월한 기술을 보유하고 있습니다. iWave는 항공 전자 공학, 의료 장치, 사물 인터넷(IoT), 산업 자동화, 자동차, 비디오/비전 시스템 등의 업계를 위한 솔루션을 설계했습니다. iWave의 솔루션은 이러한 산업들의 고성능, 안정성 및 확장성 요구 사항을 충족하도록 설계되어, 최첨단 기술을 필요로 하는 비즈니스에 이상적입니다.

맞춤형 설계 외에도 iWave는 Linux, Android, Ubuntu, Debian, QNX, VxWorks 등을 포함한 광범위한 운영 체제를 지원합니다. 이러한 운영 체제의 유연성을 통해 고객은 응용 제품의 특정 기능 요구 사항을 충족하도록 소프트웨어 환경을 맞춤화하여, 다양한 플랫폼에서 원활하고 안정적인 성능을 보장할 수 있습니다.

iWave의 맞춤형 설계 접근 방식

iWave에서 사용할 수 있는 맞춤형 부품은 다음과 같습니다

  • 맞춤형 시스템 온 모듈(SoM): iWave는 폼 팩터, 커넥터 인터페이스 및 처리 요구 사항에 따라 특정 프로젝트의 필요에 맞게 SoM을 맞춤화할 수 있습니다. 특정 표준을 충족해야 하거나 공간 제약적인 설계를 위한 맞춤형 폼 팩터가 필요한 경우, iWave는 정밀하고 기능이 우수한 SoM 솔루션을 제공합니다.
  • 맞춤형 캐리어 카드 설계: iWave의 맞춤형 캐리어 카드는 특정 제품 기능, 환경 조건 및 기계적 제약을 충족하도록 설계되었습니다. iWave 팀은 고객과 긴밀히 협력하여, 특히 열악한 산업 환경에서 고성능과 내구성을 보장하면서 기존 시스템에 원활하게 장착되는 캐리어 카드를 설계합니다.

업계 리더십 및 파트너십

NXP 골드 파트너인 iWave는 심도 있는 기술 지식과 최신 기술에 대한 빠른 액세스로 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. iWave는 NXP와 긴밀히 협력하여 i.MX 기술의 새로운 트렌드에 앞서 나가기 위해 경쟁업체보다 빠르게 새로운 기술을 혁신하고 채택할 수 있는 독보적인 역량을 갖추고 있습니다. 이 파트너십을 통해 iWave는 고객에게 최첨단 솔루션을 제공하여 업계 선두를 유지할 수 있게 되었습니다.

iWave는 인증, 생산 및 제조를 위한 파트너 에코시스템을 안정적으로 구축하여 시장에서 더욱 차별화되고 있습니다. 이를 통해 고객은 자신의 설계가 업계 표준 및 인증을 충족할 것에 대해 확신할 수 있으며, 상용화를 위한 경로를 간소화할 수 있습니다.

광범위한 솔루션 포트폴리오

iWave는 SMARC, OSM, SODIMM 및 Qseven과 같은 표준의 시스템 온 모듈을 포함하여 전체 i.MX 응용 제품 프로세서 제품군을 위한 포괄적인 기판 및 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. iWave의 광범위한 SoM 제품을 통해 기업은 프로젝트 요구 사항에 가장 적합한 플랫폼을 선택하는 동시에 유연한 맞춤형 기능을 활용할 수 있습니다.

SoM 외에도 iWave는 텔레매틱스, 게이트웨이, 인간 기계 간 인터페이스(HMI) 솔루션과 같은 단일 기판 컴퓨터(SBC) 및 ODM 솔루션도 제공합니다. 이러한 솔루션은 고성능 컴퓨팅, 보안 연결, 머신 러닝 기능을 결합하여 다양한 산업에 적합하도록 설계되어, 복잡하고 비용에 민감한 시장 모두에 이상적입니다.

맞춤형 캐리어 카드 설계 및 제조

고유한 기계적 제약이나 특정 환경 조건이 있는 고객을 위해, iWave는 맞춤형 캐리어 카드 설계 및 제조를 전문으로 합니다. 이러한 맞춤형 설계는 고객이 요구하는 정확한 제품 기능을 충족하도록 맞춤화할 수 있으므로, 하드웨어가 소형 IoT 게이트웨이든 견고한 산업용 HMI 장치든 전체 시스템 설계에 완벽하게 맞도록 보장합니다.

iWave와 파트너십: 이점점

iWave와 파트너십을 맺으면 기업은 다음과 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 시장 출시 기간 단축: iWave의 신속한 설계 및 시제품 제작 프로세스를 통해 기업은 개발 주기를 단축하고 신제품을 시장에 더 빠르게 출시할 수 있습니다.
  • 설계 유연성: SoM 및 캐리어 카드를 맞춤화하는 iWave의 기능을 통해 설계의 유연성을 높여, 최종 제품이 특정 응용 제품의 요구 사항을 충족하도록 합니다.
  • 원활한 통합: iWave는 i.MX 기반 솔루션의 원활하고 순조로운 통합을 보장함으로써, 기업이 하드웨어의 복잡성보다는 혁신에 집중할 수 있도록 지원합니다.

결론

프로젝트에 고급 연결성, 강력한 보안 또는 고성능 프로세싱이 필요한지 여부에 관계없이, iWave의 맞춤형 솔루션과 기술 전문 지식은 컨셉부터 완성까지 순조로운 과정을 보장합니다. 전담 지원팀과 광범위한 솔루션 포트폴리오를 갖춘 iWave는 기업이 초기 설계부터 최종 생산까지 제품 개발의 여정을 완벽하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

자세한 정보를 원하거나 맞춤형 요구 사항에 대해 논의하시려면 mktg@iwave-global.com으로 문의해 주세요.

작성자 정보

Image of Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad는 iWave Systems Technologies Pvt. Ltd에서 제품 마케팅 부서를 이끌고 있습니다. 전자 부품에 대한 열정과 마케팅 및 영업에 대한 관심을 품고 있는 Tawfeeq는 iWave의 다양한 내장 전문 지식을 통해 전 세계 조직이 제품 개발에서 개발 주기와 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 전자 및 통신 분야에서 학사 학위를 받고 마케팅 분야에서 MBA를 취득한 Tawfeeq는 iWave Systems가 제품 엔지니어링 조직으로서 글로벌 리더 반열에 오르는 것을 목표로 합니다.

More posts by Tawfeeq Ahmad
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum