신뢰성을 높이는 슬라이딩 전력 커넥터

5G, 인공 지능, 머신 러닝 및 클라우드 서비스의 산업 기술 동향에 따라 IT 인프라와 지원 하드웨어의 수준 향상이 촉진되고 있습니다. IT 인프라의 경우 시스템 신뢰성이 중요하므로 중복 하드웨어를 사용하는 것이 핵심 전략입니다. TE Connectivity 슬라이딩 전력 커넥터 기술이 이 전략에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.

이미지 출처: TE Connectivity

슬라이딩 전력 커넥터를 사용하면 서버 드로어에서 부품을 핫스왑할 수 있으며 PCB를 활용하여 기판 실장형 부품에 전력을 직접 송신할 수 있습니다. 따라서 수리를 위해 전체 서버 랙의 전원을 차단하지 않고도 장비를 정비할 수 있습니다. 현재 산업용 전력 분배 방식에서는 일반적으로 신뢰성과 전력 효율에 부정적인 영향을 줄 수 있는 벌크 케이블을 사용합니다.

시스템 구현

슬라이딩 전력 커넥터 시스템은 두 개의 블록, 즉 각각 움직이는 SLED PCB와 고정 베이스 기판 레일 PCB에 실장되는 TE 전력 커넥터로 구성됩니다. 두 PCB는 모두 해당 응용 분야의 고객에 의해 개발됩니다.

이미지 출처: TE Connectivity

TE의 이중극 슬라이딩 전력 커넥터인 부품 번호 2204740-1은 전원부터 서버 드로어까지 직접 경로로 인해 최대 75A의 전류를 제공하며 전압 강하 성능이 향상됩니다. 자세한 PCB 크기 및 소재 요구 사항은 전력 커넥터 설명서를 참조하세요.

관련 자료

작성자 정보

Image of Scott Raeker

DigiKey의 수석 응용 분야 엔지니어인 Scott Raeker는 2006년부터 DigiKey에서 근무하면서 무선 분야에서 고객을 지원하는 업무를 주로 담당하고 있습니다. Scott은 전자 산업 분야에서 35년 이상의 경력을 가지고 있으며 미네소타 대학에서 전기 공학 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 100여년 된 농가 리모델링을 즐깁니다.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum