FFC/FPC 커넥터 및 케이블 호환성 기본 사항

Molex에서 FFC/FPC 커넥터와 그에 맞는 점퍼 케이블을 모두 제조한다는 사실을 알고 계셨나요? 전기 업계에서 커넥터와 케이블은 땅콩 버터와 잼과 같은 존재입니다. 함께 판매되어 함께 활용되는 경우가 많지요. Molex는 완전한 상호 연결 솔루션을 제공해 최상의 방식으로 고객을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Molex는 응용 분야에 가장 잘 맞는 커넥터와 케이블을 고객이 쉽고 자신 있게 선택할 수 있도록 해줍니다. 초보자를 위해, Molex FFC/FPC 커넥터 및 케이블팀에서 호환성과 신뢰성이 보장되도록 사양과 허용 오차를 맞춰줍니다. Digi-Key의 웹 사이트에서 FFC/FPC 커넥터를 보셨다면 제품 정보에 Premo-Flex 케이블 링크도 안내되어 있는 것을 보셨을 것입니다.

적합한 Premo-Flex 케이블을 선택하기 전에 FFC/FPC 커넥터를 먼저 결정하는 것이 좋습니다. 커넥터를 알면 필요한 케이블 유형에 대한 정보를 확인할 수 있기 때문입니다. 간단한 사양에서부터 시작해 보겠습니다. 30개의 회로가 있는 커넥터가 있다면 30개의 회로가 있는 케이블이 필요할 것입니다. 커넥터 접촉 단자가 0.50mm 간격으로 떨어져 있다면 케이블의 피치도 0.50mm여야 합니다. 마지막으로 커넥터의 도금을 확인하세요. 주석, 금 또는 다른 소재인가요? 커넥터와 케이블의 도금은 품질 문제를 피하기 위해 언제나 동일해야 합니다.

이제 회로 수, 피치, 도금에 대해 알게 되셨으니 응용 제품을 평가하셔야 합니다.

  1. 2개의 PCB, PCB와 LCD 또는 여러 부품 등 연결하려는 두 항목 사이의 거리를 측정해 필요한 케이블 길이를 결정해야 합니다.
  2. 노출 접촉 단자가 케이블의 같은 쪽에 있어야 하는지 반대쪽에 있어야 하는지 확인하세요. 이러한 접촉 단자 유형을 Type A(동일한 쪽) 및 Type D(반대쪽)라고 칭합니다.
  3. 응용 분야에서 케이블이 견뎌야 하는 움직임의 정도를 고려하세요. 케이블이 정적 응용 분야에 설치되면 최대 10,000 플렉스 수명 주기를 견딜 수 있는 약간 더 두꺼운 케이블을 활용할 수 있습니다. 이와 대조적으로 로봇 암 응용 제품과 같이 케이블이 수명 주기를 거치면서 여러 차례 굽혀지게 될 것이라면 10만 ~ 250만 플렉스 주기를 위해 설계된 Premo-플렉스 케이블을 활용해야 할 것입니다.

같은 쪽에 노출 접촉 단자가 있는 Type A 케이블(이미지 출처: Molex)

반대 쪽에 노출 접촉 단자가 있는 Type D 케이블(이미지 출처: Molex)

이제 응용 분야에 적합한 케이블을 선택하는 데 필요한 모든 정보를 얻으셨습니다. 또한 Molex는 언제나 한 두 개의 케이블을 응용 제품에 시범 사용하고 신뢰성 테스트를 수행하기를 권장합니다. 아직 문의 사항이 있으시다면 망설이지 말고 Digi-Key 고객 서비스 팀이나 Molex로 직접 문의해 주세요. 고객과 함께 기회를 검토하고 가장 적합한 표준 솔루션을 권하거나 맞춤형 버전을 개발하실 수 있도록 도와드립니다. 케이블에 맞는 커넥터를 간편하게 확인하세요.

(이미지 출처: Molex)

작성자 정보

Image of Halie Henley

Molex의 제품 관리 전문가인 Halie Henley는 2016년부터 Molex와 함께 했습니다. Halie Henley는 가장 최근에는 다른 제품 관리자들과 함께 상호 연결 제품, 박막 배터리, 자산 추적 및 RFID 솔루션을 포함한 새로운 제품을 개발하고 시장에 출시했습니다. Halie는 기업 관리 및 통신 분야에 학위를 받았으며 다양한 프로젝트와 제품 관리 업무를 담당하면서 고객의 의견을 Molex의 엔지니어링 및 제조 리소스에 전달해 왔습니다. 여가 시간에는 여행, 독서 및 암벽타기, 축구를 비롯한 야외 활동을 즐깁니다.

More posts by Halie Henley
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum