TE Connectivity의 푸시 그립 전선 커넥터를 통해 쉽고 빠르게 스플라이싱 수행
저는 한동안 집안일 목록(Honey-Do list)에 있었던 홈 프로젝트를 위해 최근 TE Connectivity의 푸시 그립 전선 커넥터를 사용했습니다. 천장 실장 조명을 새로운 함요형 LED 조명으로 바꿀 예정이었습니다. 이 프로젝트의 대부분은 공간이 매우 제한적인 다락에서 수행되어야 했으며 저는 연결을 재배선하는 데 많은 시간을 소요하기를 원치 않았습니다. 이전까지 전선 스플라이싱을 위해 전선 너트 유형 커넥터를 사용해 왔지만 이러한 유형의 연결을 사용하는 것을 좋아하지 않았습니다. 이 유형의 연결이 가장 견고한 연결이라고 생각하지 않았고 2선 또는 3선 이상을 스플라이싱하기 위한 최적의 옵션도 아니기 때문에 저는 다른 옵션을 알아보기 위해 준비했습니다. Digi-Key 웹 사이트에서 잠시 검색을 수행한 후, 전선 스플라이싱을 위한 다양한 옵션을 곧 찾았지만 재빨리 제 관심을 끈 하나의 제품 이미지가 있었습니다.
Digi-Key 부품 번호 A124576-ND (이미지 출처: TE Connectivity)
제품 속성을 검토한 후, 이 장치가 22AWG ~ 12AWG의 전선 사용이 가능하며 제가 사용하려는 전선 게이지를 충족할 수 있음을 알게되었습니다. 이 커넥터는 절연되었으며 2선 ~ 6선 연결을 제공하는 버전을 사용할 수 있습니다. 이 커넥터는 또한 크기에 따라 다른 색상으로 구별되어 있으므로 조광기 스위치 박스에서 접지 회선 및 공통 회선을 분리 상태로 유지하는 데 유용했습니다. 포크인 형태의 종단은 전선 스플라이스를 생성하는 매우 견고한 방법이므로 전선을 푸시인하기 전에 정확한 연결임을 확인해야 합니다. 제가 사용한 14AWG 단선에서 연결을 생성하는 데 필요한 푸시력은 매우 적었지만 연결을 구부리고 니월(무릎) 높이의 절연에서 유지되며 쉽고 빠른 작업을 가능하게 했습니다.
전선을 스플라이싱해야 하는 프로젝트가 예정되어 있으며, 공구가 필요 없는 신뢰할 수 있고 사용이 간단한 솔루션을 찾고 있다면, Digi Key에서 TE Connectivity의 푸시 그립 전선 커넥터 계열을 확인해 보세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum