Rochester Electronics, DigiKey를 통해 고유한 구매 경험 제공

신뢰할 수 있는 장기 공급망을 구축하는 것은 기능상 중요 역할을 하는 활성 및 단종 부품을 가진 제품 및 시스템을 유지 관리하는 데 중요합니다. 시장 부족, 긴 리드 타임 이벤트 및 부품 단종은 기업이 직면한 힘든 과제입니다. 현 시장에서 제조 회사는 크게 필요한 부품을 기다리면서 불완전한 제품을 생산하는 데 투자해 왔습니다.

Rochester Electronics는 현재 부품 사용 가능성 이상으로 응용 제품의 수명을 연장하는 고유한 구매 솔루션을 제공합니다. 전통적으로 생산 종료(EOL) 제품 및 솔루션으로 알려져 있지만, 오늘날 Rochester 재고의 1/3(50억개 장치)이 활성 제품입니다. Rochester의 재고 장치 중 100억 개 이상이 원래 부품 제조업체에서 EOL로 분류됩니다. Rochester는 공급망 중단을 해결하기 위해 지속적으로 100% 승인된 공급원을 제공합니다.

정품 보장은 OCM(원래 부품 제조업체)과의 직접적인 협업을 의미합니다. 여기서 '기업은 Rochester의 부품이 OCM에서 공급된다는 것을 어떻게 확신할 수 있나요?'라는 일반적인 질문을 갖게 됩니다. SAE 항공우주 표준을 준수하는 AS6496 인증 유통업체(예: Rochester Electronics)는 제품이 OCM에서 직접 공급되기 때문에 품질 또는 신뢰성 테스트가 필요 없는 추적 가능하고 보증된 제품을 제공하도록 OCM의 승인을 받았습니다.

AS6171/4와 같은 다른 표준은 의심스럽거나 위조된 부품을 감지하기 위해 최소한의 교육 및 인증 요구 사항과 함께 검사 및 테스트 절차를 사용합니다. 이는 모든 부품이 OCM에서 공급업체로 제공되는 것은 아니며, 단지 위험을 최소화(제거가 아님)하거나 진위를 보장하는 테스트를 통과했음을 나타냅니다.

DigiKey와 Rochester Electronics가 솔루션 및 제품을 더 널리 알리기 위해 서로 협업한다는 것은 타당한 결론입니다. 기업은 DigiKey를 통해 이루어진 모든 Rochester Electronics 판매가 100% 인증되고 추적 가능한 정품 부품을 제공할 것임을 확신할 수 있습니다. 또한 Rochester Electronics는 전 세계로 배송되며 USD, 유로, GBP, 엔 등 다양한 통화 옵션을 지원합니다.

DigiKey는 그 어느 때나 다름없이 여러분들도 이 파트너십을 기쁘게 생각하기를 바랍니다. Rochester는 설계 및 유지 관리 요구 사항을 충족하기 위해 한층 더 독특한 반도체 솔루션을 계속적으로 제공하고 있으므로 Marketplace에서 더 많은 Rochester Electronics 제품을 계속적으로 확인하세요.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum