3M 제품을 사용하여 생활 정리

3M 웹 사이트 https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/history/에 소개된 것처럼 3M의 역사는 놀라운 스토리입니다.

1세기 전 3M은 Minnesota Mining and Manufacturing Company라는 이름으로 북부 미네소타에서 소규모 채굴 벤처 사업체로 시작했습니다. 현재 글로벌 최강 업체인 3M의 제품은 전 세계 사람들의 일상적인 삶을 향상시키고 있습니다.

그러나 3M의 성공과 오랜 지속이 처음부터 분명했던 것은 아닙니다. 3M은 시도하고, 실패하고, 또 다시 새로운 것을 시도하는 과정을 되풀이 했습니다. 혁신과 인내는 3M 창립자들을 모집했고 오늘날에도 계속적으로 3M을 이끌고 있습니다.

1902년 3M이 시작되었을 당시 5명의 창립자들은 사포와 숫돌 바퀴를 만드는 데 이상적인 광물인 커런덤을 채굴한다는 단순한 목표를 가지고 있었습니다. 그들이 커런덤이라고 생각했던 광물은 실제로는 사장암이라고 불리는 다른 저급 광물이었습니다.

이로 인해 이 신생 회사는 조기에 중단될 수 있었지만 3M 창립자들은 끈질기게 버텼습니다. 왜 그랬을까요? 그 첫 해에 무언가 더 중요한 것이 탄생했기 때문이었습니다. 바로 오늘날 3M의 토대를 형성하는 혁신과 협업의 정신입니다. 3M은 포기하는 대신 다른 재료로 방향을 전환하여 다른 제품에 적용했고 중요 투자자들의 신뢰를 얻어 조금씩 매출을 쌓았습니다.

과학, 기술, 마케팅 혁신은 수년 간 계속적인 성공을 이뤄냈고 마침내 포춘지 선정 500대 기업에 3M 이름을 계속적으로 올리게 되었습니다. 오늘날, 60,000개 이상의 3M 제품이 가정, 비즈니스, 학교, 병원 및 기타 산업에서 사용되고 있습니다. 3M 매출의 1/3은 지난 5년 내에 발명된 제품에서 발생합니다. 전 세계에 걸쳐 3M이 보유하고 있는 수천 명의 연구가와 과학자들이 이뤄낸 혁신 덕분입니다.

70개 국가에서 사업을 운영하고 200개 국가에서 판매를 수행하는 3M은 모든 회사와 모든 가정을 개선하고 모든 생명을 향상시키는 기술 및 제품을 탄생시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

여러분의 가정에서 얼마나 많은 3M 제품이 사용되고 있는지 둘러 본 적이 있으신가요? 얼마나 많이 사용되는지 알게 되면 놀랄 것입니다. 3M은 포트폴리오에 60,000개 이상의 제품을 포함하고 있으며 대부분은 여러분이 일상적으로 사용하는 표준 가정용 제품입니다.

그 예로 다음을 들 수 있습니다.

목록은 광범위합니다. 사람들은 이러한 제품을 매일 그렇게 많이 사용하지만 3M에서 제조되는 제품이라는 사실은 알지 못할 수 있습니다.

아래 사진은 제가 집에서 일상적으로 사용하는 30개 용품입니다. 놀랍기도 하고 놀랍지 않기도 했습니다. 저는 3M Command 후크를 매우 좋아하며 집의 모든 곳에 사용합니다. 모든 문의 뒤, 벽장, 창고, 다용도실 및 집의 어디서나 후크가 필요합니다. 3M 장갑은 손바닥 부분에 흡착 재료가 있어서 좋고, Nexcare 반창고는 반드시 있어야 하며, Scotch 테이프는 항상 사용하는 용품입니다.

DigiKey.com은 거의 10,000가지 제품을 보유하고 있으며 매일 새로운 부품이 추가되고 있습니다. 원하는 제품을 찾지 못하는 경우 DigiKey TechForum에 문의하시면 올바른 방향을 제시해 드릴 수 있습니다. 재고 보유를 원하는 제품에 대한 제안 사항이 있으시면 언제든지 알려주세요. DigiKey는 여러분의 의견을 소중히 생각합니다.

3M 마케팅 센터는 모든 제품 범주와 시스템의 모든 새로운 사항을 보여줍니다.

자, 질문을 드리죠. 집에서 얼마나 많은 3M 제품을 사용하시나요? 틀림없이, 여러분이 생각했던 것보다 훨씬 많을 것입니다.

작성자 정보

Image of Kathy Hutton

DigiKey의 제품 관리자인 Kathy Hutton은 2003년부터 DigiKey에서 근무했으며 상호 연결, 수동, 전기 기계 제품 관련 업무를 담당하고 있습니다. Kathy Hutton은 엔지니어/고객(내외부)과 일상적으로 소통하며 광범위한 제품 지식으로 판매를 촉진하고 있습니다. Kathy는 전기/자동화 기술 학위를 가지고 있으며 제품 관리 분야에서 일하기 전에는 DigiKey 응용 엔지니어링 팀의 일원이었습니다. 여가 시간에는 물에서 즐기는 것을 좋아하며, 열렬한 낚시광이기도 합니다.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum