TE Connectivity의 Potter and Brumfield(P&B) 계전기

Potter and Brumfield의 역사는 인디애나주 프린스톤에서 Elbert E. Potter와 Richard M. Brumfield가 회사를 설립했던 1933년으로 거슬러 올라갑니다. 타이머 컨트롤 생산으로 시작한 이 회사는 거의 모든 전기 시스템의 전류 흐름을 제어하는 전자 계전기 장치를 제조하는 미국 내 선도 기업으로 빠르게 발전했습니다. 20세기 전반에 걸쳐 성장한 이 회사는 타이머, 회로 차단기, I/O 모듈 및 커넥터로 분야를 확장하여 가전 제품, HVAC, 자동차, 산업 시장에 제품을 공급했습니다.1

이 브랜드는 1986년에 Siemens AG의 일부가 되었으며, 1999년에 TE Connectivity(당시 Tyco Electronics)가 Siemens Electromechanical Components를 전략적으로 인수하는 과정에서 Potter and Brumfield 제품 라인을 함께 인수할 때까지 Siemens에 속해 있었습니다. 이러한 통합을 통해 TE는 광범위한 고신뢰성 스위칭 부품을 확보하여 산업, 자동차 및 상업 부문에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.2

켄터키주 마리온에 있는 Potter and Brumfield 회사 건물(1960년경(왼쪽), 1969년경(오른쪽))(이미지 출처: https: //ourforgottenpassages.blogspot.com/2015/03/remembering-marions-potter-brumfield.html)

오늘날 TE Connectivity의 Potter and Brumfield(P&B) 브랜드는 전자 기계식 무접점 및 시간 지연 계전기에 대해 가장 폭넓은 제품 중 하나를 제공합니다. 이러한 계전기는 HVAC 및 냉장, 가전 제품, 산업 자동화, 자동차 및 운송, 보안 및 액세스 제어와 같은 광범위한 산업에서 사용됩니다. 또한 다양한 코일 구성, 실장 옵션, 접점 유형, 내구성 수준을 제공하여 설계 엔지니어와 OEM 모두에게 신뢰할 수 있는 선택이 될 수 있습니다.

산업 자동화 및 로보틱스의 미래가 구체화됨에 따라 TE의 계전기는 최신 산업 안전 응용 분야에서 요구되는 안전과 성능을 보장합니다.

널리 사용되는 제품으로는 KRPA, KUP 계열이 있으며, 일반적 용도의 경우 DigiKey에서 제공하는 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

TE Connectivity가 제공하는 일부 계전기의 예(이미지 출처: TE Connectivity)

그렇다면 계전기란 무엇일까요? 계전기는 기본적으로 전기 중개자 역할을 합니다. 작은 전류 하나가 들어와 "도움이 필요해요"라고 하면 계전기는 스위치를 전환해 훨씬 더 강한 전류를 방출합니다. 작은 신호로 큰 동작을 만드는 것입니다. 간단한 아이디어이지만 엄청난 영향력을 발휘합니다.

예를 들어 DigiKey와 같은 대형 창고를 생각해 보겠습니다. 계전기는 기본적으로 인간의 수호자 역할을 합니다. 얼마나 멋진 기술인가요! 기계 도어가 열리면 계전기는 즉시 전원을 차단합니다. 버튼이 파손될 경우 계전기는 스스로를 희생하여 문자 그대로 접점을 용접으로 닫거나 개방시켜 모터가 예기치 않게 시작하지 않도록 합니다. 엔지니어들은 계전기가 안전하게 고장나도록 설계하는 방법을 배웠기 때문에 소프트웨어 시대에도 안전 계전기는 여전히 신뢰를 받고 있습니다. 자동화의 미래에서 로봇을 고려할 때, 전압을 차단하고 움직이는 부품으로부터 사람을 안전하게 보호하는 데 도움이 되는 계전기가 필요합니다.

Digikey의 포장 및 배송 센터는 자동화에 의존하여 작업을 계속 진행합니다(이미지 출처: DigiKey).

DigiKey의 창고는 대부분 자동화되어 있으며, 이는 주문을 적시에 배송하는 데 매우 중요합니다(이미지 출처: DigiKey).

산업이 더 높은 수준의 효율성, 전기화, 자율성을 향해 계속 나아감에 따라 계전기의 역할이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 계전기는 전압을 분리하고 부하를 관리하며, 기계적인 전력과 디지털 인텔리전스가 만나는 환경에서 안전을 유지합니다. 또한 TE Connectivity의 지속적인 투자와 글로벌 전문성을 바탕으로, Potter & Brumfield 브랜드는 거의 100년에 이르는 오래된 유산을 보존하는 데 그치지 않고 더욱 발전시켜 왔습니다.

모든 공장 라인, 모든 스마트 기계, 모든 기후 시스템, 모든 새로운 로봇 플랫폼에서 TE Connectivity의 Potter & Brumfield 계전기는 전력이 신뢰성 있고 안전하며 지능적으로 흐르도록 조용히 지원합니다. 이는 1933년 두 명의 혁신가로부터 시작되어 오늘날까지 전기 보호 및 제어의 미래를 만들어가고 있는 브랜드를 입증합니다.

추가 정보:

  • DigiKey에 상호 연결 부품 페이지가 있다는 것을 알고 계셨나요? 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
  • 맞춤형 주문을 위한 견적서가 필요한 경우, custom.orders@digikey.com으로 문의하세요.
  • 궁금한 사항이 있는 경우 Techforum에서 엔지니어링 팀에 문의하세요.
  • DigiKey는 여러분의 다음 프로젝트를 위해 온라인으로 사용할 수 있는 여러 계산기를 제공합니다.

관련 자료

1. https://www.company-histories.com/Potter-Brumfield-Inc-Company-History.html

2. https://www.e-sonic.com/en/suppliers/te-connectivity-p-b-brand-279/

작성자 정보

Image of Kathy Hutton

DigiKey의 제품 관리자인 Kathy Hutton은 2003년부터 DigiKey에서 근무했으며 상호 연결, 수동, 전기 기계 제품 관련 업무를 담당하고 있습니다. Kathy Hutton은 엔지니어/고객(내외부)과 일상적으로 소통하며 광범위한 제품 지식으로 판매를 촉진하고 있습니다. Kathy는 전기/자동화 기술 학위를 가지고 있으며 제품 관리 분야에서 일하기 전에는 DigiKey 응용 엔지니어링 팀의 일원이었습니다. 여가 시간에는 물에서 즐기는 것을 좋아하며, 열렬한 낚시광이기도 합니다.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum