3M 반사 테이프 - 어둠 속의 빛
해가 일찍 지는 겨울철에 미네소타 북부 지역에서 운전하는 것은 특히 어려움이 따릅니다. 밤에는 어둠으로 인해 모든 것들이 잘 보이지 않지만 어둠 속에서 도로를 따라 밝게 빛나는 도로 표지판만은 분명하게 잘 보입니다. 이러한 도로 표지판에는 3M의 반사면, 잉크, 오버레이가 사용됩니다. 3M은 80년 넘게 도로 안전에 일조해 왔습니다. National Highway Traffic Safety Administration(미국 고속도로 교통안전국)에서 실시한 연구를 비롯한 수많은 연구에 따르면 차량에 반사 테이프를 부착하면 도로 사고, 부상, 인명 사고를 방지하는 데 도움이 됩니다.
그래서 저는 이 소재를 구입하여 테스트해 보기로 했습니다. 4륜 차량, 트레일러, 우편함에 붙이기만 하면 추가적인 안전 조치를 취할 수 있어 간편하다는 점이 특히 좋았습니다. 아래 예시 이미지에서 PN: 19-913-32-2"X18"-ND를 사용했습니다. 913 계열에 대해 자세히 알아보겠습니다.
(이미지 출처: Kathy Hutton)
(이미지 출처: Kathy Hutton)
(이미지 출처: Kathy Hutton)
아래 그림을 보면 3가지 성능 수준과 가장 효과적으로 사용되는 응용 분야를 확인하실 수 있습니다. Diamond Grade(다이아몬드급) 반사면(DG3)은 ASTM D4956 Type Xi을 충족합니다. 환한 반사면이 효율성 100%의 정육면체 프리즘 기술을 사용하여 고강도 프리즘면으로 원래 빛의 2배에 해당하는 광도를 광원으로 되돌려 보냅니다. 고강도 프리즘면은 중급 성능 표준과 and ASTM D4956, Type Iv를 충족합니다. 이 반사면은 폴리카보네이트 큐브 코너 기술을 사용하며 반사 교통 및 도로 표지판에 흔히 사용됩니다. Engineering Grade(엔지니어링급)는 안전이 우려되기는 하지만 중요한 위치는 아닌 경우(예: 우편함)에 적합합니다. 언급된 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
DigiKey에서는 다양한 색상, 크기, 형태의 테이프를 제공하며 현재 900가지가 넘는 부품을 주문하실 수 있습니다. 보유하지 않은 제품을 원하시는 경우 조건 없이 견적을 제공해 드립니다. CustomCut.3MProducts@digikey.com으로 문의해 주시기 바랍니다.
본 제품 라인에 대해 조사하면서 유용했던 추가 정보는 다음과 같습니다.
- 부착 및 제거 방법 여기를 클릭
- 이 제품을 일상생활에 유용하게 활용하는 방법에 관한 사례 연구
- UN 도로 안전 이니셔티브에 관한 보도 자료
- 위험한 농어촌 도로
결론적으로 3M 반사 테이프는 운전자, 동승자, 다른 차량 운전자의 안전을 위한 투자입니다. 모터사이클, 트레일러, 트랙터, 캠퍼, 4륜 차량, 스노모빌, 우편함, 보트, 자전거, 골프 카트, 얼음 창고, 스쿠터, 옷, 신발, 바이크 헬멧, 구명조끼, 어린이 백팩, 기둥, 계단, 낮게 걸려 있는 물체, 사냥용 스탠드의 필수품입니다. 응용 분야는 끝이 없습니다. 여러분은 어디에 사용하시겠습니까? TechForum에 의견이나 질문을 남겨 주시면 감사하겠습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum