오프보드 솔루션

여러분에게 오프보드란 무엇을 의미하나요? 게임 세계에서 오프보드는 체스 또는 체커 말을 보드에서 제거하는 것을 의미합니다. 스포츠 내기에서는 게임에 대한 불활실성이 있는 경우 게임을 오프보드라고 간주합니다.

전자 분야의 경우 보드/기판(예: 회로 기판)은 응용 제품의 심장입니다. 그러나 이 심장은 응용 제품의 동맥에 해당하는 오프보드 솔루션 없이는 움직일 수 없습니다. 이는 다양한 유형의 케이블 조립 솔루션 또는 장치에 연결되는 커넥터로 구성될 수 있습니다.

제가 분해해온 랩톱과 함께, 사용 중인 도킹 스테이션 및 모뎀을 보면(아래 이미지 참조) 이러한 장치는 이러한 오프보드 솔루션 없이는 작동하지 않을 것입니다. 이는 작동하지 않는 상자에 불과합니다.

다음은 DigiKey에서 제공하는 몇 가지 오프보드 제품입니다. DigiKey 웹 사이트에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다.

직사각형 케이블 조립품

USB 케이블

비디오 케이블(DVI, HDMI)

동축 케이블(RF)

배럴 - 오디오 케이블

D 서브 케이블

모듈식 케이블

원형 케이블

광섬유 케이블

센서 케이블 조립품

계열 간 케이블

컨트롤러 - 케이블 조립품

기판/보드 공정에는 많은 시간과 계획이 들어가지만 안타깝게도 오프보드는 사후 고려 사항에 가깝습니다. 기판/보드는 빙산의 일각에 불과하다는 것을 기억하세요. 회로 기판의 중요한 기능은 장치의 다른 부분에 쉽게 연결하는 것입니다. 어떤 사례에 대한 솔루션이 필요하든, DigiKey는 모든 오프보드 솔루션과 그 이상을 지원합니다.

작성자 정보

Image of Kathy Hutton

DigiKey의 제품 관리자인 Kathy Hutton은 2003년부터 DigiKey에서 근무했으며 상호 연결, 수동, 전기 기계 제품 관련 업무를 담당하고 있습니다. Kathy Hutton은 엔지니어/고객(내외부)과 일상적으로 소통하며 광범위한 제품 지식으로 판매를 촉진하고 있습니다. Kathy는 전기/자동화 기술 학위를 가지고 있으며 제품 관리 분야에서 일하기 전에는 DigiKey 응용 엔지니어링 팀의 일원이었습니다. 여가 시간에는 물에서 즐기는 것을 좋아하며, 열렬한 낚시광이기도 합니다.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum