우수한 크림프 도구의 중요성
전기 접점은 가장 간단한 Molex KK 플러그부터 가장 복잡한 자동차용 리셉터클에 이르는 모든 커넥터에서 가장 중요한 부품입니다. 접점에서 가능한 최고의 성능을 제공할 수 있으려면 올바른 종단이 매우 중요합니다.
대부분의 케이블 응용 제품의 경우, 사용자에게 크림프 또는 납땜 기술 간 옵션을 제공합니다. 크림핑은 20세기 중반부터 일반적으로 사용되어 왔으며 사용자에게 다음과 같은 핵심 이점을 제공합니다.
(이미지 출처: Molex)
(이미지 출처: Molex)
1. 신뢰성: 잘 만들어진 크림프 종단은 우수한 전기 전도성과 신뢰할 수 있는 기계적 조인트를 결합합니다. 종단은 가능한 가장 낮은 전기 저항을 제공하면서, 사용 중 손상을 방지하기 위해 가능한 가장 높은 견고성을 계속적으로 유지합니다.
2. 손쉬운 작동: 크림프 단자는 손쉽게 사용할 수 있도록 설계된 전용 공구 가공을 사용합니다. 이는 현장 및 작업장 환경에서 사용할 수 있으므로 어려운 조건에서 작업해야 하는 작업자들에게 적합합니다. 납땜 이음과 달리 크림핑은 높은 온도나, 유해할 수 있는 재료가 필요하지 않으므로 밀폐 지역 또는 접근이 어려운 위치에 이상적인 솔루션입니다.
3. 반복성: 납땜 작업과 달리 크림핑은 작업자 효율 면에서 이점을 제공합니다. 올바른 크림프 도구를 사용하면 특수 납땜 기술 없이도 일관적인 종단을 제공할 수 있습니다. 납땜 인두에 비해, 크림프 도구를 작동하는 데 많은 교육이 필요하지 않으므로 조립자들이 학습보다 작업에 집중할 수 있습니다.
올바른 조합
이상적인 크림프 이음은 낮은 전기 저항과 우수한 기계적 견고성을 조합합니다. 이를 달성하기 위해, 최고의 전기 전도성을 제공하도록 케이블 전선이 크림프 단자 내에 압축되어 있습니다. 크림핑 프로세스는 전선 가닥을 변형시켜 기밀 이음을 만듭니다. 이는 전기 접점을 위한 최고의 표면적을 제공할 뿐만 아니라 산소 또는 습기가 전선 및 단자의 금속 부분에 접촉하지 않도록 방지하여 부식 가능성을 줄입니다.
크림핑 프로세스 동안 충분하게 압축하지 않으면 기밀 밀봉을 제공할 수 없습니다. 즉, 이음의 전기 저항이 원하는 저항보다 높아져 효율성이 떨어집니다. 이는 단자가 전력 회로에 사용될 경우 특히 위험할 수 있습니다. 전기 저항이 높은 단자는 충분한 전력이 통과할 경우 과도한 열을 생성할 수 있습니다. 극한 상태에서, 이는 커넥터의 안전 작동 온도를 초과할 수 있으므로 플라스틱 부품 용융 및 잠재적인 화재 원인 등으로 이어질 수 있습니다.
단자의 전기 속성 이외에도 기계적 강도를 고려해야 합니다. 크림핑 프로세스는 전선이 의도된 사용을 견딜 수 있도록 단자 내에서 안정적으로 고정 견딜 수 있도록 단자 내에서 안정적으로 고정되게 합니다. 충분하게 압축되지 않은 이음은 전선이 떨어져 나가거나 이탈하지 않도록 충분한 힘으로 단자 내에 전선을 유지할 수 없습니다. 그러나 반대로, 전선을 지나치게 압축하면 전선의 기계적 강도가 약해지고 단자를 손상시킬 수 있습니다. 이는 동일한 문제 발생으로 이어질 수 있습니다.
그러므로 이상적인 기계적 강도로 최고의 전기 접속을 보장할 수 있으려면 정확한 크기의 힘으로 단자를 크림핑해야 합니다. Molex와 같은 제조업체는 이러한 사실을 이해하고 있으며 새로운 전기 단자를 개발하려면 공구 가공 개발과 함께 새로운 전기 단자 개발이 함께 수행되어야 합니다.
(이미지 출처: Molex)
시스템의 일부
실제로, 단자 자체는 전선, 단자 내에 들어가는 커넥터, 이를 종단하는 데 사용되는 크림프 도구를 포함하는 시스템의 일부일 뿐입니다. 이러한 소자들 중 하나라도 없으면 시스템이 올바르게 작동하지 않습니다.
전용 크림프 도구는 이 시스템에서 가장 값비싼 부품일 수 있지만 이 도구의 가치는 간단하고 쉬운 사용을 보장하면서 여러 복잡한 작동을 수행할 수 있도록 만들어 졌다는 것입니다. 이 도구의 물리는 부분은 이상적인 기밀 밀봉을 생성하도록 단자와 전선 모드의 금속 부분을 형성합니다. 동시에, 오차를 최소화하기 위해 포지셔너는 크림핑 중 전선을 이상적인 위치에 고정하도록 설계되었습니다. 이 정밀도는 단자와 함께 설계된 전용 크림프 도구에서만 제공됩니다.
그러나 우수한 크림프 도구는 물리는 부분과 포지셔너 문제만은 아닙니다. 작업자의 편의성과 편안함은 적합한 도구를 선택할 때 중요한 고려 사항이며 Molex 크림프 도구는 이를 염두에 두고 만들어 졌습니다. Molex가 제공하는 도구 대부분에는 교체 가능한 다이가 포함되어 있어 사용자에게 유연성과 비용 효율적인 가치를 제공합니다. 일부 도구는 왼손 작동을 위해 방향을 바꿀 수도 있습니다. Molex 전용 크림프 공구 가공에서 제공되는 특징에 대한 이해를 돕기 위해 다음 동영상을 시청하십시오.
현명한 크림프 도구 선택
크림프 종단은 모든 응용 제품에 대한 신뢰할 수 있고 견고한 전기 연결을 제공합니다. 그러나, 크림프 단자는 전체 시스템의 그저 작은 일부임을 기억해야 합니다. 올바른 크림프 도구 없이는 시스템이 성능을 제대로 발휘할 수 없으며 케이블 종단은 운데 맡겨집니다. 응용 제품에 올바른 크림프 도구를 선택하면 제조업체가 보유한 전문 기술을 이용할 수 있으며, 앞으로 오랜 세월 동안 케이블 종단이 안전하게 보호될 수 있도록 할 수 있습니다. Digi-Key의 전용 응용 제품 공구 가공 페이지에서 최신 Molex 크림프 도구에 대한 최신 정보를 확인해 보세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum