배터리 만들어보기 - 실험 5
제 이전 4개 블로그 게시물('힘을 경험해 보세요! - 실험 1', '배터리로 마음껏 놀아봅시다! - 실험 2', '첫 번째 회로 - 실험 3' 및 '가변 저항 - 실험 4')을 놓치신 분들을 위해, 최근에 'Charles Platt의 Make: Electronics' 2차 개정판을 보고 이 책에 제시된 모든 실험을 시도해 보기로 결정했습니다. 이 글은 다섯 번째 실험이 어떻게 되었는지에 대한 내용입니다.
1장의 마지막 실험 시간입니다.
동네 철물점에서 정말 저렴한 L자형 1인치 아연 도금 강철 브라켓을 구입했습니다.
이 책에서 제안한 첫 번째 설정으로는 LED를 켤 수 없었습니다.
다행히도 저는 달러 스토어에서 작은 플라스틱 용기를 발견했고 Mr. Platt의 두 번째 설정을 따라할 수 있었습니다. 이 설정은 더 많은 전극 쌍(브라켓 및 동전)을 직렬로 연결하기 때문에 보다 많은 전압을 제공할 수 있습니다.
LED만큼 밝습니다!
이 설정으로 측정한 최고 전압 판독값은 3.8V로, 제가 예상했던 것보다 높았습니다.
따라서 LED를 연결하기 전에 회로의 전압을 측정해야 합니다. 측정된 전압이 LED의 최대 순방향 전압(규격서 확인)보다 높으면 실험 4에서와 같이 LED가 또 타버릴 수 있습니다. 그렇게 되길 원하시는 건 아니시죠?
LED에 권장된 순방향 전압보다 더 적용하는 것은 좋은 생각이 아니지만, 부하가 가해지면(예: LED) 레몬 배터리가 전압을 유지하지 못할 수 있습니다. 그리고 LED를 부착한 상태와 부착하지 않은 상태에서 레몬 배터리의 전압을 측정하는 것은 흥미로운 일일 것입니다(LED를 추가하면 전압이 크게 떨어짐).
전류도 중요합니다. 배터리의 내부 저항은 전류를 제한하며 전류는 LED가 타버리는 주요 요인입니다.
이러한 이유로 LED를 레몬 배터리에 연결하면 LED 연결이 끊어지지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다!
전압이 마침내 2.1V로 안정되었습니다.
이 실험의 이론 부분을 주의 깊게 읽어보세요. 전압, 전류 및 저항 간의 관계에 대한 기본적인 이해는 전기를 이해하고, 회로가 어떻게 그리고 왜 형성되는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
테스트 리드를 양호한 상태로 유지하려면 비누와 물로 세척하고 녹이 발생하지 않도록 빠르게 건조하세요.
2장 실험을 진행할 시간입니다!
이 실험에 필요한 거의 모든 품목은 DigiKey에서 구할 수 있습니다!
이 실험을 수행하는 데 필요한 거의 모든 품목을 DigiKey에서 구할 수 있습니다.
- 테스트 리드(각 끝에 악어 클립 포함)
- Make: Electronics 2차 개정판
- 다중 계측기(책의 1장을 참조하여 사용자에게 가장 적합한 다중 계측기를 선택하세요.)
- 저전류 LED
제가 사용한 다중 계측기는 EXTECH의 EX330입니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum