계전기 연구 – 실험 7

제 이전 6개 블로그 게시물을 놓치신 분들을 위해 최근 Charles Platt의 'Make: Electronics' 2차 개정판을 받아 이 책에서 제시된 모든 실험을 시도해 보기로 했습니다. 이 글은 일곱 번째 실험이 어떻게 되었는지에 대한 내용입니다.

이후의 모든 실험을 위한 기반을 다시 마련할 시간입니다!

주의: 이 실험에는 다용도 칼을 사용해야 합니다. 어린 독자들의 경우 어른에게 도움을 요청하거나 이 글과 책에 포함된 계전기 내부 사진을 계속 확인하세요.

계전기

책 2장의 시작 부분에 있는 'Necessary Items for Chapter Two' 섹션에서는 Platt가 사용한 것과 동일한 핀 기능을 가진 계전기 모델을 권장합니다.

그 중 하나는 Omron G5V-2-H1 DC9입니다(책의 그림 2-20). 또한 극성이 필요하지 않고 래칭되지 않는 계전기를 사용해야 합니다.

그러나 사용 중인 계전기에 이러한 사양이 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 규격서를 확인해 보세요!

예를 들어 Omron G5V-2-H1 DC9는 DigiKey 부품 번호 Z3673-ND입니다.

부품 세부 정보 페이지의 하단 섹션에 있는 제품 특성 표에서 계전기 사양을 볼 수 있습니다. 우리에게 필요한 것은 '코일 유형'이 '비래칭'으로 지정되어 있는 계전기입니다.

코일 극성을 확인하려면 계전기의 규격서를 확인해야 합니다.

4페이지에 계전기의 치수와 단자 배열이 표시되어 있습니다. 계전기의 핀 간격과 내부 연결은 책의 그림 2-21에서와 동일합니다.

아래의 '단자 배열/내부 연결'의 '하단 보기'에서 괄호 사이에 'No coil polarity'(코일 극성 없음)를 볼 수 있습니다.

(이미지 출처: Omron)
Omron G5V-2-H1 DC9는 모든 요구 사항을 충족합니다!

직접 테스트해 보세요! Platt가 권장하는 다른 계전기의 규격서를 찾아 필요한 사양과 일치하는지 확인하세요.

절차

계전기의 희미한 클릭과 푸시 버튼의 클릭을 혼동하지 마세요.

필요한 경우 계전기 본체를 터치하면 푸시 버튼을 눌러 계전기 접점이 열리고 닫힐 때의 '클릭감'을 느낄 수 있습니다.

두 접점 사이의 연속성 테스트

푸시 버튼을 누르는 동안 다중 계측기의 프로브를 계전기 접점에 대고 유지하는 것이 어려워서 책의 그림 2-51과 같이 테스트 리드를 사용했습니다.

푸시 버튼을 누를 때와 누르지 않을 때 모두 여러 접점 간의 연속성을 테스트합니다.

계전기의 다른 측면에 있는 접점 사이의 연속성을 측정하는 것은 어떤가요? 서로 연결되어 있나요?

다중 측정기로 전도도를 측정하는 방법을 모르는 경우 설명서를 확인하세요. FLIREXTECH EX330 다중 계측기를 사용하는 경우, 전도도를 측정하도록 계측기 다이얼을 설정한 다음 다중 계측기의 화면에 연속성 기호가 표시될 때까지 MODE 버튼을 여러 번 누르세요.

전도도 테스트:

제 결과는 다음과 같습니다!

그러나 계전기의 왼쪽과 오른쪽에 있는 접점 사이의 전도도를 테스트하는 것은 어떤가요?

자유롭게 시도해 보세요. 그러나 계전기의 왼쪽과 오른쪽 사이에는 전도도가 전혀 없습니다.

그 이유를 이해하려면 실험의 'What’s Going On Inside' 및 'Other Relays'를 읽어 보세요. 이제 계전기의 작동 방식을 더 잘 이해할 수 있나요? 계전기 왼쪽과 오른쪽 접점은 두 개의 다른 극이기 때문에 전도도가 없습니다!

열기

주의: 실험의 이 부분에서 다용도 칼을 사용해야 합니다. 어린 독자들의 경우 어른에게 도움을 요청하거나 이 글과 책에 포함된 계전기 내부 사진을 계속 확인하세요.

칼 사용 시 항상 몸에서 멀리 떨어뜨리세요. 천천히 작업하고 서두르지 마세요.
실험은 전력 질주가 아닙니다. 피곤하면 도움을 요청하고 다시 이어서 시작하세요! ☺

나중에 실험에서 이 계전기를 계속 사용할 수 있도록 플라스틱 셸의 가장자리를 필요 이상으로 깎지 마세요.

계전기를 다시 연결하고 이번에는 푸시 버튼을 누릅니다. 코일에 전류가 흐르면 계전기 내부가 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

마지막으로 실험의 'Fundamentals: Relay Terminology' 섹션을 읽어보세요.

Omron G5V-2-H1 DC9 DigiKey 부품 세부 정보 페이지와 계전기 규격서를 보고 책의 이 섹션에 소개된 모든 용어를 찾는 연습을 하세요.

힌트: 스위칭 용량은 저항성 부하에 대해 지정됩니다.

올바른 사양의 부품을 찾는 방법을 아는 것은 학습을 진행하면서 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 되는 필수 기술입니다.

기타

계전기에 대한 자세한 내용을 보려면 유용한 다음 YouTube 동영상을 참조하세요. GreatScott! - Electronic Basics #32: Relays & Optocouplers

계전기에 대한 일반적인 내용을 보려면 다음을 참조하세요. Encyclopedia of Electronic Components Vol. 1, Chapter 9 'Relay'.

마지막으로 이 실험을 직접 시도해 보려면 DigiKey에서 필요한 것을 모두 획득할 수 있습니다.

작성자 정보

Savitri Sepulveda, Associate Applications Engineering Technician, started her career at DigiKey in 2017. She is responsible for helping European customers resolve their technical questions. Savitri holds a Bachelor of Science degree in Industrial Engineering. In her free time, she likes to tinker with electronics, volunteer as an English teacher at the local Senior Center, play video games and take MOOC courses.

More posts by Savitri Sepulveda
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum