신제품 탐색 - Grayhill의 터치 인코더와 Neonode의 터치 센서
오랜 세월 동안 DigiKey는 회로 기판 레벨 부품(회로 기판에 직접 납땜된 것)의 대명사가 되었습니다. 그러나 진정한 DigiKey의 팬들은 지난 몇 년간 DigiKey가 모든 전자 관련 응용 분야에 적합한 제품을 제공하는 그 이상으로 확장해 왔다는 것을 알고 있습니다.
산업 자동화 시장이 계속해서 확장됨에 따라 DigiKey는 고객에게 업계 선도적 제조업체의 최첨단 제품을 제공할 수 있는 기회를 포착했습니다. 오늘 보여드릴 장치는 시스템을 비약적으로 발전시켜 여러분이 기술 분야의 선두를 유지할 수 있도록 할 수 있습니다.
소개할 첫 번째 장치는 Grayhill, Inc.에서 제공하는 소프트웨어 개발 키트(SDK) 형태의 장치입니다. 터치 인코더 SDK는 터치스크린 디스플레이 인코더와 프로그래밍 장치를 포함하는 완전한 개발 플랫폼입니다. 전력이 공급되면 GIIB(Grayhill Instinct Interface Builder) 앱을 통해 iPad에 연결하여 특정 응용 분야에 맞게 인코더를 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.
인코더가 기존 스위치에 비해 갖는 이점은 무엇인가요?
Grayhill의 터치 인코더는 스위치, 키패드, 푸시 버튼 및 디스플레이와 같은 여러 사용자 입력 장치를 사용하기 쉬운 하나의 인터페이스로 대체합니다. 특정 요구 사항에 맞게 프로그래밍하고 사용자 지정할 수 있는 기능을 통해, 수백 개의 맞춤형 화면을 저장하고 사진을 통합하며 다양한 제스처(탭, 스와이프 및 회전)를 활용할 수 있습니다(기본적으로 모든 입력 장치를 하나의 장치에 통합함).
두 번째로 다룰 아이템은 DigiKey에 비교적 새로운 제조업체인 Neonode에서 제공하는 장치입니다. Neonode는 zForce AIR 터치 센서라는 매우 독특한 접촉 감지 장치를 제공합니다. zForce AIR 터치 센서는 방출기와 수신기로 구성된 배열 형태의 적외선 감지를 사용합니다. 이 조합은 물체가 있으면 무게 중심 계산 결과에 따라 방출기-수신기 채널과 계전기 좌표에 영향을 미치는 활성 영역을 생성합니다.
이 제품의 특별한 점은 어떤 표면이든 터치가 가능하도록 만들 수 있다는 것입니다. 단지 표면에 그치는 것이 아니라, zForce AIR 터치 센서를 사용하면 공중에서의 접촉도 감지할 수 있습니다. 두 가지 통합 옵션(가로 또는 세로)과 함께, 다양한 길이 옵션(다양한 크기의 표면 또는 영역)을 사용할 수 있습니다.
시청해 주셔서 감사합니다!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum