Grayhill 터치 인코더 개발 키트

터치 인코더

Grayhill에서 링 인코더와 터치 감지형 컬러 디스플레이를 결합하여 견고하고 고유한 사용자 인터페이스를 개발했습니다. 이 터치 인코더는 대략적으로 지름이 2.2", 높이가 0.75"입니다. 이 장치에서는 디스플레이를 탭하거나 스와이프하고 링 인코더를 돌리는 방식으로 제품과 상호 작용할 수 있습니다. 둥근 터치 감지형 디스플레이는 320 x 300의 해상도를 제공하며 수백 개의 맞춤형 화면을 저장할 수 있는 32MB 메모리를 갖추고 있습니다. 외부 링 인코더는 IP67에 따라 밀폐되었으며 정격 주기는 1,000,000회입니다.

터치 인코더 개발 키트

개발 키트는 완전한 기능을 갖춘 터치 인코더 테스트 플랫폼, 전원 공급 장치, 케이블 및 USB/라이트닝 메모리 스틱으로 구성됩니다. 사용자 인터페이스 개발에 iPad가 필요하므로 iPad가 포함된 키트 버전이 제공됩니다.

맞춤형 사용자 인터페이스 개발

맞춤형 사용자 인터페이스 개발에는 iPad와 Grayhill GIIB iOS 앱이 사용됩니다. GIIB 앱을 사용하면 개발자가 iPad에서 사용자 인터페이스 프로그램을 만들고, 저장하고, 시뮬레이션할 수 있습니다. 프로그램이 생성되면 USB 또는 Wi-Fi를 사용하여 터치 인코더 테스트 플랫폼으로 전송할 수 있습니다.

제품 통합

터치 인코더에는 전력과 통신을 위해 5개의 배선이 필요합니다. 제품은 두 가지 실장 버전으로 제공됩니다. 5접점 PCB 실장 또는 5접점 M12 커넥터 유형의 두 가지 옵션이 있습니다. 호스트 프로세서 통신 프로토콜에도 USB 2.0 또는 CAN J1939의 두 가지 옵션이 있습니다.

Digi-Key Electronics에서의 주문 가능성

터치 인코더 개발 키트

https://www.digikey.com/product-detail/ko/grayhill-inc/TE-M321-SDK/GH7910-ND/8108857

iPad가 포함된 터치 인코더 개발 키트

https://www.digikey.com/product-detail/ko/grayhill-inc/TE-M321-SDKT/GH7909-ND/8108856

관련 제품 주요 내용

https://www.digikey.com/ko/product-highlight/g/grayhill/touch-encoder

Grayhill 리소스

터치 인코더 규격서

http://www.grayhill.com/assets/1/7/Touch_Encoder_Datasheet.pdf

프로그래밍 설명서

http://www.grayhill.com/assets/1/7/Programming_Manual.pdf

터치 인코더 제품 페이지

http://www.grayhill.com/touch-encoder/

작성자 정보

Image of Scott Raeker

DigiKey의 수석 응용 분야 엔지니어인 Scott Raeker는 2006년부터 DigiKey에서 근무하면서 무선 분야에서 고객을 지원하는 업무를 주로 담당하고 있습니다. Scott은 전자 산업 분야에서 35년 이상의 경력을 가지고 있으며 미네소타 대학에서 전기 공학 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 100여년 된 농가 리모델링을 즐깁니다.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum