세계 엔지니어의 날 2019
(이미지 출처: DISCOVERe)
2019년 4월 3일은 Discover E가 지정한 세계 엔지니어의 날(Global Day of the Engineer)입니다. 엔지니어의 날이 왜 중요할까요? 여러분이 알게 모르게 엔지니어는 여러분의 일상 생활에 커다란 영향을 미치고 있습니다. 여러분이 일하는 건물(건축 공학), 운전하는 차량(기계 공학), 사용하는 전자 제품(전자 공학)부터 여러분이 실행하는 컴퓨터 소프트웨어(컴퓨터 과학 공학), 그리고 그 외 실로 다양한 분야에서 엔지니어의 손이 닿지 않았던 부분은 없습니다. 공학과 관련된 직업 유형은 일일이 언급하지 못할 정도로 많습니다. 우리의 일상에 다양한 혜택을 제공하고 있는 엔지니어는 그에 대한 칭찬을 받고 자긍심을 가질 만한 자격이 충분히 있습니다.
(이미지 출처: DISCOVERe)
이 행사에 동참하는 의미로, DigiKey에서 무작위로 전 세계 엔지니어 40명을 추첨하여 미화 100달러 상당의 DigiKey 제품을 증정하는 한편 이들 글로벌 엔지니어의 프로필을 게시할 예정입니다. 참가를 원하시면 원하는 소셜 미디어 플랫폼에서 DigiKey의 세계 엔지니어의 날에 대해 댓글을 남기고 다음 두 질문에 답변해 주세요.
- 엔지니어가 된 계기는 무엇입니까?
- 거주 국가는 어디입니까?
DigiKey는 전 세계 모든 엔지니어와 그들의 공헌에 감사드립니다. 혹시 엔지니어신가요? 감사의 마음으로 준비한 DigiKey 경품 행사에 참가해 보세요. 주변에 아는 엔지니어가 있으신가요? 그렇다면 감사의 말과 함께 DigiKey의 경품 행사에 대해 전해주세요.
즐거운 세계 엔지니어의 날 보내시기 바랍니다!
공식 콘테스트 규정:
- 만 18세 이상이어야 합니다.
- 주최자의 직원이나 직계 가족은 참가는 할 수 있지만 수상 대상에서는 제외됩니다.
- 내기/도박은 법으로 제한되거나 금지된 지역에서는 유효하지 않습니다.
- 계정 크레딧은 미화 100달러를 초과할 수 없습니다. 크레딧은 만료되지 않으며, 고객 번호가 없는 고객의 경우 고객 번호가 새로 할당됩니다.
- 일인당 한 번만 응모할 수 있습니다.
- 참가자는 DigiKey의 소셜 미디어 채널에서 공식 콘테스트 게시판에 댓글을 남기고 해시태그 #GlobalEngineersDay를 사용해야 합니다.
- 참가자는 Tweeter, Instagram, WeChat에서 @digikey를 팔로우하거나 Facebook에서 DigiKey '좋아요'를 눌러야 합니다.
- 콘테스트는 미국 중부 표준시를 기준으로 2019년 4월 2일 오후 4시에 시작하여 2019년 4월 3일 오후 11시 59분에 종료됩니다.
- 당첨자는 무작위로 추첨됩니다.
- 당첨은 한 번만 가능합니다.
- 당첨자는 Facebook, Instagram, WeChat 또는 Twitter에서 다이렉트 메시지를 통해 통지됩니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum