TE Connectivity의 ECONIDUR 도금 기술
TE Connectivity의 ECONIDUR 도금은 고성능과 지속 가능성을 결합한 획기적인 커넥터 접점 솔루션입니다. 이 혁신적인 도금은 정교한 스택 구성을 사용하여 구현한 니켈-인(NiP) 층으로 기존의 귀금속을 대체합니다. 그 결과 환경적 비용 없이 엔지니어가 기대하는 것과 동일한 신뢰할 수 있는 성능을 제공할 수 있습니다.
ECONIDUR 도금 접점은 멀티 Gbit/s 속도에서 신호 무결성을 유지하는 것이 필수인 고응력 환경, 산업 제어 시스템, 구동 기술, 고속 신호 설정을 위해 설계되었습니다. 이 커넥터는 진동, 미세 마찰 또는 부식성 환경에서도 성능 복원력이 뛰어나며 지속 가능성과 산업적 강점을 연결합니다. TE Connectivity는 2025년 7월 ECONIDUR를 출시하여 신뢰성 저하 없이 상당한 CO₂ 감축을 달성했습니다. 이는 지능형 재료 공학이 어떻게 업계의 성능 요구 사항과 기업의 지속 가능성 목표를 모두 충족하면서 배출량을 줄일 수 있는지 보여줍니다.
이 기술은 최근에 도입되었으며 현재 TE Connectivity는 이 도금이 적용된 ERNI SMC 커넥터 및 ERNI MicroSpeed 커넥터 계열을 곧 출시할 예정입니다. 이 계열은 해당 계열의 기존 부품 번호와 혼동되지 않도록 새로운 부품 번호가 부여될 것입니다. 더 많은 커넥터 계열이 ECONIDUR 포트폴리오에 추가되는 정확한 날짜는 알려지지 않았지만, TE는 웨비나에서 곧 출시될 예정이라고 밝혔습니다. TE Connectivity는 또한 향후 엑스포에서도 ECONIDUR 도금을 소개할 예정이므로 부스에 들러 직접 확인해 보세요.
ECONIDUR 접점은 정교한 스택 구성을 사용하는 잘 설계된 NiP 도금으로 처리되어 있습니다(그림 1). 이 구성은 고품질과 뛰어난 성능의 핵심입니다.
그림 1: ECONIDUR 접점은 정교한 스택 구성을 사용하는 잘 설계된 NiP 도금으로 처리되어 있습니다(이미지 출처: TE Connectivity).
결론적으로, ECONIDUR 도금은 친환경성과 견고성 혁신을 위한 TE의 헌신을 강조합니다. 이 기술은 귀금속 대체품과 동등한 기술적 특성을 제공하면서도 탄소 발자국을 대폭 줄임으로써 더 친환경적이고 효율적인 산업용 커넥터를 향한 강력한 길을 제시합니다. 이 기술이 더 많은 응용 분야에 통합됨에 따라 이와 관련된 소식을 더 자주 접하게 될 것입니다. 저는 이 도금이 어떻게 진화하는지 계속 지켜보면서 제품이 출시되면 향후 다른 블로그 글을 게시할 계획입니다. 계속해서 한계를 뛰어넘는 혁신가들과 새로운 아이디어를 수용하는 데서 오는 기회를 응원합니다. 더 나은 솔루션을 향한 끊임없는 노력 덕분에 미래는 더욱 밝습니다.
ECONIDUR 동영상:
ECONIDUR Plating Technology(영문)
How We Decarbonize Connectors: The ECONIDUR plating Story(영문)
No Compromise: The Sustainable Connector is Here(영문)
A Sustainable Connector You Can Trust(영문)
Beyond Gold: Building a Low-Carbon, Global Supply Chain(영문)
뉴스 기사:
TE Connectivity’s ECONIDUR Plating Balances Performance and Sustainability(영문)
TE Connectivity introduces connector plating technology ECONIDUR(영문)
Advanced Contact Plating Heightens Interconnect Durability(영문)
TE Connectivity introduces ECONIDUR connector contact plating(영문)
TE adopts lower-CO2 plating for connector contacts(영문)
DigiKey에 상호 연결 장치 페이지가 있다는 것을 알고 계십니까? 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
올바른 커넥터를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? DigiKey의 TechForum을 통해 여러분의 응용 분야에 가장 적합한 커넥터를 찾을 수 있습니다.
계산기 도움이 필요하신가요? DigiKey는 여러분의 다음 프로젝트를 위해 온라인으로 사용할 수 있는 여러 계산기를 제공합니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum