PCB를 SKEDD 커넥터에 직접 연결

신뢰할 수 있는 직접 PCB 압입식 접촉 단자를 연결 및 분리가 간편한 커넥터와 결합하면 어떤 이점이 있을까요?

이미지 출처: Wurth Electronics

이미지 출처: Phoenix Contact

SKEDD 접촉 단자 기술 기반 커넥터는 헤더 없이 PCB의 도금된 스루홀에 직접 연결됩니다. 특별한 PCB 처리가 필요하지 않으며, 다만 구멍 패턴을 따르고 압입식 기술에 대한 도금된 스루홀 사양을 준수해야 합니다.

이미지 출처: Wurth Electronics

접촉 단자는 분할 빔을 사용하여 설계되므로 커넥터를 PCB와 쉽게 연결하고 분리할 수 있습니다. 손으로 직접 연결하므로 PCB에 연결하는 데 특별한 공구가 필요하지 않습니다. PCB에 제대로 결합한 경우 접촉 단자와 가스가 새지 않도록 빈틈없이 연결되므로 부식될 가능성이 없습니다.

응용 분야

신호, 데이터 또는 전력 전송 등 응용 분야별로 연결을 다르게 구현할 수 있습니다. 최종 제품 조립 중에 모듈성 및 기타 기능을 재현하기 위해 여러 커넥터 구멍 패턴을 단일 PCB로 미리 설계할 수 있습니다. 커넥터는 분리 가능하므로 제조 중 프로그래밍이나 현장 디버깅을 위해 임시로 사용할 수 있습니다. PCB 헤더와 연계된 처리 또는 조립 단계를 없애 비용을 절감할 수 있습니다.

Wurth Electronics

Wurth Electronics의 SKEDD 기반 커넥터는 직접 PCB 플러그를 리본 케이블 IDC 커넥터 또는 시험 인쇄 리본 케이블과 결합합니다. 이 커넥터는 마찰 잠금 가이드 핀과 역극성 보호 기능을 제공하고, 최소 10회의 결합 주기를 지원합니다.

Phoenix Contact

Phoenix Contact의 SKEDD 기반 커넥터는 직접 PCB 플러그를 푸시인 스프링 연결 접촉 단자와 결합합니다. 1열 SDC 2.5 제품군은 24AWG ~12AWG를 지원하고 2열 SDDC 1.5 제품군은 24AWG ~16AWG 단선 및 연선 컨덕터를 지원합니다. 이 커넥터는 기계적 안정성 강화를 위해 횡형 본체 결합 리벳을 제공하고 최소 25회의 결합 주기를 지원합니다.

추가 리소스

SKEDD 기술 관련 제품 교육 모듈 및 이점:

REDFIT IDC SKEDD Connector Solutions, Wurth Electronics

SDC 2.5 and SDDC 1.5 with SKEDD Direct Plug-in Technology, Phoenix Contact

작성자 정보

Image of Scott Raeker

DigiKey의 수석 응용 분야 엔지니어인 Scott Raeker는 2006년부터 DigiKey에서 근무하면서 무선 분야에서 고객을 지원하는 업무를 주로 담당하고 있습니다. Scott은 전자 산업 분야에서 35년 이상의 경력을 가지고 있으며 미네소타 대학에서 전기 공학 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 100여년 된 농가 리모델링을 즐깁니다.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum