Filtrete™ 공기 필터에 대한 기본 사항 – HVAC
도시 생활과 전원 생활 모두에서, 공기의 질은 매우 다양한 요소의 영향을 받습니다. 도시에서는 스모그, 산업 오염 물질, 자동차 배기가스를 견뎌내야 합니다. 전원에서는 먼지(자갈), 연기 및 수확할 때 배출되는 오염 물질과 마주합니다. 거주 지역과 상관없이 모든 사람은 알레르기, 동물의 각질(애완동물이 있는 경우), 감기 및 독감의 계절, 그리고 두려운 민들레의 계절(에취!)에 맞닥뜨리게 됩니다.
따라서 가정용 퍼니스를 위해 신뢰할 수 있는 필터를 구매하는 것은 중요합니다. 상점에서 제공되는 브랜드가 너무 많으므로, 어떤 필터가 오염 물질을 차단하는 데 가장 좋은지 알아내기가 어려울 수도 있습니다. 어떤 사람들은 사용할 필터에 대해 그리 큰 관심을 기울이지 않고, 상점에서 보게 되는 아무 필터 또는 가장 저렴한 브랜드의 필터를 선택합니다. 적절한 필터를 선택하여 사용하면 알레르기, 동물의 각질, 감기 및 독감을 방지하는 동시에 집안의 공기의 질을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 장기적으로 여러분과 가족의 건강을 유지하는 데 도움이 될 정보를 알아보세요.
저희 가족의 경우, 3M의 Filtrete™ 공기 필터를 선택했습니다. 주름형 필터는 수명이 더 길고 표면적이 (평면 필터보다) 더 넓어서 더 많은 미립자를 걸러내므로, 더 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다. 우리가 주목해야 할 점은 Filtrete 필터가 유리 섬유로 만들어지지 않았다는 것입니다. 그러면 유리 섬유 필터인지 여부는 어떻게 알 수 있을까요? 새 필터를 공중에 들고 보았을 때 투명하다면, 그 필터는 유리 섬유로 만들어진 것입니다. 혹시 모르고 계신다면, 유리 섬유 필터는 생분해되지 않으므로 환경친화적이지 않습니다.
Filtrete에 대한 추가 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
필터의 가장 중요한 측면 중 하나는 MERV(최소 효율성 보고 값) 또는 MPR(마이크로입자 성능 등급) 값을 검토하는 것입니다. DigiKey에서는 MERV 등급 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13인 3M의 Filtrete를 보유하고 있습니다. 등급은 미크론 단위의 평균 입자 크기에 의해 결정됩니다. 자세한 내용은 EPA(환경보호청) 정보를 참조하세요. 이제 가정용 퍼니스에 적합한 필터를 고를 때 주의해야 할 점을 알아보겠습니다. MERV 숫자가 클수록 더 많은 미크론 입자를 흡착하므로 필터를 통과하는 공기 흐름이 더 '어려워집니다'(더 조밀한 메시 소재를 의미). 이러한 조밀성은 퍼니스로의 공기 흐름이 적다는 것을 의미하므로 퍼니스에 적합한 필터를 선택해야 합니다. 퍼니스는 열 교환기가 뜨거워져 깨지지 않도록 숨을 쉬어야 합니다(매우 위험하고 생명을 위협함). 필터를 정기적으로 교체해야 하는 또 다른 이유는 필터가 더러워지면 퍼니스를 통과하는 공기 흐름이 줄어들기 때문입니다. 필터를 정기적으로 교체하지 않으면, 온도 조절 불량(다른 설정에서의 수준을 유지하기 위해 사용한 온도를 유지하도록 온도 조절 장치를 조정), 전기 요금 상승, 건강 문제, 퍼니스 고장 및 열 교환기 균열이 발생할 수 있습니다.
https://www.hvac.com/air-quality/consequences-not-changing-your-air-filter/ 이미지
저희와 마찬가지로 대형 퍼니스가 있는 경우, MERV 11, 부품 번호 19-NADP01-4IN-4-ND를 사용할 수 있습니다. 어떤 종류의 필터와 MERV 등급을 사용해야 하는지 알아보려면 사용 중인 퍼니스에 대한 정보를 알아보세요.
얼마나 자주 필터를 교체해야 할까요? 1" 필터의 경우, 3개월마다 교체합니다. 4", 5" 및 6"의 경우, 12개월마다 교체합니다. 저희는 강아지가 있고 비포장 도로변에 살기 때문에 6개월마다 필터를 교체합니다. 퍼니스, 생활 조건 및 주위 환경은 모두 각양각색입니다. 필터를 얼마나 자주 교체해야 할지 결정할 때 이를 고려하세요. 그래도 확신이 서지 않는다면 매달 필터를 살펴보고 필터가 더러워졌는지 확인하세요. 그리고 더럽다면, 교체합니다. 교체 주기(3개월, 6개월, 혹은 9개월)를 염두에 둡니다. 이러한 방법으로 필터를 얼마나 자주 교체해야 하는지 알 수 있습니다.

DigiKey에는 320가지의 다양한 3M Filtrete 옵션/사이즈를 보유하고 있습니다. 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 DigiKey의 TechForum으로 문의하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum