API FAQ

API란 무엇인가요?

API는 애플리케이션 프로그램(프로그래밍) 인터페이스의 약어로, 한 애플리케이션(또는 컴퓨터 프로그램)이 다른 애플리케이션과 소통할 수 있는 방법을 관리하는 요구 사항 세트입니다.

API와 EDI는 같은 것인가요?

간단히 말해서, 그렇지 않습니다. 둘 다 가격, 주문 가능성, 주문에 관한 데이터를 전달하지만 표준은 다릅니다.

EDI는 '전자 데이터 교환'입니다.

  • 실시간이 아님
  • 1980년대 초반부터 입증된 기술
  • 공급망 프로세스를 위해 특별히 설계
  • 모든 당사자가 특정 형식(청구서, 주문 등)에 동의하도록 하기 위한 엄격한프레임워크

API는 '애플리케이션 프로그래밍 인터페이스'입니다.

  • 실시간
  • 최근 10년간 B2B에 채택된 최신 기술
  • 애플리케이션의기능서비스를 외부에 노출
  • 맞춤 설정이 가능한 거래를 통한 공통 프로토콜(HTTP를 통한 XML/JSON)

DigiKey는 API를 제공하나요?

예! DigiKey는 API를 통해 다음 기능을 제공합니다.

  • 제품 정보 검색
  • 가격 및 주문 가능성 정보의 실시간 수신
  • 견적 기능으로 간편하게 가격 고정
  • 주문하기
  • 주문 현황 보기
  • 완료되지 않은 주문 변경
  • myLists와 통합
  • 공급망 프로그램 관리
  • 바코드를 사용하여 제품 또는 주문 파악하기
  • 추적 ID를 사용하여 제품 또는 주문 파악하기

제 비즈니스에서 DigiKey의 API 구현을 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?

API는 고객의 비즈니스가 경쟁력을 강화하도록 도와줍니다. API를 통해 고객은 DigiKey의 데이터에 실시간으로 액세스하고 주문을 즉시 제출하는 등 보다 효율적으로 거래를 수행할 수 있습니다. DigiKey의 데이터와 직접 연결하면 시간과 비용을 절약할 수 있으며 시장 출시에 도움을 줄 수 있습니다.

EDI 및 API와 같은 기술을 혼합하여 사용할 수 있나요?

예, 가능합니다. 또한, 혼합 사용 시 추가 이점도 있습니다. 두 기술을 사용하여 폐쇄 루프, 사물 지능 통신 연결을 형성하면 하나만 사용하는 것보다 훨씬 효율적입니다.

API를 사용하여 부품을 검색할 때, 그 정보가 최신 정보인가요?

예, API는 DigiKey 데이터베이스에서 정보를 실시간으로 직접 가져옵니다!

가격 및 주문 가능성 API에 '내 가격'이 표시되나요?

예! API는 선호 가격을 포함하여 DigiKey와 체결한 계약에 따른 가격을 표시합니다.

가격은 언제까지 유효한가요?

웹 사이트와 마찬가지로 가격이 변경될 수 있지만, Quote API를 사용하여 견적을 받을 수 있습니다. 기존의 DigiKey 견적과 동일한 규칙(견적 가격은 30일 동안 유효)이 적용됩니다.

고객에게 무제한 액세스를 허용하나요?

아니요, 표준 API의 경우 고객은 1일 1,000회에 한해 검색할 수 있습니다. 그 이상도 가능은 하지만 해당 영업 관리자의 승인을 받아야 합니다.

API 주문에 어떤 결제 방법을 사용할 수 있습니까?

API 주문을 하려면 먼저 고객에게 DigiKey 신용 계정이 있어야 합니다. 여기에서 신청할 수 있습니다.

고객은 하나 이상의 DigiKey API를 어떻게 구현하나요?

구현 방법에는 두 가지가 있습니다. 사내 개발 팀에 맡기거나, 신뢰할 수 있는 파트너 중 하나와 협력하는 것입니다. 당사 파트너에 대한 자세한 내용은여기를 참조하세요.

하나 이상의 API를 시스템에 연결하고 싶습니다. 다음 단계는 무엇인가요?

자세한 내용을 알아보고 시작하려면 developer.digikey.com을 방문하세요.
절차를 시작하는 데 궁금한 점이 있으면 DigiKey에 문의하세요.