어떤 도움이 필요하신가요?

지원 주제 모두 보기

접근성 성명서

DigiKey는 DigiKey 웹 사이트를 방문하는 모든 사용자들에게 만족스러운 온라인 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. DigiKey는 방문자가 스크린 리더, 돋보기, 음성 인식 소프트웨어 또는 스위치 기술과 같은 보조 기술이 필요한지 여부에 관계없이 모든 방문자가 웹 사이트를 쉽게 탐색할 수 있어야 한다고 생각합니다. DigiKey는 접근성이 보장될 수 있도록 웹 사이트 콘텐츠 접근성 지침 2.0(WCAG 2.0)의 레벨 AA 성공 기준 준수를 유지하는 데 최선을 다하고 있습니다.

웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG 2.0) 레벨 AA는 국제 표준 성공 평가로 인식 및 인정되고 있습니다. DigiKey 사이트는 이러한 지침을 고려하여 설계 및 개발되었습니다. DigiKey는 정기적인 테스트를 통해 웹 사이트를 AA 표준 수준 이상으로 유지하고 보조 기술을 사용하는 게스트도 웹 사이트를 사용할 수 있도록 보장합니다.

질문 사항이 있거나 이 웹 사이트의 접근성과 관련하여 문제를 신고하려면 1-800-344-4539번으로 전화하거나 온라인으로 사용자 의견을 제출해 주세요.

추가 리소스

사기 예방

사기 예방을 위해 주의해야 할 사항

myDigiKey 비밀번호 재설정

새 비밀번호 재설정 링크 요청 및 문제 해결 요청