회로도 기호란?
전자 공학을 전공하는 학생부터 전자 분야에 뛰어들고자 하는 아마추어까지, 우선 익혀야 하는 것 중 하나는 회로도를 읽는 방법입니다. 회로도란 무엇일까요? 회로도는 회로 내 모든 부품과 전기적인 연결을 보여주는 간략한 배선도입니다. 하지만 회로도를 읽기 전에 다양한 부품 기호를 익혀야 합니다. 본 가이드에서는 초보자가 먼저 익혀야 하는 가장 일반적인 부품을 알아봅니다.
회로도 기호는 두 가지 지침, 즉 미국 표준 협회(ANSI)와 국제 전자기술 위원회(IEC)의 지침에 따라 표준화되었습니다. 표준마다 자체적인 버전의 부품 회로도 기호를 사용합니다. 이러한 두 가지 표준 중 하나를 준수하여, 작성된 회로도를 다른 사람이 보고 정확하게 판독할 수 있게 하는 것이 중요합니다. 이러한 표준이 없으면 회로도를 보고 전자 장치를 보수해야 하는 사람이 작업을 진행하기가 거의 불가능하게 됩니다.
예:
저항기
왼쪽은 ANSI, 오른쪽은 IEC
전위차계
ANSI와 IEC 저항기 기호에 화살표를 추가합니다. 화살표는 와이퍼 단자를 나타냅니다.
왼쪽은 ANSI, 오른쪽은 IEC
커패시터
분극화가 + 기호로 나타나지 않는 경우도 있습니다
왼쪽은 ANSI 분극, 중간은 IEC 분극, 오른쪽은 ANSI/IEC 미분극
LED: 발광 다이오드
LED는 발광을 나타내는 작은 화살표를 제외하면 다이오드와 동일하게 표시됩니다.
ANSI와 IEC 간 교체 가능
전원
주 전원
맨 왼쪽의 두 기호는 DC 배터리 전지 전원, 맨 오른쪽 기호는 다수의 전지, 나머지 기호는 단일 전지입니다. +와 - 기호가 없는 경우도 있습니다. 원 안에 +와 -가 있는 왼쪽에서 세 번째 기호는 배터리가 아닌 전지 DC 전원입니다. 맨 오른쪽 기호는 AC 전원입니다.
보조 전원
이러한 기호는 여러 페이지에 걸친 큰 회로도에 주로 사용되며, 주 전원으로 다시 연결되는 연결부가 너무 많은 경우 회로도를 간소화하기 위해서도 사용됩니다.
스위치
몇 가지 조합의 극과 투를 나타내는 스위치는 여러 종류가 있습니다.
IC: 집적 회로
칩이라고도 함
물리적 IC는 한쪽 끝에 노치가 있거나 한쪽 모서리 근처에 점 하나가 있습니다. 위 예시에서 노치 좌측과 점 좌측의 핀은 핀1입니다. 좌측을 따라 위부터 아래로(시계 반대 방향) 1 ~ 4, 우측을 따라 위쪽으로 5 ~ 8이며, 왼쪽과 중간의 기호에서 우측 맨 위가 핀8입니다. 일반적으로 회로도에서는 IC를 오른쪽 기호와 같이 나타내는 경우가 많습니다. 여기에서는 핀이 회로도에서 가장 적합한 위치에 따라 임의로 배열되었습니다. 연결 시 이에 주의해야 합니다.
위 기호는 회로도에서 가장 흔히 사용되는 기호입니다. 알아야 하는 기호는 이보다 훨씬 많지만, 필요에 따라 그때그때 익히는 것이 가장 효율적이기도 합니다. 이 주제에 관한 자세한 내용은 https://www.digikey.com/schemeit/project/를 방문하셔서 “Show only catalog parts with symbols” 옆의 박스를 선택하고 회로도에 다양한 부품을 자유롭게 적용하여 기호가 어떻게 나타나는지 확인해 보세요.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum