회로의 전류 측정 방법

지난번 동영상에서는 수동 및 자동 범위 다중 계측기의 기본 사용법을 설명했습니다. 아래 동영상에서는 회로의 전압, 전류 및 저항을 테스트하는 방법을 설명합니다. 한 번에 하나의 주제를 다루기 위해, 이 블로그에서는 전류 측정에 대한 내용을 다루고 다른 블로그에서 전압저항을 다룰 예정입니다.

먼저 검은색 프로브를 “COM” 포트에 꽂습니다. 빨간색 프로브에는 높은 암페어 정격과 밀리 또는 마이크로 암페어 정격의 두 가지 옵션이 있는 경우가 많습니다. 확실하지 않은 경우 암페어가 높은 옵션으로 시작하여 낮은 암페어로 바꾸면서 더 정확한 판독 값을 찾으세요. 회로를 테스트하기 전에 계측기에서 이 기능의 최대 암페어를 확인합니다. 이렇게 하면 퓨즈가 끊어지는 것을 방지할 수 있습니다(계측기에 퓨즈가 장착된 경우).

다음으로 다이얼을 측정하려는 암페어에 가장 가까운 암페어 옵션으로 돌립니다. 잘 모르겠다면 높은 암페어로 시작하여 낮은 암페어로 바꾸세요. 일부 계측기는 DC 전류만 읽을 수 있지만 AC와 DC를 모두 읽을 수 있는 계측기도 있습니다. 아래 이미지 3개는 여러 계측기의 예입니다.

이제 계측기가 준비되었으므로 측정을 시작할 수 있습니다. 전류를 측정하려면 회로가 켜져 있고 물리적으로 차단되어 다중 계측기를 회로와 인라인으로 배치할 수 있어야 합니다. 이렇게 하는 가장 쉬운 방법은 VCC 연결(전압 소스)을 제거한 다음 여기에 양극 프로브를 두고, VCC 연결이 원래 있었던 곳에 음극 프로브를 두는 것입니다. 이제 계측기는 회로의 부품처럼 작동하여 전류가 계측기를 통과하게 됩니다. 이를 통해 회로에서 소모되는 총 암페어를 측정할 수 있습니다. 회로의 일부를 측정하려는 경우 원하는 지점에서 회로를 끊고 동일한 절차를 따르면 됩니다.

계측기를 이 상태로 몇 초 또는 몇 분 동안 그대로 두고 상황을 모니터하는 것이 가장 좋습니다. 이 방법을 통해 오작동 중일 때 전류의 급증이나 급하강을 파악할 수 있습니다.

전류는 병렬 회로에서 각 라인 사이에 더해지며 직렬 회로에서는 일정하다는 점을 기억해야 합니다. 측정이 필요한 가장 유리하고 쉬운 위치를 찾는 데 도움이 됩니다.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum