회로의 전압 측정 방법

지난번 동영상에서 수동 및 자동 범위 다중 계측기의 기본 사용법을 설명했습니다. 아래 동영상에서는 회로의 전압, 전류 및 저항을 테스트하는 방법을 설명합니다. 한 번에 하나의 주제를 다루기 위해, 이 블로그에서는 전압 측정을 다루고 다른 블로그에서 전류저항을 다룰 예정입니다.

그림 1

이 주제는 그다지 어렵지 않아 보입니다. 회로에 프로브를 두면 측정값이 나옵니다. 맞나요? 하지만 사실 그렇지 않습니다. 먼저 측정하고자 하는 것이 무엇인지 정확하게 알아야 합니다. 총 회로 전압을 측정할 것인지, 개별 부품 전압 강하를 측정할 것인지 알아야 합니다. 다중 계측기의 전압 측정값은 프로브를 두는 위치에 따라 달라집니다.

먼저 다중 계측기를 잡고 검은색 프로브를 “COM” 포트에 꽂습니다. 빨간색 프로브를 “V” 포트에 꽂습니다. “V” 또는 전압 포트는 다른 측정에도 사용할 수 있으며 그 위에 “V”라고 표시되어 있지 않을 수 있습니다. DC 전압을 측정하려는 경우 VDC 또는 실선과 점선이 함께 표시된 V로 다이얼을 돌립니다(그림 1 참조). AC 전압을 측정하려는 경우 다이얼을 VAC 또는 사인파 모양이 표시된 V로 다이얼을 돌립니다(그림 1 참조). 계측기가 수동 범위 조정 방식이라면 옵션은 아래 사진과 더 유사하며 측정할 범위를 선택해야 합니다. 항상 높은 값으로 시작하여 필요한 범위까지 낮추면서 측정하세요.

*참고: 계측기마다 모양이 다르며 최댓값도 다릅니다. 이 이미지는 예제일 뿐이며 모든 계측기를 직접적으로 묘사한 것이 아닙니다.

프로브를 꽂고 다이얼을 적절한 설정으로 돌린 후에는 프로브를 공급 전압 한쪽에 둡니다. 판독 값이 음수인 경우에는 ‘COM’(검은색) 프로브가 음극 리드에 닿도록 프로브를 서로 바꾸세요. 개별 부품의 전압을 측정하려면 ‘COM’ 또는 검은색 프로브가 음극 리드에, 빨간색 프로브가 양극 리드에 닿도록 프로브를 부품의 양쪽에 둡니다.

전압 측정은 문제 해결에 중요한 정보를 제공합니다. 회로에 공급되는 전압이 너무 많은지 또는 적은지 알려줄 뿐만 아니라 전압 강하를 기준으로 원인이 되는 개별 부품을 식별할 수 있습니다. 와이어, 회로 기판 트레이스 및 통과하는 예상보다 큰 전압 강하를 가지는 퓨즈 같은 부품이 문제를 나타낼 수 있습니다. 측정을 시작할 준비가 되셨나요? digikey.com/multimeters에서 DigiKey의 다양한 다중 계측기를 살펴보세요.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum