모든 작업을 즉시 중단하고 Digi-Key에서 Molex RJ45 커넥터를 구매해야 하는 10가지 주요 이유
무슨 생각을 하시는지 압니다. 또 RJ45 커넥터 블로그인가 싶으실 겁니다. 요즈음 모든 사람이 RJ45 커넥터를 홍보하기 위해 애쓰고 있는 것 같습니다. 왜 이런 홍보를 들어야 할까요? 이미 RJ45를 위한 소스를 가지고 있고, 어차피 커넥터의 기능은 똑같지 않나요? 그렇지 않습니다!
(이미지 출처: Molex)
모든 작업을 즉시 중단하고 Digi-Key에서 Molex RJ45 커넥터를 구매해야 하는 10가지 주요 이유는 다음과 같습니다.
- 1.) Molex와 Digi-Key는 수년간에 걸쳐 튼튼한 관계를 구축해 오고 있으며, 가능한 한 최상의 경험을 보장하기 위해 고객 중심의 사고 방식을 고수하고 있습니다. 이제는 흔한 커넥터 제조업체와 이들의 부족한 고객 경험에서 벗어나야 할 때입니다. 여러분의 제품 설계에는 최상의 품질과 고객 지원이 제공되어야 합니다. Molex와 Digi-Key와 함께라면 이를 실현할 수 있습니다.
- 2.) Molex RJ45 커넥터는 모든 요구 사항을 충족하는 광범위한 제품 옵션을 제공합니다. 표준 비자기 모듈식 잭부터 LED가 달린 PoE 지원 ICM까지, 고객이 찾는 모든 제품을 갖추고 있습니다.
- 3.) Molex는 RJ45의 장기적인 개발과 지원에 주력하고 있습니다. 당사는 경쟁 우위를 고수하기 위해 최근 RJ45 제품군에 투자했으며, 새로운 제품과 혁신으로 고객을 지원하기 위해 지속적인 투자를 계획하고 있습니다.
- 4.) Molex 커넥터는 최고 수준의 품질로 제작되었습니다. 사용 중인 단자 핀이 리플로 납땜 처리 후에 헐거워지고 있나요? 믿으실지 모르겠지만 저품질의 제품에서 실제로 이런 현상이 나타나는 것을 본 적이 있습니다. 해결책은 무엇일까요? Molex RJ45를 사용해 보세요! 저품질의 제품을 사용하는 데 만족하지 마십시오.
- 5.) IoT가 빠르게 발전하고 있는 지금, 장치를 연결하고 전원을 공급하는 가장 저렴한 방법 중 하나는 Molex 모듈식 잭을 사용하는 것입니다. Molex에서는 다양한 속도의 광범위한 모듈식 잭을 제공하며, 당사의 커넥터는 적합한 지원 하드웨어를 통해 최신 PoE 표준을 지원합니다.
- 6.) Molex RJ45를 활용할 수 있는 수많은 기술과 솔루션이 설계되고 있습니다. 그 좋은 예로, Molex에서는 자체 PDJack(전력 장치) 설계를 활용하는 PoE 조명 솔루션을 설계했습니다. 당사의 PDJack 계열은 Digi-Key 웹 사이트에서 판매되고 있으며 새로운 PDJack 제품이 곧 출시될 예정입니다!
- 7.) Molex는 경쟁업체보다 광범위한 레거시 제품을 제공합니다. 경우에 따라서는 최신 커넥터 설계가 필요하지 않고 기존 시스템에 대한 지속적인 지원만 필요할 수 있습니다. 그런 경우 Molex가 고객을 지원할 수 있습니다. Digi-Key 웹 사이트에서 선별된 RJ11 Modjack 제품을 확인해 보세요.
- 8.) Molex에서는 RJ45 커넥터 이외에도 다양한 제품을 제공하며, RJ45 플러그와 RJ45 케이블 조립품을 제공합니다. 네트워크에 연결할 수 없다면 커넥터가 있어도 소용이 없기 때문입니다. 당사는 다양한 플러그와 케이블을 제공하여 Cat 5e 및 Cat 6 응용 제품을 지원합니다.
- 9.) Molex는 거의 모든 요구 사항에 부합하도록 선별된 단일 포트 자기 RJ45를 제공합니다. 당사의 단일 포트 Magjack은 MXMag 브랜드에 속하며, 짧은 본체 설계의 10/100 속도부터 LED 및 PoE를 포함한 긴 본체 설계의 최대 1.0Gbps까지 지원합니다. 당사의 단일 포트 제품도 전원 공급 장비(PSE) 및 전력 장치(PD) 등의 혁신적 기능을 제공합니다. 현재 새로운 속도 및 전력 수준을 개발 중이므로 머지않은 미래에 제공될 90W 및 5.0Gbps 지원 부품을 기대해 주세요!
- 10.) 필수적인 다중 포트 ICM 설계가 없이는 어떤 Magjack 제품군도 완전하지 않습니다. 균형 잡힌 제품군의 요소이기 때문입니다. 당사의 적측형 다중 포트 ICM은 광범위한 속도, 전력 요구 사항 및 오늘날 고객이 사용하는 PHY 칩을 포괄합니다. 다중 포트 ICM으로는 무엇을 할 수 있을까요? ‘무엇을 할 수 없느냐?’가 더 나은 질문일 것입니다. 가족 모임, 바베큐 파티, 해변에서의 휴가... ICM은 이러한 이벤트에서는 도움이 되지 않을 것입니다. 하지만 경쟁력 있는 속도로 인터넷 트래픽을 라우팅하기 위해 견고한 스위치를 설계해야 하는 경우라면 다중 포트 ICM이 설계의 중심점이 되어줄 것입니다.
끊임없이 발전하는 세계에서 Molex는 Digi-Key와 함께 미래를 위한 기반을 다지고 있습니다. 지금 Digi-Key 웹 사이트를 확인해 보세요!
아직도 이 블로그를 읽고 계신가요? 왜 아직도 여기에 머물러 계신가요? 지금 바로 Digi-Key를 방문하여 Molex RJ45를 구매하세요!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum