생각보다 어려운 스위치 지정
그림 1: E-Switch의 PS1024ARED 푸시 버튼 스위치. (이미지 출처: E-Switch)
응용 제품에 가장 적합한 스위치를 찾을 때는 많은 사양을 고려해야 합니다. 스위치를 지정할 때 가장 확실한 요소로는 전압과 전류 정격, 상시 개방 또는 폐쇄, 스위치 종류, 극과 스로우 수, 점등 여부 등이 포함됩니다.
이러한 개별 사양의 대다수는 비교적 간단하지만, 주의하지 않으면 피해를 입게 되는 경우도 있습니다. 스위치 전압과 전류 정격을 예로 들겠습니다. AC와 DC 작동 정격에는 차이가 있으며 스위치 제조업체는 대부분의 경우 이러한 차이를 제공합니다. 나중에 DC 응용 제품에 사용하려고 하는 스위치에 AC 정격만 지정된 경우 어떻게 해야 할지 알아보겠습니다.
항상 제조업체의 도면이나 규격서를 여러 번 확인하여 응용 제품에 적합한 스위치인지 확인해야 합니다. 75VAC 전압 정격을 지정한다면 이는 AC 전압 정격일 것입니다. 하지만 지정된 전압 정격이 75V로 표기된 경우 이는 DC 전압 정격입니다.
혼동될 수 있는 다른 요소는 일부 스위치의 경우 정격이 여러 개라는 점입니다. 예를 들어 E-Switch의 PS1024ARED(그림 1) 도면을 보면 250VAC에서 1.5A 및 125VAC에서 3A의 두 정격이 나열되어 있습니다. 전압 곱하기 전류는 전력이기 때문에 이러한 정격의 경우 전력이 375W로 제한됩니다. 두 경우 모두 적용 전류에 상관없이 이 스위치의 최대 전압 정격은 250VAC입니다.
앞서 언급한 것처럼 많은 스위치의 규격서에는 AC 정격만 기재되어 있습니다. 다행히 AC 정격만 표기된 스위치의 DC 정격을 확인하는 데 도움이 되는 편리한 표준 규칙이 있습니다. 이 규칙을 사용하면 DC 전압 정격은 임의로 30V로 설정되고 DC 전류 정격은 규격서에 나오는 최대 AC 전류 정격으로 설정됩니다. 다시 PS1024ARED 스위치를 예로 들면 해당 도면에는 AC 정격만 지정되어 있습니다. 최대 전류 정격이 3A로 표기되었으므로 이 스위치의 경우 DC 정격은 30V에서 3A입니다.
적절한 스위치를 찾을 때 주의할 다른 요소는 해당 스위치에 사용 가능한 부속품과 해당 부속품이 스위치를 설계 중인 응용 제품에 필요하거나 유용한지 여부입니다. 이때 Digi-Key 웹 사이트가 큰 도움이 될 수 있습니다. 특정 스위치의 제품 페이지를 보면 페이지 하단에 적용 가능한 모든 부속품이 나열되어 있습니다. NKK Switches의 KB16CKW01-5F-JF를 예로 들겠습니다. “관련 제품” 섹션에 이 스위치에 관련된 네 개의 부속품이 나열됩니다(그림 2).
그림 2: NKK Switches KB16CKW01-5F-JF 푸시 버튼 점등형 스위치와 관련된 부속품. (이미지 출처: Digi-Key Electronics)
그림 2를 보면 이 스위치와 관련된 몇 가지 유용한 부속품이 표시되어 있습니다. 이를 하나씩 살펴보면 이 패널 실장 스위치를 실장할 때는 렌치 소켓이 매우 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 렌치는 모든 KB 계열 스위치에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 이 렌치 소켓 중 하나만 있으면 이러한 스위치의 실장에 사용할 수 있고 보관해 두었다가 나중에 다른 프로젝트에 사용할 수도 있습니다. 우발적인 스위치 작동을 방지하기 위해, 마찬가지로 그림 2에 표시된 이 스위치 계열용으로 설계된 보호 가드를 사용할 수 있습니다. 마지막으로 표시된 두 개의 부속품은 캡 추출기(다른 여러 NKK 스위치 계열에 사용 가능) 및 교체 LED입니다.
요약하자면 몇 가지 요소로 인해 적절한 스위치를 찾는 데 어려움이 따를 수 있습니다. 그 중 두 가지는 올바른 전압 및 전류 정격을 충족하는 것과 필요한 추가 부속품을 구하는 것입니다. 이는 스위치를 선택할 때 확인할 여러 사항 중 일부입니다.
최근 Digi-Key에서 스위치 기본 사항에 대한 짧은 동영상을 게시했습니다. 아래에서 이 동영상을 확인하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum