Microchip의 AVR IoT WG 개발 기판과 Helix Semiconductors의 MxC 200 계열 DC/DC 컨버터

이 신제품 탐색에서는 프로젝트가 제대로 진행되도록 하는 데 도움이 되는 몇 가지 제품을 소개합니다. 먼저, Microchip Technology와 Google이 협업을 통해 Google Cloud에 안전하게 연결할 수 있는 기판을 제공하는 AVR-IoT WG입니다. AVR-IoT WG는 Atmel Studio 7.0 IDE 및 Atmel Start MPLAB X IDE뿐 아니라 DigiKey의 DK IoT Studio와도 호환되어 코딩이 간편합니다. AVR-IoT WG는 Click Board™에도 친화적이므로 MikroElectronica에서 제공하는 MIKROE-3012 심장 박동수 센서와 같은 많은 센서를 플러그 앤 플레이할 수 있습니다. 또한 DigiKey에서는 기판, 커넥터 헤더, 스테퍼 모터 클릭 기판 및 스테퍼 모터를 포함하는 IOT-HOME-KIT를 제공하므로 호환 부품을 찾아 헤매지 않고 간편하게 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

다음은 Helix Semiconductors의 제품군 MxC 200 계열입니다. 이 계열은 무변압기 절연 기술로 전압을 변환하는 특허 받은 MuxCapacitor™ 및 CapIso™를 사용한 DC/DC 변환을 제공합니다.

Helix Semiconductors는 사용자의 기판에 맞는 칩 설계를 제공하고 있습니다. 또는 연결하기만 하면 바로 전압을 변환할 수 있는 평가 기판도 제공합니다. MXC 274C1-EB-10은 이더넷을 통한 전력 공급(PoE)으로 USB 출력을 5V로 낮출 수 있는 특허 기술이 사용된 평가 기판입니다. 이들 제품을 프로젝트에 구현하여 아이디어를 실현함으로써, 빠르게 변화하는 전자 부품 산업에 대응할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Erik Brateng

Erik Brateng is an Electronics Technician that has been with DigiKey since 2013. He began at DigiKey as a part time picker in the warehouse where he eventually started fulltime and became a supervisor. He accepted a scholarship from DigiKey to earn his associates degree in Electronics Technology and Automated Systems from Northland Community and Technical College. His role with DigiKey is to provide technical support for the millions of parts in their inventory. Outside of the fast-paced electronics world he does his best to keep up with his wife and kids.

More posts by Erik Brateng
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum