인터넷 연결 제품을 설계하는 간단한 방법

제품을 인터넷에 연결하면 다양한 이점이 있습니다. 예를 들어 제품 제조업체는 현장에서 사용 중인 제품에서 귀중한 사용량 통계를 수집하여 향후 개선 방안을 모색할 수 있습니다. 또한 사용자들은 모바일 또는 웹 앱을 통해 편리한 원격 제어와 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

내부 프로세스

전자제품을 인터넷 연결형으로 만들기 위해 회사는 어떤 작업을 수행해야 할까요?

첫째, 통신 모듈(Wi-Fi, 셀룰러, 이더넷, RF)을 선택하고 메인(“마스터”) 마이크로 컨트롤러에 물리적으로 전선 연결을 해야 합니다.

둘째, 마스터 마이크로 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하여 네트워킹 논리, 원격 명령 차단, 보안, 데이터 교환, 무선 업데이트 등을 적용해야 합니다. 새로운 기능이 기존 마스터 마이크로 컨트롤러에서 작동하지 않아 검증되지 않은 다른 아키텍처로의 제품 마이그레이션이 필요할 수 있으며, 이러한 경우 중대한 위험이 발생할 수 있습니다.

셋째, 장치 연결을 차단하고 장치 목록을 관리하며 AWS IoT, Azure와 같은 서비스상에 또는 내부 개발 인프라에 관리 및 데이터 스토리지가 있는 클라우드 서비스를 개발해야 합니다.

(이미지 출처: vcon.io)

넷째, 최종 고객을 위한 모바일/웹 앱과 적합한 액세스 제어, 인증, 허용 기능을 갖춘 시스템 내 개별 클라우드 부분, 데이터 교환 메커니즘을 개발해야 합니다.

“원격으로 장치 제어하기”와 같은 간단해 보였던 목표가 갑자기 회사가 보유하고 있지 않을 수도 있는 다양한 전문 분야(예: 네트워크 인지 장치 펌웨어, 장치와 통신하는 클라우드 서비스, 프로비전 및 액세스 제어 메커니즘 등)에 대한 당면 과제를 발생시킬 수 있습니다.

따라서 이러한 프로젝트를 완료하려면 수년이 걸립니다. 회사들은 제품에 추가하고 이미 구축한 인프라를 활용할 수 있는 맞춤형 “범용 통신 모듈”을 만드느라 많은 시간을 소모하게 됩니다.

VCON - 대안적인 방법

(이미지 출처: Espressif Systems)

이러한 “범용 통신 모듈”이 이미 존재한다면 어떨까요?

이러한 모듈을 통해 마스터 마이크로 컨트롤러에 연결하여 모든 마스터 마이크로 컨트롤러(Microchip 의 작은 8비트 AVR부터 STMicroelectronics의 강력한 32비트 STM32F7까지)를 원격 펌웨어 업데이트 없이 원격 제어할 수 있고 클라우드 관리 서비스, 모바일 고객을 위한 액세스 제어가 가능합니다. 이 모두가 기존의 상업적 배포를 통해 입증되고 검증되어 즉시 사용할 수 있다면 어떨까요?

Cesanta는 수년간 여러 고객과 함께 다양한 IoT 프로젝트 작업을 진행하면서 이러한 모듈을 개발했습니다. 이 모듈은 Espressif SystemsESP32 칩을 기반으로 합니다. Wi-Fi, 이더넷, 셀룰러 통신을 지원하며 앞서 언급한 기능을 수행합니다.

경험에 따르면 이와 유사한 인프라를 구현하는 데에는 개발에 약 1.5년 ~ 2년이 소요됩니다. 적절한 시기 안에 합리적인 비용으로 장치를 인터넷에 연결하고자 하는 IoT 제품 제조업체라면 바로 문의하여 VCON을 사용해 보세요.

(이미지 출처: vcon.io)

작성자 정보

Image of Sergey Lyubka

Sergey Lyubka는 Cesanta Software의 공동 창립자이자 CTO입니다. Sergey는 사물 인터넷을 모든 개발자가 보다 쉽게 ​​액세스할 수 있도록 하는 지원하는 팀을 이끌고 있습니다. Cesantas 소프트웨어 제품(VCON.io, mDash.net, Mongoose OS 및 Mongoose Web Server)의 품질 및 보안이 최고 수준으로 유지되도록 관리해 왔습니다. 또한, 2004년 이후부터 시판된 Mongoose Embedded Networking Library의 저자로도 알려져 있습니다. 그의 혁신은 NASA, Google, Bosch, Siemens, Samsung, LG, Thyssenkrupp, Schneider Electric, Rockwell Collins, HP 등의 기술 개척자들에 의해 구현되었습니다.

재미있는 사실: IoT 업무에 빠져 있지 않을 때는 언제나 아일랜드 바다에 빠져 수영을 즐깁니다.

More posts by Sergey Lyubka
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum