Impel 케이블 조립품과 Open19: 차세대 에지 컴퓨팅 지원
데이터의 시대는 대규모의 중앙화된 데이터 센터를 기반으로 이루어졌습니다. 그러나 자율 주행 자동차, 가상 현실, 동영상 스트리밍, 스마트 시티 등 차세대 응용 분야는 전례 없이 많은 양의 데이터를 소화하고 분석하면서도 필요한 대기 시간을 최소화해야 할 것입니다. 이로 인해 컴퓨팅이 응용 제품에 근접한 에지로 옮겨가게 되었습니다.
셀 기지국 아래, 공장, 매장, 엔터테인먼트 공간, 스포츠 경기장 등 모든 곳에 에지 컴퓨팅 서버가 사용될 것입니다. 하지만 여기에는 그만의 당면 과제, 특히 유지보수 문제가 따릅니다. 30에서 40개의 대규모 데이터 센터 대신 미국 전역에 10만 개의 에지 컴퓨팅 서버가 있다고 상상해 보세요. 유지보수를 위해 한 부대의 기술 담당자가 트럭을 타고 전국을 누벼야 할 것입니다. 사막 한가운데 같이 오지에 위치한 서버에 고장이 발생하면 기술 담당자가 문제를 해결하는 데 얼마나 걸릴까요? 교체 서버가 도착하고 설치되기까지는 얼마나 더 걸릴까요?
"터치-프리" 데이터 센터의 실현
에지 컴퓨팅을 확산시키고 자체적인 과제를 해결하기 위해 Open19 Foundation이 구성되어 산업 간 공동 서버 폼 팩터를 정의하여 유연하고 경제적인 솔루션을 창출하고 있습니다.
Open19의 궁극적인 목표 중 하나는 에지 컴퓨팅 데이터 센터를 완전히 자동화하거나 가동을 "중단"하는 것입니다. 에지 컴퓨팅 서버의 예상되는 수를 생각해 보면 수요를 파악하기 쉽습니다. Open19는 다음의 두 가지 전략을 통해 목표를 달성할 계획입니다.
- 랙 내부의 하드웨어 분리
- 자체 모니터링 및 자체 복구 프로비저닝 시스템
수천 대의 에지 컴퓨팅 서버가 예측 정비를 통해 다운타임이 거의 없이 스마트 시티, 비즈니스 분석, 자율주행 자동차에 필요한 데이터를 우리 모두에게 제공해 준다고 상상해 보세요. 이번에는 새로운 서버를 가져다주는 배송 담당자가 몇 초 만에 랙에 서버를 설치하고 소프트웨어가 서버를 자동으로 부팅한다고 생각해 보세요. 더욱 편리하게는 로봇 팔이 서버를 꺼내 랙에 밀어 넣는다면요? 이 모두가 데이터 서비스 중단 없이 효율적이고 경제적으로 이루어집니다.
이러한 미래의 시나리오는 Open19 Foundation에서 개발한 공통 폼 팩터와 표준에 기반을 둡니다.
Impel 케이블 조립품이 장착된 플러그 앤 플레이 서버
Impel-to-zQSFP+ Open19 케이블 조립품 (이미지 출처: Molex)
Open19 Foundation 파트너인 Molex는 DigiKey를 통해 48개의 서버를 하나의 Open 19 스위치에 연결할 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션인 Impel 케이블 조립품을 제공합니다.
쉽고 자동화된 구현을 돕기 위해 Open19는 모든 케이블을 랙 후면으로 옮겼습니다. Impel 커넥터와 케이블 조립품은 블라인드 결합으로 설계되어 서버를 제자리에 쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.
또한 Impel 케이블 솔루션은 다른 방식에 비해 전기 성능이 뛰어납니다. 레인당 56Gbps, 서버당 최대 200G의 헤드룸을 제공하는 Impel 케이블 조립품은 미래에 대비한 경쟁력을 갖춘 비용 효율적인 연결성을 자랑합니다. Impel 후면판 커넥터는 리드 프레임에 끝부분이 넓은 신호 페어가 결합되어 있으며 열이 완전히 차폐되어 있어 견고함과 최적화된 신호 무결성 성능을 제공합니다.
DigiKey를 통해 제공되는 Impel 케이블 조립품의 Open19 표준 포트폴리오는 다음을 포함합니다.
- 분기 케이블
- 하이브리드 분기 케이블
- 서버 및 스위치 통합 커넥터
Open19 서버 응용 제품의 Impel 케이블 조립품 (이미지 출처: Molex)
DigiKey를 통해 제공되는 Impel Open19 테스트 케이블은 다음과 같습니다.
- 루프백
- 직선 케이블
- Impel 4X2에 대한 하이브리드 zQSFP+
Open19 폼 팩터와 사용하면서, 업계 최고의 신호 무결성을 갖추고 차세대 데이터 전송률을 제공하는 연결성을 갖춘 케이블 조립품을 원한다면 DigiKey를 통해 제공되는 Impel 후면판 케이블 조립품이 모든 면을 충족할 것입니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum