회로도를 판독하는 방법
회로도는 모든 전기 프로젝트의 구현을 나타내는 로드맵입니다. 회로도가 없으면 완제품에 이르는 길을 찾는 과정이 어렵고 때로는 두렵기까지 할 수 있습니다. 회로도는 회로의 부품, 레이블, 전기 연결을 보여줄 뿐 아니라 회로 디스플레이의 표준화에도 도움이 됩니다. 표준화된 기호를 사용하면 다른 사람이 보다 쉽게 복잡한 설계 문제의 해결을 도울 수 있습니다.
회로도를 판독하거나 작성할 때 알아야 하는 여러 규칙이 있습니다. 모두가 서로 다른 기호와 표준을 사용한다면 이해하기가 얼마나 복잡하고 어려울지 상상해 보세요.
아래는 광 테레민의 회로도 예시입니다. 어떻게 알 수 있을까요? 표준화된 회로도 기호와 연결을 사용한 것을 보아 알 수 있습니다.

흔히 사용하는 회로도 기호에 관한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
이러한 기호 중 하나를 모른다고 가정해 보면, 회로도에 어떤 부품인지 파악할 수 있도록 부품을 설명해 주는 레이블이나 주석을 달게 될 것입니다.
위의 회로도 예시에는 주의 깊게 살펴봐야 할 부품 하나가 있습니다. 여기에는 555 타이머가 기호 대신에 물리적 IC(집적 회로)로 표시되어 있습니다. 이는 일반적인 표시 방법이 아닙니다. 아래의 두 예시는 회로도에서 IC를 나타내는 방법을 더 정확하게 보여줍니다. 왼쪽 예시에는 핀의 기능만 표시되고 핀 번호는 없습니다. 이럴 때 레이아웃을 파악하려면 해당 IC의 규격서를 다시 참조해야 합니다. 오른쪽 예시에는 핀의 기능과 번호가 표시되어 있지만, 기호 주위에 무작위로 배치되어 있어 IC 상의 실제 위치와 일치하지 않습니다.

이제 원래 회로도로 돌아가서, 연결을 어떻게 표시했는지 살펴보겠습니다.

각 부품을 연결하는 선이 네트로 나타나 있으며 이는 전도 경로를 의미합니다. 전도 경로의 예로는 전선이나 회로 기판 트레이스가 있습니다. 전도 경로가 겹치는 부분에 색깔로 채워진 원/점이 있으면 연결을 나타내고, 아치형이 있으면 연결이 이루어지지 않음을 의미합니다. 회로도 상 두 개의 전도 경로가 겹치는 부분에 점이나 아치형이 없는 경우가 있는데, 이는 연결이 이루어지지 않음을 의미합니다.
또 하나 알아두어야 할 주요 항목은 극성입니다. 위 회로도의 100µF 커패시터는 분극화되어 있기 때문에 부품을 올바른 방향으로 배치해야 합니다. 부품의 방향이 바뀌어 리드가 회로도에 나타난 것과 반대 방향이 되면 부품 및/또는 회로에 치명적인 고장이 발생할 수 있습니다. 주의가 필요한 또 다른 유형의 부품은 LED와 같은 다이오드입니다. 해당하는 경우에 부분 극성은 항상 유의해야 합니다.
아래 회로도는 네트('포트'로 부르기도 함) 레이블을 사용하여 연결부 일부를 표시한 더 크고 복잡한 회로도입니다. 네트 레이블에 텍스트가 연결되어 있으면 전도 경로를 표시하지 않아도 전기가 연결됨을 의미합니다. 큰 회로도에서는 공간을 절약하고 쉽게 판독할 수 있도록 이러한 방식을 사용합니다. 이러한 방식이 사용되는 또 다른 예는 회로도가 너무 커서 한 페이지를 초과하여 이어지는 경우입니다. 이것이 연결된 네트를 가장 효과적이고 합리적으로 나타낼 수 있는 방법입니다.
회로도를 익히는 좋은 방법은 직접 한 번 작성해 보는 것입니다. DigiKey는 설계 공정의 모든 단계를 위한 도구를 제공합니다. https://www.digikey.com/en/resources/design-tools/design-tools를 방문하여 다양한 도구를 둘러보고 설계 요구 사항에 적합한 도구를 찾아보세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum