전자 부품이 RoHS/REACH 인증을 받았는지 확인하는 방법
DigiKey를 통해 규정 준수를 보장할 수 있습니다!
이전 DigiKey 블로그에서는 3가지 제품 설계 개념을 사용하여 더욱 친환경적인 전자 제품을 구현하는 추세에 대해 살펴보았습니다.
- 지속 가능한 설계
- 친환경 제조
- 순환 경제
그러나 예리한 전자 엔지니어라면 목록에서 환경 규제가 빠졌음을 눈치채셨을 것입니다. 이는 실수가 아니라 전략적 결정이었습니다. 규정 및 인증은 그 자체로 완전한 논의 주제입니다.
이러한 경향에 따라 EU는 두 가지 규정 개발을 선도하고 있습니다.
- 유해물질 제한(RoHS)
- 화학물질의 등록, 평가, 허가, 제한(REACH)
따라서 전자 부품 제조업체가 직접 또는 OEM 공급을 통해 간접적으로 EU 지역의 고객에게 기술을 공급하려면 제품 개발 공정 동안 이러한 두 가지 환경 규정을 고려해야 합니다.
이 블로그에서는 이러한 두 가지 규정과, 이러한 규정이 전자 설계 엔지니어에게 미치는 영향, DigiKey가 어떻게 도움을 줄 수 있는지에 대해 자세히 알아봅니다.
RoHS란 무엇이며 전자 산업에 어떤 영향을 미치나요?
RoHS 표준은 전자 및 전기 부품 내 유해물질 사용을 제한하도록 설계되었습니다. 이 규정에서 금지된 물질에는 다음이 포함됩니다.
- 납
- 수은
- 카드뮴
- 6가 크롬
- 폴리브롬화 비페닐
- 폴리브롬화 디페닐에테르류
- 4가지 프탈레이트(DEHP, BBP, BBP, DIBP)
이러한 물질은 사람과 환경에 유해합니다. 따라서 제품의 제조 과정에서와 수명 종료 시(쓰레기 매립지이든 재활용품 처리 공장이든) 위협이 됩니다.
이 표준은 직접 판매, 리셀러, 유통업체, 통합업체 또는 OEM을 통해 EU에 전자 제품, 하위 조립품, 부품 또는 케이블을 공급, 판매 또는 유통하는 모든 회사에 적용됩니다.
RoHS는 특히 납 사용과 관련하여 일부 예외 사항이 있음에 주의해야 합니다. 또는 배터리 생산이나 사용에 대해서는 다루지 않습니다.
이 표준은 2006년 제정된 이후 두 번의 개정을 거쳤습니다. 2011년에 발표된 RoHS 2는 더 많은 부품을 포괄하도록 표준의 범위를 확장했으며 회사에 규정 준수를 증명하는 더 많은 문서를 제공하도록 요구했습니다. 한편, RoHS 3은 금지된 화합물 목록에 4가지 프탈레이트를 추가했습니다.
RoHS는 NMO(National Measurements Office)에 의해 집행되며 위반 시 벌금형부터 징역형까지 처벌될 수 있습니다. 따라서 엔지니어는 이러한 규정을 반드시 따라야 합니다.
REACH란 무엇이며 전자 엔지니어가 이를 숙지해야 하는 이유는 무엇인가요?
REACH는 EU의 경쟁력과 해당 화학 산업에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 특정한 고위험성 우려물질(SVHC)로부터 인간의 건강과 환경을 보호하는 것을 목표로 하는 EU 규정입니다. 이는 광범위하게 적용되며 산업 공정부터 가정용까지 모든 생활에서 사용될 수 있는 물질을 다룹니다.
예를 들어, REACH에는 산업용 세척제뿐만 아니라 페인트, 의류, 가구, 가정용 전자 제품도 포함됩니다. 즉, RoHS와 달리 REACH는 EU에 주둔한 대부분의 회사에 영향을 줍니다.
REACH의 범위 내에는 실질적으로 다음 세 개의 회사 및/또는 개인 역할이 있습니다.
- EU 내의 사람 또는 그룹에 화학물질을 만들어 공급하는 제조업체
- EU 내에서 사용하거나 판매하려는 제품을 EU 외부에서 구매하는 수입업체
- EU 내에서 화학물질을 처리하는 조직 또는 개인(다운스트림 사용자)
유럽 화학물질청(ECHA)은 규정 준수를 집행하며 입증 책임은 회사에 있습니다. 따라서 회사는 화학물질의 위험성을 식별, 관리, 평가해야 합니다. 이러한 문서는 SVHC가 안전하게 사용되었으며 위험 관리 프로세스를 수립하고 따랐음을 ECHA에 증명해야 합니다. 위험을 관리할 수 없는 경우 물질 사용이 제한되거나 금지됩니다. 또한 대부분의 위험물질은 더 안전한 대체물질로 대체할 수 있어야 합니다(사용 가능한 경우).
REACH는 일반적으로 RoHS와 그 적용 범위에 차이가 있습니다. REACH는 인간 및 환경에 미치는 영향을 기반으로 수백 개의 SVHC 생산 및 사용을 감독합니다. 대신에, RoHS는 전기 장비 및 전자 장비의 물질만 제한합니다.
DigiKey는 엔지니어가 RoHS 및 REACH 호환 부품을 찾도록 지원합니다
DigiKey의 REACH 및 RoHS 준수 성명서에 따라, 회사는 판매하는 특정 제품이 두 규정을 준수하는지 여부를 입증하는 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
Broadcom BCM2712 Arm Cortex-A76 프로세서가 장착된 Raspberry Pi 5 SC1112 단일 기판 컴퓨터의 DigiKey 제품 페이지에 표시된 RoHS 및 REACH 분류 상태(이미지: DigiKey)
위에 표시된 것과 같이 DigiKey의 제품 페이지에는 해당 품목에 대한 규정 준수 상태도 표시되어 있습니다. DigiKey는 이러한 규정을 준수하는 제품과 규정을 준수하지 않는 제품도 판매하고 있다는 사실에 유의하세요. 따라서 엔지니어가 자신의 설계에 필요한 부품을 찾을 때, 최종 제품이 RoHS 및 REACH 규정을 준수하도록 하려면 그에 맞게 선택해야 합니다. 엔지니어가 확인해야 할 제품 레이블에는 다음이 포함됩니다.
- REACH 분류 상태:
- REACH 미적용 - 제품과 포장에 ECHA에서 규정한 SVHC가 포함되어 있지 않습니다.
- REACH 적용 - 제품에 ECHA에서 규정한 SVHC이 포함되어 있으므로 사용자의 부품을 충분히 검토해야 합니다.
- 제조업체 확인 전 - ECHA에 의해 제품의 REACH 적용 여부가 아직 확인되지 않았습니다.
- RoHS 준수 여부:
- RoHS3 준수 - 이 제품은 제한된 물질을 포함하지 않거나 면제 대상입니다.
- RoHS 준수: 이 제품은 기존 6개 물질을 포함하지 않거나 면제 대상입니다.
- RoHS 비준수: 이 제품은 제한 물질 중 하나 이상을 포함하며 면제 대상이 아닙니다.
- RoHS 미적용: 이 제품은 RoHS 적용 범위에 속하지 않습니다.
- 제조업체 확인 전: 이 제품은 RoHS 준수 여부가 아직 확인되지 않았습니다.
DigiKey의 환경, RoHS, REACH 노력에 대한 자세한 내용은 여기서 성명서를 참조하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum