DigiKey 사장이 전하는 메시지
미네소타주 북서부 소재 대기업으로서 DigiKey는 인류가 공유하는 자원의 지속 가능성에 대한 잠재적인 영향력과 환경 관리에 대한 책임감을 오랫동안 인지해 왔습니다. DigiKey는 성장을 거듭함에 따라, 업계 최고의 고객 서비스를 지속적으로 제공하면서 당사의 비즈니스가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
Dave Doherty
DigiKey 사장
더 나은 세상을 만들기 위한 팀원들의 노력
지역 하천 환경 정화
2017년부터, DigiKey 직원들은 시프리버 강변 둑 2마일을 따라 환경 정화 작업을 해 왔습니다.
고속도로 쓰레기 수거
DigiKey 6개 부서 소속 직원들은 미네소타주 내 여러 고속도로 12마일 이상에 걸쳐 쓰레기 수거 작업을 하고 있습니다.
공동 텃밭
2020년에 시작된 DigiKey 공동 텃밭에서는 직원들이 본인을 위해 또는 타인에게 기부하기 위해 꽃과 채소를 재배할 수 있습니다.
지속 가능성을 위한 DigiKey의 노력
지속 가능성에 대한 성명서 및 표준
제품에 영향을 미치는 법적 및 환경적 표준에 대해 자세히 알아보세요.
자세한 정보 요청RoHS 준수 성명서
DigiKey는 유럽 연합의 RoHS2 지침 2011/65/EU 및2015/863 수정안(4종의 프탈레이트 DEHP, BBP, DBP, DIBP 추가)을 인지하고 있으며 이를 적극 지원합니다. 공인 유통업체로서 DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 포장재 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
DigiKey는 웹 사이트, 견적서, 포장 목록, 청구서에 RoHS 준수 여부를 표시합니다.
RoHS3 준수 - 이 부품은 RoHS 2011/65/EU 지침 및 2015/863 수정안을 준수합니다(지침의 일부로서 면제에 해당하는 부품 포함).
RoHS 준수 - 이 부품은 RoHS 2011/65/EU 지침을 준수합니다. DigiKey는 이러한 제품의 2015/863 수정안 준수 여부 확인을 위해 공급망 내 업체들과 지속적으로 협력하고 있습니다.
RoHS 비준수 - 이 부품은 2011/65/EU 지침 및 2015/863 수정안을 준수하지 않습니다.
RoHS 미적용 - 이 부품은 RoHS 지침의 적용 범위에 속하지 않으므로 해당 지침이 적용되지 않습니다. 여기에는 대부분의 배터리와 수동 공구가 포함됩니다.
제조업체 확인 전 - 부품의 RoHS 준수 여부가 확인되지 않았습니다.
DigiKey는 RoHS 준수 부품 및 RoHS 비준수 부품을 포함하여 매우 광범위한 제품을 유통합니다.
고객은 각 제품이 환경 관련 규정을 준수하는지 확인하고 적절하게 제품을 선택함으로써 적극적으로 환경 보호에 참여해야 합니다.
RoHS2 지침에 관한 자세한 내용은 유럽 위원회 웹 사이트를 참조하십시오.
RoHS2와 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
DigiKey가 제공하는 RoHS 준수 여부 정보는 제조업체에서 DigiKey에 제공한 정보만을 근거로 합니다. DigiKey는 이러한 정보의 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.
REACH 준수 성명서
DigiKey는 유럽 연합의 REACH 규정(EC No 1907/2006)을 인지하고 있으며 이를 적극 지원합니다. 공인 유통업체로서 DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 재료 구성 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
당사는 REACH 규정 준수에 대한 인식을 높이기 위해 제조업체를 적극적으로 조사하고 있습니다.
DigiKey는 2021년 1월 5일부터 시행되는 SCIP 데이터베이스 알림 요구 사항에 대해 인지하고 있습니다. DigiKey는 유럽 연합(EU) 폐기물 프레임워크 지침(WFD)(2008/98/EC)에서 요구하는, 필요한 정보를 획득하고 필요한 SCIP 데이터베이스를 제출하기 위해 공급망 내 업체들과 협력하고 있습니다.
DigiKey는 REACH 적용 여부 아이콘과 날짜를 표시하여 해당 제품이 고위험성 물질(SVHC)과 관련된 어떤 규정을 준수하는지 나타냅니다. REACH 적용 여부를 나타내는 아이콘과 각각에 대한 설명이 아래에 표시되어 있습니다. 해당되는 경우 아이콘과 함께 적용 날짜가 표시됩니다. DigiKey가 제공하는 REACH 적용 여부 정보는 제조업체에서 DigiKey에 제공한 정보만을 근거로 합니다. DigiKey는 이러한 정보의 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.
REACH 미적용 - 제품과 포장 재료에 유럽 화학물질 관리청(ECHA)에서 규정한 고위험성 물질(SVHC)이 포함되어 있지 않습니다.
REACH 적용 - 제품에 유럽 화학물질 관리청(ECHA)에서 규정한 고위험성 물질(SVHC)이 포함되어 있으므로 충분한 검토를 거친 후에 부품을 주문해야 합니다.
제조업체 확인 전 - 제품의 REACH 적용 여부가 아직 확인되지 않았습니다.
DigiKey는 매우 광범위한 제품을 유통하므로 현재 판매 중인 제품 중 일부에는 REACH 적용 여부가 표시되어 있지 않을 수 있습니다.
고객은 각 제품이 환경 관련 규정을 준수하는지 확인하고 적절하게 제품을 선택함으로써 적극적으로 환경 보호에 참여해야 합니다.
REACH 규정에 대한 자세한 내용은 ECHA 웹 사이트를 참조하십시오.
REACH와 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
캘리포니아 법률 개정안 65
DigiKey는 CA Prop 65 규정을 인지하고 있으며 자사 공급망 내 업체들과의 협력을 통해 CA Prop 65 규정을 지속적으로 준수하기 위해 노력하고 있습니다.
DigiKey는 현재 CA Prop 65 규정에 따라 제조업체가 DigiKey에 제공하는 모든 CA Prop 65 정보 및 경고를 계속적으로 전달할 것입니다. DigiKey 웹 사이트의 부품 세부 정보 페이지에서 적용 가능한 경고 정보를 확인할 수 있으며 필요에 따라 배송 시 함께 제공됩니다.
CA Prop 65에 관한 추가 정보는 https://www.p65warnings.ca.gov/에서 확인할 수 있습니다.
캘리포니아 법령 65와 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
분쟁광물 규제법 준수 성명서
DigiKey는 분쟁광물에 관한 Dodd-Frank 소비자 보호법 제1502조를 인지하고 있습니다. 분쟁광물에는 콩고민주공화국(DRC) 및 주변국에서 생산되는 다음과 같은 광물 자원이 포함됩니다.
- 카시테라이트(주석)
- 컬럼바이트 탄탈석(탄탈룸)
- 철망간 중석(텅스텐)
- 금
전자 부품에 대한 공인 유통업체로서 ECIA 회원사로 참여하고 있는 DigiKey는 책임있는 광물 계획 분쟁광물 보고 양식(RMI CMRT)을 제공할 수 있습니다(제조업체에서 제공된 경우).
ECIA 회원사의 CMRT에 대한 링크는 https://www.ecianow.org/member-company-information에서 확인할 수 있습니다.
DigiKey는 타업체가 제조한 제품에 대한 재료 내역을 요청하거나 RMI CMRT를 인증할 수 없습니다.
분쟁광물과 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
수은
공인 유통업체로서 DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 재료 구성 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
DigiKey는 수은 함유 제품에 관한 정보를 의무적으로 제공하지는 않습니다.
DigiKey는 수은 함유 제품을 유통하고 있으며, 이러한 제품은 웹 사이트, 견적서, 포장 목록, 청구서에 '수은 함유'라는 표시와 함께 폐기와 관련한 주의 사항이 제공됩니다.
수은과 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
재료 구성 내역
공인 유통업체로서 DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 재료 구성 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다. 재료 구성 정보의 예는 다음과 같습니다.
- 전체 재료 내역
- 희토류 원소
- 할로겐
- 라텍스
- 적린
- 석면
재료 구성과 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
유해물질 규제법(TSCA) 성명서:
ECIA 회원사인 DigiKey는 미국 환경 보호국(EPA)이 제품의 5가지 화학물질을 제한하는 독성 물질 관리법(TSCA)에 대한 최종 규칙을 발표했음을 인지하고 있습니다. DigiKey는 새로운 제품 정보를 수집하고 TSCA 요구 사항을 충족하기 위해 공급망 내 업체들과 협력하고 변경 사항을 모니터링하고 있습니다.
- 데카브로모디페닐 에테르(DecaBDE)
- 페놀, 이소프로필기 인산염(3:1)(PIP(3:1))
- 2,4,6-트리스(3차 부틸)페놀(2,4,6-TTBP)
- 헥사클로로부타디엔(HCBD)
- 펜타클로로싸이오페놀(PCTP)
추가 정보는 https://www.ecianow.org/pip--3-1-에서 확인할 수 있습니다.
TSCA와 관련하여 질문이 있는 경우 Environmental@DigiKey.com으로 문의하시기 바랍니다.
탄소국경조정제도(CBAM)
DigiKey는 2023년 5월에 채택된 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 규정을 인지하고 있습니다. 이 새로운 규정은 EU가 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 택하고 있는 광범위한 전략의 일환입니다. CBAM은 EU 외부에서 수입되는 특정 상품에 탄소 가격을 부과하여, 해당 상품의 생산 과정에서 발생한 탄소 비용이 EU 내 생산 상품과 유사한 방식으로 탄소배출권 거래제(ETS) 하에서 반영되도록 합니다. 공인 유통업체로서, DigiKey는 제조업체로부터 제공받은 제품의 직접적, 간접적, 내재적 배출량에 관한 정보 및 문서 또는 해당 제품을 제조하는 데 사용된 제조 공정 관련 정보를 제공할 수 있습니다.
탄소국경조정제도(CBAM)에 대한 추가 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
CBAM과 관련하여 질문이 있는 경우 sustainability.requests@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.
제품의 CO2 배출(제품 배출량)
공인 유통업체로서, DigiKey는 제조업체로부터 제공받은 제품의 이산화탄소 내재 배출량에 관한 정보 및 문서, 또는 해당 제품을 제조하는 데 사용된 제조 공정 관련 정보를 제공할 수 있습니다.
CO2 제품 배출과 관련하여 질문이 있는 경우 sustainability.requests@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.
(제품 내) 플라스틱 함량
DigiKey는 제품 내 플라스틱 성분에 대해 더 자세히 알아보려는 고객의 수요가 증가하고 있음을 인지하고 있습니다. 공인 유통업체로서 DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 플라스틱 함량 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
플라스틱과 관련하여 질문이 있는 경우 sustainability.requests@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.
포장 재료 또는 포장 관련 문의
DigiKey는 포장 재료 및 방식을 지속적으로 개선하여 과도한 폐기물을 줄이고 운영의 지속 가능성을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. DigiKey는 고객들이 제품에 사용되는 포장 재료에 대해 더 잘 이해하려는 수요가 증가하고 있음을 인지하고 있습니다. 공인 유통업체로서 DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 플라스틱 함량 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
포장과 관련하여 질문이 있는 경우 sustainability.requests@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.
환경적 지속 가능성/ESG 관련 질문 및 DigiKey의 환경 관리 시스템
환경적 지속 가능성은 산업 전반에서 빠르게 진화하고 있으며, DigiKey는 고객과 제조업체의 증가하는 요구 사항을 충족시키기 위해 적극적으로 노력하는 동시에 책임 있는 환경 보호자로서의 역할을 강화해 나가고 있습니다. DigiKey는 내부 및 외부 이해관계자의 기대에 부합하는 강력한 프로그램을 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
DigiKey의 품질 및 환경 관리 시스템 정책과 ISO 14001 인증서는 이 페이지의 '정책 및 인증서' 섹션에서 확인하실 수 있습니다.
환경적 지속 가능성 설문지 또는 환경 관리 시스템과 관련하여 질문이 있는 경우 sustainability.requests@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.
PFAS(퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질)
미국 환경보호청(EPA)의 TSCA 제8조(a)(7)항에 따른 보고 요건에 따라, DigiKey는 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS)과 관련된 의무 사항을 적극적으로 모니터링하며 대응하고 있습니다. DigiKey는 당사가 판매하는 제품의 PFAS 또는 해당 제품의 제조 공정과 관련하여 제조업체가 DigiKey에 제공한 정보 및 문서를 제공할 수 있습니다.
PFAS와 관련하여 질문이 있는 경우 environmental@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.
DigiKey 협력 제조업체들이 제공하는 지속 가능 제품
함께 더 나은 미래 만들기
함께 나눌 이야기나 제안 사항이 있으신가요? 여러분의 의견은 매우 소중합니다.
보다 지속 가능하고 친환경적인 미래를 위해 DigiKey 제품들을 어떻게 활용하고 계신지 알려주세요. DigiKey는 직원, 고객, 지역 사회 및 다른 사람들과의 시너지 창출을 통해 다음 세대를 위한 더 밝은 미래를 구현하고자 합니다.
프로젝트 공유