전자 장치 조달에 대한 API의 마법을 간과하고 계신가요?
DigiKey, 공급망 자동화를 구현할 수 있는 API 제공
공급망 최적화는 기술 산업의 핵심적인 고려 사항이 되었습니다. Forbes 혁신 기사에 따르면 공급망 최적화는 코비드-19 팬데믹으로 공급망 물류의 중대 결함이 드러나면서 시작되었으며, 소비주의의 어떤 구석도 예외일 수 없었습니다. 이중, 3년 이상 지속되어 심각한 경제, 안전 및 기타 문제를 일으킨 글로벌 반도체 칩 부족 현상은 디지털 변환에 중요한 이 작고 강력한 부품의 탄력성과 보안을 강화하기 위한 규제, 혁신, 기술적 대응이 필요해졌습니다.
즉 현재 상황이 안정된 상태에서는 고효율 정시 생산이 매우 효과적입니다. 그러나 기술 회사들은 이 수십 년 간의 제조 모범 사례에 공급망 중단이라는 중요한 아킬레스건이 있음을 알게 되었습니다. 공급품이 제때에 도착하지 않으면 전체 시스템이 멈춥니다.
전자 부품 유통업체인 DigiKey는 칩, 반도체 및 모든 디지털 부품에 대한 공급망 최적화의 중요성에 대해 잘 알고 있습니다. DigiKey는 3,000개 이상의 제조업체에서 제공하는 1,590만 개 이상의 제품을 제공하며 한 해 동안 처리하는 주문이 650만 건 이상에 달합니다. 그리고 이제는 공급망을 간소화하기 위해, 거의 백만 명의 고객 풀과 제품, 가격, 재고 데이터를 공유할 수 있는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 도구를 제공하고 있습니다. 이러한 API 도구의 가치를 간과하는 경우 공급망에 또 다른 칩 부족 문제가 발생할 위험이 있습니다.

API 툴이란?
API는 여러 소프트웨어 도구가 서로 안전하게 데이터를 공유할 수 있도록 하는 통신 프로토콜입니다. 이런 면에서는 전자 데이터 교환(EDI)과 유사하지만 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다
먼저, EDI는 모든 통신 도구가 엄격한 형식을 준수해야 합니다. 둘째로, API는 모든 종류의 데이터를 공유하는 데 사용되지만 EDI는 전통적인 비즈니스 정보에 초점을 둡니다. 마지막으로 API는 프로그래밍을 통해 서로 다른 시스템들이 특정 작업에 대해 실시간으로 함께 작동하도록 지시할 수 있습니다. API를 사용한다고 해서 도구에서 EDI를 사용하지 못하는 것이 아닙니다. 실제로, DigiKey는 회사가 API와 EDI를 모두 사용함으로써 두 프로토콜의 이점을 가진 '폐루프, 기계 간 연결'을 구축할 수 있다고 설명합니다.
DigiKey API 도구의 경우 외부 도구가 DigiKey 데이터를 사용하여 통신하고 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 제품 정보 검색
- 실시간 가격 획득
- 제품 견적서(30일간 가격 유지)
- 제품에 대한 실시간 재고 평가
- 제품 변경 알림 검토
- 주문
- 과거 주문 보기
- 주문 현황 보기
- 주문 업데이트 또는 변경
- 공급망 관리
- DigiKey의 myLists와 통합
- 바코드 또는 추적 ID를 사용하여 제품 또는 주문 식별
전자 제품 설계자와 제조업체에게 DigiKey API 도구가 필요한 이유
이러한 API 도구가 기술 산업에 어떤 의미를 갖는지 이해하기 위해 차세대 휴대폰을 설계 및 제조하는 한 회사를 고려해 보겠습니다. 이 회사의 엔지니어는 DigiKey API를 사용하여 자신의 설계 및 제품 수명 관리(PLM) 도구에 연결하고 연동할 수 있습니다.
예를 들어, PLM 시스템이 새로운 전자 컴퓨터 지원 설계(ECAD) 모델이 인증되었음을 알게 되는 즉시, 휴대폰 제조에 필요한 DigiKey 제품을 자동으로 주문할 있습니다. 이와 유사하게, 동일한 회사의 재고 시스템에서 특정 칩에 대한 재고가 떨어져 가고 있음을 감지할 경우 재배송을 주문할 수 있습니다. 이러한 자동화 프로세스 모두 해당 과정에서 사람의 개입 없이 공급품이 고갈되지 않도록 방지하면서 오류를 줄이고, 시간을 절약하며, 비용을 줄입니다.
이러한 API 도구를 구현하여 절약할 수 있는 비용은 어느 정도일까요? 기준점으로, DigiKey는 다음과 같은 경우 회사가 55,600달러를 절약할 수 있다고 추정합니다.
- 이러한 조달 작업을 수행하는 직원의 시간당 급여가 $55임
- 회사가 연당 200건의 견적을 생성함
- 견적당 평균 80개의 항목이 포함됨
- 매년 평균 2,000건의 주문이 발생함
- 주문당 평균 4개의 항목이 포함됨
이러한 API 도구는 또한 공급망 유통 관점에서도 이점을 제공합니다. DigiKey의 API를 통해 고객은 제품의 실시간 재고를 평가할 수 있으므로 DigiKey의 재고 수준이 낮을 경우 부품의 남은 공급량을 주문하도록 자동화된 안전장치를 프로그래밍할 수 있습니다. 이러한 안전장치는 자동으로 작동하여 미래의 칩 부족 사태로부터 회사를 보호하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
DigiKey API 도구를 시작하는 방법
자, 이제 DigiKey의 API 도구를 시스템에 구현하려면 어떻게 해야 할까요? 다음은 다단계 통합 과정을 요약한 것입니다.
- 1단계: 기능 목록을 만드는 데 사용할 수 있는 DigiKey API 도구를 찾습니다.
- 2단계: My DigiKey 계정을 등록한 후, 로그인하여 개발자 계정을 생성합니다.
- 3단계: 코드를 개발 및 평가할 수 있는 샌드박스 애플리케이션을 엽니다.
- 4단계: DigiKey 및 내부 시스템 문서를 사용하여 서로 간에 연동되는 방식을 제어하는 코드를 생성합니다.
- 5단계: 예상 결과가 반환될 때까지 샌드박스 애플리케이션 내에서 코드를 평가합니다.
- 6단계: 코드가 확인 및 검증되면 샌드박스 애플리케이션에서 프로덕션 버전으로 전환합니다.
DigiKey API 도구를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 개발자 페이지를 참조하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum