홀 효과 센서 기본 사항

홀 효과는 1879년에 Edwin Hall이 발견한 현상입니다. 그는 컨덕터를 통과해 흐르는 전류가 자기장에 노출되었을 때 전류 및 자기장에 대해 수직인 전압이 나타난다는 것을 발견했습니다. 이 효과의 발견 덕분에 우리는 자기장을 쉽게 감지할 수 있게 되었습니다.

오늘날 우리는 이 효과를 이용해 근접성, 위치, 전류, 회전 속도를 감지하며 응용 제품 스위칭에도 사용합니다. 홀 효과 센서에는 여러가지 장점이 있습니다. 홀 효과 센서는 무접점이므로 접점 바운스가 없고, 수명이 길며, 고속 응용 제품에 사용할 수 있습니다. 또한 기계식 스위치보다 가격이 저렴하면서 혹독한 조건에서도 사용할 수 있습니다.

위의 이미지는 일반적인 홀 효과 센서 응용 제품의 한 예시입니다. 이 예시에서, 홀 효과 센서는 자석과 자동차 축 기어의 톱니 사이에 배치됩니다. 톱니가 지나갈 때마다 자기장이 변동하면서 센서를 트리거합니다. 이는 속도를 계산하는 데 사용되며 견인력 제어 시스템이 휠이 동기화를 이루며 회전하고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

이 효과는 자기장의 강도를 바탕으로 근접성이나 위치를 파악하는 데 스위치로 사용될 수도 있고 전류 감지에도 사용됩니다. 홀 효과 센서는 값이 저렴하며 다양한 응용 분야에 효과적인 솔루션입니다.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum