'이중 역할'을 수행하는 헤드폰 리드

안테나는 일반적으로 Maxwell 방정식으로 정의된 자유 공간의 전자기 에너지와 컨덕터 또는 도파관에 한정된 RF 전압 및 전류 사이의 양방향 트랜스듀서로 시각화됩니다. 그러나 엔지니어는 관련 없는 다른 기능을 제공하기 위해 항상 단일 경로 또는 상호 연결을 획득하려고 노력하고 있습니다. 한 좋은 예로 비차폐 헤드폰 전선을 FM 안테나 역할도 수행하도록 이중 목적으로 사용하는 경우를 들 수 있습니다.

최초의 휴대용 AM/FM 휴대용 라디오는 두 개의 안테나를 사용했습니다. 하나는 더 낮은 주파수의 AM 대역(550kHz ~ 1600kHz)을 위한 페라이트 코어에 감긴 내부의 긴 전선이고, 다른 하나는 FM 대역(88MHz ~ 108MHz)을 위한 약 1m ~ 2m 길이의 '휩' 안테나입니다. 이러한 라디오가 더 작아지고 휴대가 훨씬 간편해짐에 따라 일부 벤더들은 사용자가 헤드폰이나 유선 이어버드를 대신 사용할 것이라고 가정하고 내부 확성기를 완전히 제거했습니다.

이를 통해, 라디오 내에서 헤드폰 잭 연결의 용도를 간단히 변경하여 FM 휩을 제거하는 간단한 기술도 가능하게 되었습니다. 그런 다음, 이 동일한 접근 방식은 FM 라디오 기능을 포함하는 MP3 플레이어로 확장되었습니다(그림 1). 이 기술은 FM 라디오가 포함되어 있는 여러 소형 전자 장치의 설계자들에 의해 여전히 사용되고 있습니다.

그림 1: SanDisk Clip Jam MP3 플레이어는 크기가 55mm × 35mm × 10mm(두께)에 불과하며 한 번 충전으로 20시간 동안 작동합니다. 통합 FM 라디오는 필수 헤드폰 리드를 안테나로 사용합니다. (이미지 출처: Lifewire)

기본적인 비차폐 헤드폰 케이블에는 세 개의 컨덕터가 포함되어 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 오디오 채널은 헤드폰 증폭기에 의해 왼쪽 및 오른쪽 오디오 컨덕터로 구동되는 반면 공통 오디오 컨덕터는 오디오 귀환 경로에 사용됩니다. 이 동일한 케이블이 FM 안테나로도 작동하며, 인덕터를 사용하여 접지에서 RF를 차단하는 동시에 오디오 신호가 접지 귀환을 가질 수 있도록 합니다. 그림 2에 표시된 회로는 Skyworks Solutions Si47xx AM/FM 수신기를 기반으로 합니다.

그림 2 : 헤드폰 전선이 FM 안테나로도 작동할 수 있도록 하는 기본 배열에는 몇 가지 추가 수동 부품만 필요합니다. (이미지 출처: Skyworks Solutions, Inc.)

소형 커패시터를 사용하면 안테나 RF가 수신기 프런트 엔드로 전달되는 동시에 안테나 입력에서 오디오를 차단할 수 있습니다. 페라이트 비드는 헤드폰 증폭기와 헤드폰 사이에 저임피던스 오디오 경로와 고임피던스 RF 경로를 제공합니다.

실제 회로는 보호 및 전압 방전을 위해 몇 가지 추가 부품이 필요하고 신호가 있어야 하는 위치로만 이동하도록 하기 위해 다소 더 복잡합니다. 그림 3의 설계는 필요한 안테나 신호 연결/분리 회로망과 함께 역할에 대해 구성된 Texas Instruments LM4910 헤드폰 전력 증폭기를 사용합니다.

그림 3: 이 LM4910 헤드폰 증폭기는 헤드폰 리드를 FM 안테나로 사용하기 위해 몇 가지 추가 수동 부품을 통해 배열됩니다. (이미지 출처: Skyworks Solutions, Inc.)

3전선 왼쪽/오른쪽 오디오 헤드폰 잭은 LM4910에서 증폭된 오디오 신호를 수신하고, 헤드폰 실드/접지에서 포착된 분리된 FM 신호는 100피코패럿(pF) 커패시터를 통해 수신기 프런트 엔드로 라우팅됩니다. 다이오드 D1, D2, D3은 정전기 방전(ESD)이 헤드폰 증폭기 및 수신기의 정격을 초과하는 경우 보호 기능을 제공합니다.

이 기술은 FM 대역 방송 신호(88MHz ~ 108MHz)로만 제한되지 않고 AM 라디오(550kHz ~ 1550kHz)에도 실행 가능해야 합니다. 이론적으로는 헤드폰 전선의 길이가 적절한 한 AM 대역에서 작동할 수 있습니다. FM 대역에서 작동하는 이유는 1m ~ 1.5m 길이의 헤드폰 케이블이 방송 대역 FM 신호 파장의 절반 정도여서 해당 대역에서 공명하고 효과적이기 때문입니다. AM 대역의 경우, 헤드폰 전선은 약 100m 길이가 필요할 수 있으며 이는 분명히 비실용적입니다.

결론

엔지니어는 항상 케이블과 같이 다양한 용도에 사용 가능한 리소스를 활용하려고 했습니다. 헤드폰 리드를 FM 안테나라는 또 다른 목적으로 사용하는 것은 완벽한 예입니다. 위에서 살펴본 바와 같이 적절하게 구성된 전력 증폭기, 라우팅을 위한 몇 가지 수동 부품, 보호를 위한 다이오드만 있으면 됩니다.

참고 자료

Skyworks Solutions, AN383, “Si47XX Antenna, Schematic, Layout, and Design Guidelines

작성자 정보

More posts by DigiKey's North American Editors
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum