DigiKey와 함께 2019학년도 대학 생활 준비

DigiKey의 Back2School Giveaway는 여러분의 대학 진학을 지원하기 위해 다음 세 가지 상을 수여합니다.

1위DigiKey InstaLab Pi-TopCEED, DigiKey 스웨그 백

2위 – 교육 키트, DigiKey 스웨그 백

3위 – DigiKey 스웨그 백

공학 전공 학생으로서 1위 상이 얼마나 큰 도움이 되었는지 알아보기 위해 몇 명의 DigiKey 엔지니어들과 대화를 나눴습니다. 아래에서 InstaLab에 대한 각 엔지니어의 의견을 확인해 보세요.


Matt Mielke는 2016년에 컴퓨터 공학 이학사로 졸업한 이후 DigiKey에 입사하여 참조 설계 부문에서 고객을 지원하고 있습니다.

이러한 지원이 학창 시절에 어떤 도움이 되었나요?

지원을 하지 않았다면 그 시간에 실험실에서 밤을 보내기보다는 집에서 편하게 누워 있었겠죠. 또한, 지원 덕분에 수업에서도, 제 개인적인 호기심을 채우기 위해서도, 기술적이면서 어려운 프로젝트를 수행할 수 있었습니다.

가장 흥미로운 점은 무엇이었나요?

바로 오실로스코프입니다! 오실로스코프는 회로, 직렬 버스, 내장형 시스템 등을 테스트하고 디버깅하는 데 매우 유용하고, 시간을 많이 절약할 수 있습니다. 납땜 스테이션도 매우 유용합니다. 빠르게 온도를 조정한 후 이를 유지해서 납땜을 처음 하는 사람들이 느낄 수도 있는 불안을 해소해 줍니다.

전기 공학 신입생을 위해 해주실 조언이 있나요?

예전에 들었던 수업 중에 한 교수님이 교단에 서서 “우리 학교는 여러분에게 엔지니어가 되는 방법을 가르치는 것이 아니라 공부하는 방법을 가르칩니다.”라고 말씀하셨습니다. 엔지니어로서의 모든 것을 배우고 졸업하는 것이 아니라, 단지 엔지니어로서 시작할 수 있는 만큼만 배우고 졸업하는 것이라는 말씀이었죠. 엔지니어링은 평생 학습과 호기심이 필요한 직업입니다. 매일 독서하고, 새로운 기술을 받아들이고, 모험적인 프로젝트에 도전하고, 공부를 멈추지 마세요!


Scott Raeker는 업계에서 35년 이상 종사하고 있는 전기 기술자입니다.

이러한 지원이 학창 시절에 어떤 도움이 되었나요?

“학창 시절에는 생활비를 쓰고 나면 남는 돈이 거의 없었기 때문에 개인 실습 장비를 갖는 것은 꿈도 꾸지 못했습니다. 그래서 실험실 예약이 가능할 때만 실험실에서 작업할 수 있었죠. 제 장비가 있었다면 시간이 매우 절약되어 실험에 집중할 시간이 많았을 거에요.”

가장 흥미로운 점은 무엇이었나요?

“오실로스코프, 벤치 서플라이 및 디지털 다중 계측기입니다. 이 세 가지 기본 공구는 회로를 테스트하거나 분석하는 것을 도와주죠.”

전기 공학 신입생을 위해 해주실 조언이 있나요?

“질문하는 것을 겁내지 말고, 실험실에서 최대한 많은 시간을 보내세요.”


이 중 한 가지 상을 받으려면 이름, 성, 학교 이메일 주소가 포함된 등록 세부 정보를 제출해야 합니다. 학교 이메일은 .edu로 끝나야 합니다. 행운을 빌며, 보람찬 학교 생활을 하기를 바랍니다!

9월 3일 시작 학기에 입학하려면 여기를 클릭하세요. digikey.com/en/resources/social/back2school

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum