연성 커넥터, 작은 공간에서 무한한 가능성
마이크로 미니어처 연성 커넥터는 원래 계속해서 축소되고 있는 핸드헬드 모바일 장치에 대한 솔루션으로 설계되었지만 이러한 솔루션은 가장 근본적인 설계 제한 사항인 크기와 구조라는 두 가지 제약을 없앰으로써 다양한 응용 분야 및 시장의 엔지니어는 거의 무한한 융통성을 가지게 되었습니다. 여러 기업에서 다양한 기능 옵션, 더욱 세련된 프로파일, 현대적인 사용자 인터페이스를 갖춘 제품 설계에 중점을 두면서 인쇄 조립의 유연성과 모듈성에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.
(이미지 출처: Molex)
가전 제품의 푸시 버튼과 회전식 다이얼에서 터치 스크린으로의 전환이 점점 보편화되면서 납땜으로 고정된 전선이 더 이상 최고의 솔루션이 될 수 없는 좁은 공간에서 훨씬 많은 데이터를 전송할 수 있게 되었습니다. 연성 평면 케이블(FFC)과 연성 인쇄 회로(FPC)는 폭넓은 회로 크기와 케이블 형식으로 제공되어 구부리고, 접고, 어떤 형태나 굵기로도 구성할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이러한 소형 연성 커넥터는 고온에 견딜 수 있으며 접촉 신뢰성을 갖추고 있어 전자제품 패키지 설계에 있어 가장 일반적인 제약을 없애줍니다.
작은 부품, 큰 역할
FFC 및 FPC 커넥터는 설치되는 응용 제품에 따라 다양한 방식으로 사용됩니다. 하지만 응용 제품과 관계없이 이러한 솔루션은 작은 폼 팩터에서의 연결, 더욱 유연한 고정, 환경에 대한 더 넓은 허용 오차 범위, 데이터 전송률이 높은 상태에서의 우수한 성능에 중점을 두며 기존의 커넥터 솔루션에서는 이러한 모든 기능이 서로 상충합니다.
소형 연성 커넥터는 엔지니어링과 설계 측면에서 새로운 가능성을 열어 주지만 그만의 당면 과제들이 있습니다. FPC/FFC 솔루션으로 인해 더욱 복잡한 모듈 설계를 도입하는 신제품에는 특정한 수의 신호 회로와 PCB 설계가 필요합니다. DigiKey는 다양한 커넥터 조합을 보유한 Molex와 같은 제조업체와의 협력을 통해 설계 유연성과 어떤 응용 분야에도 완벽하게 적합한 솔루션 옵션을 제공합니다.
이러한 특수 커넥터는 접촉 신뢰성이 필수적인 열악한 환경 및 부품 크기가 쌀알만큼 작은 경우에 흔히 사용됩니다. 이중 접점 단자와 래치를 갖춘 커넥터를 사용하면 이러한 열악한 환경에서 안정적인 연결을 제공할 수 있습니다. 또한 제품 밀도가 증가하고 성능이 향상되면 고온의 응용 분야에서 작동하는 부품이 필요한 경우가 많습니다. 가장 얇은 커넥터라도 극한의 온도를 견딜 수 있어야 엔지니어가 고성능 제품에 안심하고 사용할 수 있습니다.
공급망 간소화
모든 FFC 및 FPC 상호 연결 요구 사항을 충족하는 단일 제조업체와 협력할 수 있기 때문에 공급망이 간소화됩니다. DigiKey는 다양한 FFC 및 FPC 커넥터 구성, 회로, 크기, 사양을 제공하는 Molex와 협력하고 있습니다.
또한 소형 연성 커넥터를 제품 설계에 적용하면 공급망을 간소화하고 조립 및 취급 비용을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 스마트폰 카메라는 일반적으로 카메라 모듈 제조업체에서 OEM에서 선택한 별도의 부품을 FPC 연장 케이블과 조합하여 구성합니다. 전자제품 제조업체에서는 카메라 모듈을 받아 메인보드에 연성 커넥터를 플러그로 연결하기만 하면 됩니다.
이 솔루션은 제품 테스트 시 장비 제조업체에 추가적인 가치를 창출합니다. 부품과 모듈이 점점 복잡해지면서 OEM은 테스트 장비에 모듈을 연결하여 테스트를 실행하고 연결을 해제한 다음 다시 연결하여 조립할 수 있어야 합니다. 조립 공정에 테스트가 하나 이상 포함된 경우 이러한 시퀀스가 여러 번 발생할 수 있습니다. 이러한 커넥터는 단순한 플러그인 작업을 통해 상호 연결을 구축하여 공정을 단순화합니다.
Molex 장점
DigiKey는 쌀알 크기부터 약지 손가락 크기까지 다양한 규격으로 제공되며 계열마다 다양한 고객 니즈를 충족하는 약 70개 계열이 포함된 Molex의 Easy-On 제품 라인을 제공합니다. 이러한 폭넓은 계열은 온도 허용 오차 범위 등 다양한 특징을 갖춘 하위 계열로 분류되는 경우가 많습니다.
Molex 마이크로 솔루션 사업부의 엔지니어들은 마이크로 미니어처 초소형 설계의 전문가들입니다. 이 팀은 고급 엔지니어링 플라스틱에 대한 포괄적인 지식을 통해 소형 하우징을 변형 없이 성형하는 기술을 선도하고 있습니다. Molex 엔지니어들은 작지만 복잡한 단자에 금속을 설계하고 구성하는 작업에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있어 완벽한 연결과 고정 기능을 제공합니다. DigiKey는 고온에서 작동하며 열악한 환경에서도 접촉 신뢰성을 유지하는 다양한 회로 크기의 Molex Easy-On FFC/FPC 커넥터를 제공합니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum