EMI와 DC/DC 스위칭 컨버터

DC/DC 스위칭 컨버터 전원 공급 장치는 효율성과 크기에 대한 이점 때문에 모든 유형의 제품에 점점 더 많이 내장되고 있습니다. 하지만 스위칭 컨버터를 사용하면 EMI가 증가하는 부작용이 있을 수 있습니다. PCB에 전원 공급 장치를 어떻게 설계하고 물리적으로 구현하는지에 따라 최종 제품의 EMI 성능이 크게 달라질 수 있습니다. EMI 성능이 낮으면 규정 요구 사항을 충족하기 위한 설계 변경으로 엔지니어링 업무가 증가하고 제품 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서 제품 개발 비용과 시간을 최소화하기 위해서는 설계 공정 초기에 EMI의 발생 원인과 실제 설계에 미칠 수 있는 영향을 이해하는 것이 좋습니다.

이미지 출처: MPS

MPS(Monolithic Power Systems)에서는 설계자를 대상으로 EMI와 관련 설계 구현 문제에 대한 이해를 돕기 위해 엔지니어링 웨비나 시리즈를 제작했습니다. 이 웨비나는 EMI 관련 문제를 수년간 분석하고 해결해 온 경험이 있는 선임 MPS 현장 응용 분야 엔지니어에 의해 제작되었습니다. “Automotive EMI Demystified(Automotive EMI 파헤치기)”에서는 일반적인 전력 스테이지를 분석하고 자기 결합, 전류 루프, 레이아웃 관련 도움말을 제공합니다. “Pursuing an Ideal Power Supply Layout(이상적인 전원 공급 장치 레이아웃을 찾아)”에서는 PCB 설치 공간 계획, PCB 각 레이어의 활용, 구리 충진 및 EMI에 최적화된 회로도 사용, 레이아웃 사례 연구를 다룹니다. “Spread Spectrum for Power Supplies(전원 공급 장치의 확산 스펙트럼)”에서는 PSU 고정 주파수 스펙트럼, 주파수와 듀티 사이클이 EMI에 미치는 영향, 확산 스펙트럼이 EMI에 미치는 영향, 구현 방법을 다룹니다.

이미지 출처: MPS

다음 시리즈에서는 오는 9월 25일 “Understand EMI Issues in Power Design and How to Best Mitigate(전력 설계에 있어 EMI 문제의 이해 및 최적의 완화 방법)”라는 웨비나를 통해 MPS와 DigiKey가 DC/DC 컨버터 스위칭 설계에서의 EMI와 업계 동향에 관해 논의할 예정입니다. MPS 선임 FAE인 Christian Kueck가 다시 한번 등장해 PCB 레이아웃 상 EMI 발생 원인, DC-DC 전원 공급 장치 성능과 관련된 EMI 문제, 스위칭 주파수 영향, 수동 부품이 전도성/복사 EMI에 미치는 영향, 모듈과 이산 솔루션 간의 비교에 대해 다룰 예정입니다. DigiKey 응용 분야 엔지니어링 부문 부사장인 Randall Restle은 전자 업계에서 개발 트렌드로 떠오르는 모듈식 및 시스템 수준 솔루션을 소개합니다.

자세한 내용은 무료 웨비나 Understand EMI Issues in Power Design and How to Best Mitigate(전력 설계에 있어 EMI 문제의 이해 및 최적의 완화 방법)에 등록하여 확인하세요.

작성자 정보

Image of Scott Raeker

DigiKey의 수석 응용 분야 엔지니어인 Scott Raeker는 2006년부터 DigiKey에서 근무하면서 무선 분야에서 고객을 지원하는 업무를 주로 담당하고 있습니다. Scott은 전자 산업 분야에서 35년 이상의 경력을 가지고 있으며 미네소타 대학에서 전기 공학 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 100여년 된 농가 리모델링을 즐깁니다.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum