EDI 대 API: 최적의 공급망을 위해 두 가지 모두의 장점을 최대한 활용
"EDI는 죽었다!" 우리는 수십 년 동안 그렇게 말해 왔지만, EDI(전자 문서 교환) 기술은 사라지지 않았고 근시일 내 사라지지도 않을 것입니다. 한편, 지난 10년 또는 20년 동안 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)는 데이터 교환 부문에서 만병통치약으로 선전됐습니다. 비록 업계는 양자택일적인 솔루션 중 하나의 표준이 이겨야 한다고 주장하지만, 현실에서는 우리가 무엇을 전달하려 하는지, 그리고 전달받는 상대방이 누구인지에 따라 양자택일이 아니라 둘을 동시에 달성해야 하는 상황에 살고 있습니다.
API와 EDI는 공급망 커뮤니케이션에서 계속하여 그 부문을 공유할 것으로 예측됩니다.
EDI 및 API 정의
오늘날 EDI는 끊임없이 많은 글로벌 공급망 상호 작용을 주도하고 있습니다. 간단히 말하면, EDI는 파트너 간의 거래에서 비즈니스 업무 문서를 컴퓨터 간에 교환할 수 있는 표준입니다. 일반적으로 조직은 미리 지정된 일정에 따라 일괄 처리도 수행하지만, 몇 분 안에 교환을 완료할 수도 있습니다. EDI는 다양한 공급망 시스템이면서 파트너가 쉽게 소통하고 투명성을 제공할 수 있는 언어입니다. 커뮤니케이션을 효율화하면 다음과 같은 여러 가지 분명한 이점이 있습니다.
- 비용 절감: 성능 격차를 줄임으로써 조직은 서비스 수준 협약(SLA) 위반으로 인한 벌금은 물론 지연 및 성능 문제와 관련된 비용을 피할 수 있습니다.
- 속도: 종이에서 벗어나 프로세스를 자동화하면 처리 시간이 단축되고 비즈니스 수행 속도가 빨라집니다. 예를 들면, 많은 조직에서 주문부터 배송까지의 주기가 절반으로 줄어든다고 보고하고 있습니다.
- 정확도: 수동 프로세스는 오류가 발생하기 쉬우므로 사람의 개입이 적을수록 오류가 더욱 줄어듭니다.
- 효율성: 통합 및 자동화는 속도와 정확성을 높여 효율성이 향상됩니다.
- 보안: 데이터에 대한 액세스를 제한하고 감사 추적기능과 파일 보관기능을 생성함으로써 EDI는 수동 프로세스에 내재된 보안 문제를 우회합니다. 이 시스템은 미리 인식된 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.
한편, API는 애플리케이션과 디지털 환경 사이의 디지털 인터프리터 기능을 하는 코드 조각으로 구성됩니다. 이 코드는 실시간으로 기능을 합니다. 두 개의 EDI 시스템 간에 연결을 만드는 대신, 이 웹 기반 프로토콜을 사용하면 사람의 개입 없이도 서로 다른 시스템이 서로 통신할 수 있도록 합니다. API는 세 가지 중요한 특성을 통합합니다
- 절차: API 구현은 다른 사용자 명령에 의해 시작된 특정 작업과 기능을 실행하도록 프로그래밍됩니다.
- 프로토콜: API 유형에 따라, 시스템 간 데이터 포맷을 규제하기 위한 다른 프로토콜이 사용됩니다.
- 도구: 이러한 기능은 소프트웨어와 프로그램을 개발하는 데 필요한 구성요소를 제공합니다.
일반적으로 공급망에서 사용되는 API는 EDI와 동일한 많은 이점을 제공하면서도 더 빠르고 간단합니다. 새로운 표준으로, API는 보다 광범위한 시스템에 연결되며 미래 기술을 지원하고 통신하며 최신 보안 프로토콜을 채택할 가능성이 더 큽니다.
그림 1: 대량의 데이터 및 보안을 처리할 때는 API 보다 EDI가 나은 선택이나, API는 잠재적으로 더 저렴하고 요청 작업을 빠르게 처리할 수 있습니다. (이미지 출처 : EDI 기본사항)
꼭 하나를 선택해야 하나요?
EDI와 API는 모두 혜택 측면에서 각 장점이 있으며, 어느 쪽도 사라지지 않을 것입니다. Insight Partners에 따르면 EDI는 거의 어디서나 246억 달러의 시장 가치를 가지고 있습니다.1 향후 5년 동안 이 수치는 거의 두 배가 되어 492억 달러(연간 복합 성장률 9.5%)에 도달할 것으로 예상됩니다. 이에 비해 API 관리 시장 규모는 2020년 18억 달러에서 2028년에는 136억 달러에 이를 것으로 예측되며, 이는 Verified Market Research에 따르면 거의 29%의 CAGR입니다.2
API는 EDI를 완전히 대체하기보다는 기존의 전자 데이터 교환 전략을 보완하는 것으로 보는 관점이 많아지고 있습니다. 많은 공급업체는 API와 EDI가 동일한 플랫폼에서 함께 실행되고, 가장 중요한 점인 상호 작용을 지원하는 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
EDI는 글로벌 전자 공급망 전반에 걸쳐 데이터 교환을 지원하는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 거래량이 많은 조직에게는 확실히 우세한 옵션입니다. API는 증가하는 시장 속도에 대처하고 새로운 산업 수요에 맞게 빠르게 진화하고 확장할 수 있게 함으로써 인기를 얻고 고유의 역할을 만들어냈습니다. 공급망 전문가가 둘 중 하나를 선택할 이유는 거의 없습니다. 특히 두 가지를 모두 사용하면 확실한 이점이 있는 경우에는 더욱 그러합니다.
참고 자료:
1: Insight Partners https://www.theinsightpartners.com/pr/electronic-data-interchange-edi-market
2: https://www.verifiedmarketresearch.com/product/api-management-market/
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum