DK IoT Studio

DigiKey는 개발자에게 간편학 사용이 편리한 설계 도구를 제공하는 것을 중요하게 생각합니다. DigiKey에는 온라인 구성도 작성, 아날로그/전력 시뮬레이션 및 전체 PCB 회로도 캡쳐 및 레이아웃 기능을 제공하는 수많은 도구가 있습니다. DigiKey에서는 이러한 도구의 특성에 대해 살펴보고 그 중 몇 가지 이점을 사물 인터넷(IoT) 분야에 적용하고자 했습니다.
DK IoT Studio™는 IoT 개발자 및 솔루션 제공자에게 '획기적인 단순성'을 제공하려는 목적으로 만들어진 통합 개발 환경(IDE)입니다. 직관적인 사용자 인터페이스 및 드래그 앤 드롭 기능을 갖추고 있어, 센서, 프로세서 및 기타 라이브러리 요소를 드래그한 다음 설계 패널에 드롭하기만 하면 됩니다. 이러한 요소 사이의 연결을 만들면 사용자가 데이터를 수집하고 본인의 모바일 장치 또는 클라우드에 전송할 수 있습니다.
이 모든 작업은 특정 프로그래밍 기술 없이도 수행될 수 있습니다.DK IoT Studio™에서 내장형 코드(펌웨어)와 웹 및 모바일 애플리케이션 코드를 생성합니다. 하드웨어 개발자가 이러한 코드의 작성 없이 수 분 내에 아이디어 구상부터 시제품 제작까지 완성할 수 있다는 것은 대단한 일입니다. 이 도구는 기본 SDK, API, 드라이버의 복잡성을 완화해줍니다. 모든 난해한 작업을 이 도구에서 감당하므로, 소프트웨어 개발자 또한 신속하고 정밀하게 조정되어 생성되는 코드의 이점을 누릴 수 있습니다.

DK IoT Studio™와 같은 설계 도구를 제공하는 목적은 IoT 솔루션의 생성으로부터 현장 배포까지의 여정을 원활하게 하려는 것입니다. 또한 이 도구를 장치, 데이터, 사용자를 모니터링하고 관리하는 중앙 콘솔로 사용할 수도 있으며, 훌륭한 장치 관리 서비스가 제공됩니다. 또한 타사 응용 프로그램, 데이터 웨어하우스 또는 클라우드 플랫폼에 데이터를 통합할 수도 있습니다.

DK IoT Studio™에서는 가장 먼저 Espressif의 ESP32 및 NXP의 Rapid IoT Kit를 소개합니다. 간단히 소개하자면, ESP32는 Wi-Fi 및 Bluetooth가 통합된 저가의 저전력 단일 칩 시스템 마이크로 컨트롤러입니다. Rapid IoT Kit는 자이로스코프, 가속도계, 자력계, 기압계, 온도, 공기 질 및 주변광 등 여러 통합 센서가 포함된 포괄적이고 안정적이며 전력 최적화된 IoT 엔드 노드 솔루션입니다. 이 모두가 정전 용량 방식 터치 디스플레이가 있는 파란색과 회색의 아담한 박스에 패키지됩니다. 향후 DigiKey의 제조업체 파트너로부터 다른 센서, 프로세서 및 연결 모듈도 제공할 계획입니다.
DK IoT Studio™에서는 IoT 설계를 어느 때보다 더 쉽고 빠르게 결과물로 제작할 수 있도록 지원합니다. 이 도구는 세계 최대 규모의 전자 부품을 갖춘 DigiKey의 재고에 액세스할 수 있도록 고유하게 작동하며, DigiKey는 가장 강력한 EDA 도구 포트폴리오를 제공하여 고객의 설계 수준을 한 차원 높이기 위해 노력하고 있습니다. www.digikey.com/iot-studio를 방문하여 IoT 솔루션을 간편하게 제작하는 방법을 살펴보세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum