Sensors Expo 2018을 통한 인지
저희는 아름다운 새너제이의 Sensors Expo에서 환상적인 주를 보냈습니다. 여기서 저희는 24개 이상의 센서 제조업체에서 제공하는 최신 제품을 선보였습니다. 다양한 폼 팩터의 일반적인 환경, 생물학적 및 기계적 센서가 있었습니다. 일반적으로 공기질 센서가 더 많았지만 저희에게 가장 흥미로운 센서 중 하나는 지진을 감지하는 센서였습니다(MIKROE-2561). DigiKey 부스는 계속 붐볐으며, 가장 혼잡했던 시간에는 응대하기가 버거울 정도였습니다. 지난 몇 년 동안 이 전시회에 참가하면서 구체적인 질문들을 하는 기술 지향적인 참석자가 많다는 것을 알고 있었기 때문에 더 자세한 질문에 답할 수 있도록 DigiKey 응용 엔지니어링 팀 구성원이 대기했습니다. 또한 판매/마케팅 팀과 제품 관리 팀의 직원도 함께 했습니다. 완벽한 조합이죠!

저는 항상 이러한 큰 산업 행사에서 동향을 찾으려고 노력합니다. 기대한대로, 센서는 점점 소형화되고 가격이 낮아지고 있습니다. 선택지는 그 어느 때보다도 많습니다. 이러한 모든 요소는 업계에 매우 유용하며 적용 범위를 확장합니다. 이러한 장치 중 일부는 감도, 신뢰성 및 성능이 정말 놀랍습니다. 올해 제가 중요하다고 느낀 점은 센서가 점점 더 똑똑해지고 더 많이 연결되고 있다는 것입니다. 이는 자동차를 포함하는 사물 인터넷(IoT)에 의해 주도되고 있습니다.
센서는 SoM(시스템 온 모듈) 또는 SiP(시스템 인 패키지)로, 프로세서 및 연결 부품과 함께 패키지됩니다. SoM과 SiP의 차이점에 대해 설명한 Greg Sheridan의 블로그 게시물을 참조하세요. 이러한 패키지 솔루션은 설계 프로세스를 크게 단순화하고 훨씬 더 빠른 제품 개발 주기를 가능하게 합니다. 이러한 통합은 또한 부품의 결합 비용을 줄입니다.
센서는 에지에서 처리할 수 있는 컴퓨팅 기능을 제공하는 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컨트롤러와 결합됩니다. 이를 통해 센서는 어떤 데이터가 중요하고 무엇을 전송해야 하는지에 대해 더 지능적이됩니다. 필터링 및 분석은 소스에서 수행되어 클라우드로 전송되는 데이터의 양을 줄일 수 있습니다. 센서는 또한 연결(가장 일반적으로 Bluetooth 및 Wi-Fi)과 쌍을 이루고 있습니다. 산업 공간용으로 설계된 센서의 경우 연결 옵션에는 이더넷 및 레거시 계열(RS-232, RS-485 등)이 포함됩니다. 무선 저전력 광역 네트워킹(LPWAN) 기술이 등장하면서 가까운 장래에 LTE-M 및 NB-IoT 연결이 통합될 것으로 보입니다. 기술에서의 이러한 모든 발전으로 내년에는 무엇이 기다리고 있을지 너무 기대됩니다!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum