DigiKey에서 Apple Pay, Google Pay, PayPal 결제 옵션 제공

제가 늙어가고 있음을 인정하겠습니다. 머리로는 아직 젊다고 생각하는데, 관절(그리고 주변 모든 사람들)이 달리 생각하고 따라주질 않으면 슬퍼지기도 합니다. 이러한 슬픈 현실을 인정하면서, 저의 Apple Pay 경험을 공유하겠습니다.

제 세대의 대다수의 사람들도 저와 비슷한 생각을 가지고 있을텐데요. Apple Pay에 대해 들어봤고, 휴대폰으로 바로 결제 장치 또는 체크아웃 장치를 탭할 수 있고, 지갑을 꺼내어 카드를 긁을 필요가 없다는 '편리함'에 대해 잘 알고 있었습니다. 하지만 마음 한편에서는, 더 편하기는 할까? 정말로!?

인정하십시오. 이러한 변화를 통해 삶이 '훨씬 더 편리해진다'라는 말을 들으면, 우리는 이에 대해 회의적인 시선을 갖게 됩니다. 결국 저는 수십 년의 세월 동안 지갑을 꺼내오고 있습니다. 현금 카드/신용 카드를 긁는 것은 말 그대로 아무 생각없이 할 수 있는 아주 간단한 일 중 하나입니다.

그러나 도움이 되는 대부분의 변화를 받아들일 때와 마찬가지로, 저는 편견에 사로잡혀 있었고 무지했습니다. 디지털 지갑을 저의 삶을 더 편리하게 만들어주는 도구로만 생각하고 있었습니다. '나이가 들어간다'라는 것이 항상 더 현명해지는 것은 아님이 분명합니다.

Apple Pay를 몇 번 사용한 후, 이에 대해 알게 된 점은 정말 놀랍습니다. 거래 정보가 암호화되어, 실제 카드 번호 및 기타 민감한 정보를 숨겨 신분 도용으로부터 보호할 수 있다는 사실은 대단한 일입니다. 또한 여러 앱을 탐색할 필요 없이 어떤 거래가 어디에서 발생했는지 즉시 확인할 수 있어 편리하므로 자꾸 사용하게 됩니다. 그리고 이러한 변화는 좋은 일입니다.

이제 DigiKey는 Apple Pay, Google Pay 및 PayPal 등 더욱 다양한 결제 옵션을 제공합니다. 이를 통해 우리가 바래왔던 마음의 평화와 편리함이 동시에 해결됩니다.

저는 항상 DigiKey에서 물건을 구입합니다. 열성적인 엔지니어는 아니고 그렇다고 아마추어도 아니지만, 조금은 괴짜이고, 필요한 모든 사항을 한 곳에서 해결하는 것을 선호합니다. 그렇기 때문에 케이블을 연결해야 하거나, Raspberry Pi로 작업을 하거나, 고장 난 그래픽 카드의 팬을 수리해야 할 때, 그 작업을 최대한 빨리 끝내기를 바랍니다. iPhone이나 iPad를 사용하여 신속하게 체크아웃할 수 있다는 사실이 이 늙은이는 좋습니다. 특히 카드 번호를 몇 번이나 다시 입력할 필요가 없기 때문입니다.

그리고 잊기 전에 말씀드리지만, 드디어 저는 iPhone에서 '탭 투 페이'를 사용할 수 있게 되었습니다. 그리고 이 기능을 더 좋아합니다. 까먹지 않고 사용할 경우에 말이죠!

작성자 정보

Image of Nathan Satchwill

Nathan Satchwill has been at DigiKey since 2014. He has seen many corners of the business, including Order Fulfillment, Product Traceability, Quality, and Sales / Marketing. He currently works as a Regional Sales and Marketing Analyst (APAC Region). He is married (16 years) and has 4 kids. He loves gaming, camping, and playing music – just not all at the same time.

More posts by Nathan Satchwill
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum