SmartSolutions™를 통한 데이터 관리
데이터의 중요성
수년간 제조업체는 데이터의 중요성을 알고 있었지만 데이터를 수동으로 수집해 왔습니다. 즉, 전담 직원이 사물 지능 통신으로 생산 속도와 스크랩 수량을 기록한 다음 이 지표를 화이트보드에 옮겨 직원들이 볼 수 있도록 했습니다. 과도한 진동이나 온도 확인을 위해 장비 부품을 테스트하는 유지보수 팀도 마찬가지로 이러한 점검은 몇 주 간격으로 수행됩니다. 이러한 노력에는 너무 많은 시간이 소요되고, 데이터 해결 빈도가 너무 낮아서 미세한 문제점을 파악할 수 없습니다.
실시간 데이터로의 액세스는 모든 제조 공정에 즉각적인 영향을 미칩니다. 제조업체가 생산성을 추적할 수 있도록 하고 '최적의 처리량을 얻고 있습니까? 아니라면, 왜 그런가요?'와 같은 질문에 신속하게 답변할 수 있도록 지원합니다. 또한 유지보수 목적으로 장비 상태를 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 미리 예방할 수 있도록 합니다.
작은 규모로 시작하고, 큰 규모로 빠르게 생각하기
기업 전략은 미래에 가능한 것에 대한 그림을 그리지만 그것을 시작하기 위한 활성화 계획이 부족한 경우가 많습니다. 스마트 팩토리로 전환하는 과정은 추진력에 관한 것이므로, 아이디어를 추진하고 실행 가능한 데이터를 수집하여 다음 단계로 넘어가기에 충분한 가치를 제공하는 프로젝트를 결정할 수 있습니다.
Banner에는 작은 규모로 시작함과 동시에 최고의 아이디어를 확장할 수 있는 확장성을 제공하는 솔루션이 있습니다. SmartSolutions™ 시험용 키트는 1,000달러 미만의 가격대부터 시작하며 배터리 구동식 무선 센서를 통합하고 모니터링 장비를 시작하기 위해 필요한 모든 것을 제공합니다. 필요한 센서 유형에 따라 다른 키트가 제공됩니다. 옵션에는 압력, 탱크 수위, 진동, 온도 및 습도가 포함되며 한 키트에 4개의 센서가 모두 포함되어 있기도 합니다. 이러한 키트에는 데이터를 클라우드로 보낼 수 있는 내장형 셀룰러 모뎀이 있는 무선 게이트웨이가 포함됩니다. 셀룰러 데이터 요금제와 Banner CDS(클라우드 데이터 서비스) 3개월 평가판 구독이 포함되어 웹의 대시보드에서 즉시 정보를 볼 수 있습니다.
Banner Engineering의 SmartSolutions 시험용 키트 예 (이미지 출처: Banner Engineering)
어떤 아이디어와 데이터가 가장 중요한지 알게 되었다면 Banner를 통해 기존 시험용 키트에 더 많은 센서를 쉽게 추가하여 계속해서 추진력을 얻고 확장할 수 있습니다. 제품은 수천 개의 데이터 포인트를 모니터링할 수 있는 시스템 구축 기능을 통해 스마트 팩토리 이니셔티브를 확장할 수 있는 충분한 여건을 제공합니다.
이 대시보드 이미지 예시에서 모터는 Banner Engineering의 SmartSolutions 시험용 키트 중 하나에 의해서 모니터링되고 있습니다. (이미지 출처: Banner Engineering)
DigiKey가 진행하는 새로운 3부작 Future Factories 시리즈에서 Banner Engineering으로부터 공장 자동화의 미래에 대한 자세한 내용을 들어보세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum