HDMI, HDMI ARC, HDMI eARC 구별의 중요성
홈시어터 소비자 및 설계자가 알아야 할 형식 호환 문제
홈시어터를 구축하거나 홈시어터 장비를 설계하고 계신가요? 쉬운 과정이라고 말씀드리지는 못하겠네요.
처음 집을 장만한 후 아내와 저는 Dolby Atmos 서라운드 사운드를 가진 암실, 흰색 벽에 비추는 프로젝터를 통한 완벽한 영화 감상을 원했습니다. 저는 극장을 고집하는 애호가로서 10년 넘게 기술 관련 글을 써왔지만 곧 경험하게 될 HDMI 포트 호환성 문제에 대비할 수 있는 것은 아무것도 없었습니다.
HDMI 포트의 종류는 다양합니다. 다시 USB로 돌아가네요.
그림 1: USB, 마이크로-USB, USB-C 중 어떤 '범용' 직렬 버스를 원하시나요? (이미지: StarTech.com)
꿈꾸던 지하실 시어터 구축
계획은 최대한 간단한 무선 시어터를 구축하는 것이었습니다. 따라서 자연스럽게 Sonos에 마음이 끌렸습니다. Sonos는 무선 기능이 있고 수신기 없이 4개의 장치만으로 7.1.4 서라운드 사운드를 모방할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 사운드를 설치하려면 좌석 레벨에 7개의 스피커, 하나의 서브 우퍼, 4개의 천장 스피커, 그리고 이를 제어할 수 있는 하나의 수신기가 필요합니다. 그러나 Sonos는 사운드를 벽면에 반사시켜 이러한 경험을 유사하게 구현합니다.
Sonos Arc 사운드바는 서브우퍼와 후면 스피커를 무선으로 연결합니다. 그러나 시어터 기능을 수행하기 위해서는 TV 또는 프로젝터로부터의 유선 HDMI 연결이 필요하다는 것을 곧 알게 되었습니다. 무선의 장점에 대해서는 다시 얘기하도록 하죠.
방을 가로 질러 프로젝터부터 사운드바까지 HDMI 코드를 연결할 수 없었고 그렇게 하기를 원하지도 않았지만, 세상이 끝나는 것도 아니었습니다. 하지만 이 실수 이후, 무언가를 새로 구매하기 전에 이 설치를 테스트해 보는 것이 좋겠다는 생각이 들었습니다. 더 작은 코드로 장치를 연결했더니 장엄한 영상과 사운드 대신 벽에 물결 모양의 선이 생겼고 아무 소리도 들리지 않았습니다. 확실히 HDMI로는 충분하지 않았습니다.
3개, 6개 또는 그 이상의 HDMI에 대한 이야기
Sonos Arc에는 HDMI ARC(오디오 리턴 채널) 또는 HDMI eARC(고급 오디오 제어 채널) 연결이 필요했는데 제 프로젝트에는 HDMI 2.0만 있었습니다.
그림 2: SiI9437 HDMI eARC 오디오/비디오 평가 기판. (이미지: Lattice Semiconductor Corp.)
HDMI ARC를 통해 TV 또는 프로젝트는 수신기 또는 사운드바에 직접 오디오 신호를 보낼 수 있습니다. 즉, 전체 케이블 수를 줄일 수 있습니다. 블루레이 게임 시스템이나, 두 개의 출력 전선을 가진 스마트 TV 박스를 사용하는 대신(각각 스크린 및 사운드 시스템에 연결됨) TV 또는 프로젝터에 연결하기만 하면, TV 또는 프로젝터의 HDMI ARC 포트가 나머지를 알아서 처리합니다.
eARC의 경우 기능이 대부분 동일하지만 더 높은 신호 품질, 속도, 대역폭을 처리할 수 있습니다. 참고로, eARC는 ARC와의 역방향 호환이 불가능합니다. 하지만 일부 홈시어터 장비 설계자는 이를 가능하게 만들도록 선택할 수 있습니다. 따라서, 소비자인 경우 레이블을 잘 읽어주세요. 설계자인 경우에는 반드시 알림을 제공해 주세요.
안타깝게도 어려운 길은 여기서부터입니다. 소비자나 홈시어터 장비 설계자 모두에게 반가운 일이 아니죠. 예를 들어, HDMI 포트는 다양한 모양과 크기로 제공될 수 있습니다. 대부분 표준 HDMI 커넥터에 익숙하지만 USB와 유사한 미니 및 마이크로 형식으로도 제공됩니다. 위의 세 가지 옵션을 고려한다면 6가지 다양한 HDMI 포트를 갈펴 보아야 합니다.
자 이번에는, 일부 HDMI 버전 릴리스에서만 제공되는 기능이 있습니다. 여기에는 소스 기반 톤 매핑(SBTM), 가변 화면 주사율(VRR), 자동 저지연 모드(ALLM), 고속 프레임 이동(QFT), 고속 미디어 전환(QMS)과 같은 기능이 포함됩니다. 어떤 기능이 어떤 HDMI와 호환되는지에 관심이 있는 경우 1.0 ~ 1.4 및 2.0 ~ 2.1b 범위의 버전 코드를 확인해야 합니다.
그렇다면 제 시어터 문제는 어떻게 해결했을까요? 저는 신호를 받아 비디오 및 오디오를 분리할 수 있는 HDMI 스플리터를 조사했습니다. 결과는 완벽하게 효과적이었습니다. 현재 제 프로젝트는 매우 긴 케이블을 통해 7.1.4 서라운드 사운드 시스템과 연결되어 있으며 Dolby Atmos와 완벽하게 호환됩니다.
HDMI 호환성 문제를 방지하는 방법
완벽한 시어터를 설계하고 오디오 및 프로젝터 시스템을 구매하면서 저는 책에서 가장 오래된 엔지니어링 오류인 호환성 문제에 빠졌습니다. 이번에는 모든 포트가 표준 HDMI 크기였기 때문에 사각형 못이 둥근 구멍에 들어갈 수 있었지만 서로 통할 수는 없었습니다.
그러므로, 같은 실수를 반복하지 마세요. 홈시어터 또는 장비를 직접 설계하는 중이고 부품을 구매하려고 한다면, 먼저 HDMI 라이선싱 관리자 웹사이트를 방문하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum