비용, 진동, 신뢰성에서 혁신 달성!
BeStar의 햅틱 피드백 기술을 통해 자동차 콕핏 상호 작용 문제 해결
가전 제품과 자동차용 전자 제품의 긴밀한 통합이 운전 경험을 새롭게 바꾸고 있습니다. 그러나 터치 스크린의 확산으로 상호 작용의 딜레마가 심화되었습니다. 예를 들어, 운전자는 차가운 유리 표면에서 반복적으로 응답을 찾으며, 촉각 피드백의 부족으로 인해 시선을 다른 곳으로 돌릴 수 밖에 없습니다. 이러한 주의력 분산이 쌓이면 안전 위험이 됩니다. 시청각 상호 작용이 획일화되는 가운데, 매끄러운 패널 위에서 브랜드 아이덴티가 사라지고 있습니다. 또한 단일 감지 채널은 실감형 시나리오에서 요구되는 미묘한 상호 작용을 제공하는 데 부적합함이 증명되었습니다.
비용 관리와 기술 발전이라는 이중 과제에 직면한 BeStar Technologies는 디지털 인터페이스와 촉각적 논리를 융합하여 스마트 콕핏에 인간 상호작용을 위한 천재적인 '촉각 언어'를 제공하는 획기적인 햅틱 피드백 솔루션을 제시합니다.
BeStar Technologies는 자동차용 터치스크린에 촉각 피드백을 제공합니다(이미지 출처: BeStar Technologies).
기술의 원리
이 기술은 정밀한 힘 관리와 진동 파형 모듈화를 통해 촉각 인식을 근본적으로 재구성합니다. 손가락이 스크린에 접촉하면 지능형 드라이브 시스템이 즉각적으로 대응되는 힘 피드백을 생성합니다. 이러한 기술의 주요 혁신은 고급 에너지 변환 아키텍처에 있습니다. 즉 전류가 특수 설계된 코일을 통과할 때 1차 자기장이 생성됩니다. Bestar의 고유한 접근 방식은 보조 자기장을 중첩하는 방식으로 구동력을 크게 개선하여 고주파, 양방향 변위를 달성하도록 액추에이터를 추진합니다. 진동 주파수는 입력 신호에 의해 정밀하게 제어되고 진동 밀도는 전력에 따라 선형으로 조정되므로, 궁극적으로 차량 구조를 통해 다차원의 햅틱 시나리오로 변환됩니다. 밀리초 내에 반응하는 이 물리적 피드백은 가상 버튼을 위한 정확한 클릭 확인을 제공하고, 인터페이스 스와핑 동안 촉각을 유도하며, 충돌 경고를 본능적인 언어로 변환합니다.
BeStar의 기술은 정밀한 힘 관리와 진동 파형 모듈화를 통해 촉각 인식을 제공합니다(이미지 출처: BeStar Technologies).
Bestar의 세 가지 혁신 포커스
비용 성능 간 균형: 자기 회로 최적화와 통합 설계를 통해, 이 시스템은 강력하고 선명한 진동을 유지하면서 비용을 낮춰 대중적 접근 가능성을 실현하여, 보급형 차량에도 프리미엄 촉각 경험을 제공합니다.
맞춤식 감각: 프로그래밍 가능한 파형 기술을 사용하면 단일 장치에서 가벼운 탭부터 강한 펄스까지 수십 개의 차별화된 햅틱 효과를 생성할 수 있어 기계식 버튼 클릭, 회전식 노브 멈춤쇠, 긴급 경고 알림 등을 정확하게 재현합니다.
자동차 등급의 신뢰성: 극한 온도 사이클링, 고강도 기계적 충격, 내식성 테스트, 업계 최고 수준의 진동 수명 평가를 포함하는 엄격한 검증을 통해 고주파 사용 환경에서도 성능 저하가 발생하지 않음을 보장합니다.
실제 응용
이 기술은 차량 내 상호 작용을 혁신하고 있습니다.
- 가상 AC 버튼에 대한 선명한 힘 피드백은 블라인드 조작의 성공률을 두 배로 높입니다.
- 특정 스티어링 휠 영역의 방향성 펄스는 청각적 경고에 비해 더 빠르게 충돌 회피를 트리거합니다.
- 인포테인먼트 스와핑 중의 점진적인 진동은 재료 텍스처를 시뮬레이션합니다.
이러한 경험의 배경에는 '직관적인 안전성 및 구현된 상호 작용'을 위한 Bestar의 노력이 있습니다. 여기서 햅틱은 기능적 확인을 넘어 브랜드의 감성적 매개체로 자리잡고 있습니다.
BeStar의 햅틱 기술은 다양한 차량 위치에서 조작자 피드백을 제공할 수 있습니다(이미지 출처: BeStar Technologies).
산업 구조의 전환
자동차 인터페이스가 미니멀리즘과 가전 제품에서 영감을 받은 설계를 수용함에 따라 햅틱 피드백이 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 또한, 안전 경보에 대한 규제 요구 사항으로 OEM 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. BeStar는 선택적 기능에서 경험적 초석으로 햅틱 기술의 발전을 촉진하고 있습니다. 강력한 피드백과 낮은 비용, 맞춤화, 신뢰성 간에 균형을 이루는 BeStar의 솔루션은 모든 차량이 고유의 촉각적 아이덴티티를 구축할 수 있도록 합니다. 안전 경고가 몸으로 기억되고 브랜드의 개성이 손끝을 통해 각인될 때, 이 햅틱 기반의 혁신은 인간과 차량 간의 신뢰와 감성적 연결을 재정의하여 스마트 모빌리티 시대의 경쟁에 새로운 차원을 수립합니다.
DigiKey를 통해 주문 가능한 BeStar의 모든 제품을 확인하려면 여기를 클릭하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum